Wippschalter-Ratgeber
Umfassender Leitfaden mit allen Infos zu Verwendung und verschiedenen Ausführungen
![Artikel-Banner "Wippschalter"](/euro/img/task-requests/66583/rocker_switches_banner.jpg)
Alles, was Sie je über Wippschalter und deren Funktionsweise wissen müssen, haben wir in diesem Ratgeber für Sie zusammengestellt, einschließlich der am häufigsten verwendeten Typen und Modelle sowie die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Darüber hinaus geben wir eine Übersicht über passendes Zubehör.
Was ist ein Wippschalter?
Wippenschalter, oftmals einfach Wippschalter genannt, gehören wohl zu den am weitesten verbreiteten Typen von Schaltern. Wie der Name bereits verrät, sind sie so konstruiert, dass der schaltende Teil des Mechanismus‘ beim Drücken zwischen zwei oder drei Positionen um einen mittigen Drehpunkt wippt. Dabei hebt sich ein Ende immer, während sich das andere senkt.
Die Funktion ähnelt sehr der eines Kippschalters, mit dem Unterschied, dass der Wippschalter in ein Gehäuse eingelassen ist, während Ersterer über einen kleinen Hebel bedient wird, der sich dabei hin oder her bewegt.
Wippschalter bieten standardgemäß zwei Positionen, Ein und Aus. Einige Typen können jedoch auch drei Stellungen bieten. In der mittleren, neutralen Stellung ist der Stromkreis offen („Aus“). Dreipolige Wippschalter findet man häufiger in der Industrie vor als im Haushalt.
Wo werden Wippschalter eingesetzt?
Wippschalter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen: als Lichtschalter zu Hause oder im Büro, Ein- und Ausschalter an Überspannungsschutzgeräten, Steckdosenleisten und weiteren Elektrogeräten.
Beispiele für den alltäglichen Gebrauch sind:
- Netzteile und Schalttafeln
- Medizinische Geräte und Maschinen
- Luftreiniger und Entfeuchtungsgeräte
- HLK-Systeme
- Hydraulische und pneumatische Systeme
In den meisten dieser Fälle kommen Wippschalter wegen ihrer Kosteneffizienz und der einfachen Bedienung als Bauteil in Frage. Ein weiterer Vorteil gegenüber Kippschaltern ist, dass sie kaum aus dem Gehäuse herausragen und eine LED-Beleuchtung integrieren, die auch im Dunkeln erkennen lässt, in welcher Position sich der Schalter befindet. Besonders in beengten Verhältnissen werden Wippschalter bevorzugt eingesetzt, u.a. auch als Mini-Schalter, die noch unauffälliger und leicht zu reinigen sind.
Wippschalterpositionen: Pole und Schalterstellungen
Die meisten Wippschalter sind für die Steuerung relativ einfacher Schaltungen mit einer begrenzten Anzahl von Positionen ausgelegt, in der Regel Ein und Aus. Für komplexere Schaltungen eignen sich Lösungen wie Drehschalter besser.
Unabhängig davon, welchen Schaltertyp Sie kaufen, werden sie in der Regel nach der Anzahl der Pole und Schaltwege verkauft, zwischen denen sie umschalten können.
Die gängigsten Konfigurationen sind:
- einpolig, einfach umlegend (engl.: Single Pole, Single Throw oder SPST),
- einpoliger Wechselschalter (Single Pole, Double Throw oder SPDT),
- zweipolig, einseitig umlegend (Double Pole, Single Throw oder DPST),
- zweipoliger Wechselschalter (Double Pole, Double Throw oder DPDT).
Die Schaltung der Geräte oder Systeme, die Sie verdrahten, und die Art und Weise, wie Sie sie steuern müssen, bestimmen, welche Art von Schalter Sie für die jeweilige Anwendung brauchen.
Pole
Pole beziehen sich auf die Anzahl der separaten Stromkreise, die der Schalter schließen kann, wenn er sich in Ein-Position befindet. Wenn eine Wippe nur einen Stromkreis versorgt oder unterbricht, handelt es sich um einen einpoligen Wippschalter, auch wenn er mehrere Ein-Positionen hat. Wenn er zwei separate Stromkreise steuern kann, entweder unabhängig oder gekoppelt (über eine oder zwei „Ein“-Positionen), handelt es sich dabei um einen zweipoligen Schalter. Es kann hilfreich sein, sich eine zweipolige Wippe so vorzustellen, dass sie die Funktion von zwei einpoligen Schaltern erfüllen kann, aber mit nur einer Taste.
Stellungen
Die Ausschläge beziehen sich auf die Anzahl der „Ein“-Stellungen, zwischen denen sich der Schalter bewegen kann, um den/die Stromkreis(e) zu schließen (mit Strom zu versorgen), die er steuert. Handelt es sich um eine einfache Ein-Aus-Wippe, spricht man von einem einpoligen Schalter, auch wenn er mehr als einen Stromkreis auf einmal schließt. Bei zwei „Ein“-Stellungen (und einer für „Aus“), z.B. für niedrige Leistung und hohe Leistung, spricht man von einem Umschalter, auch wenn er nur einen einzigen Stromkreis steuert.
Beispiele für Schalterpole und Umschaltungen:
- Bei Tischventilatoren mit einzelnem Wippschalter zum aus- oder einschalten, steuert diese nur einen Stromkreis. In diesem Falle handelt es sich um einen einpoligen Schalter (SPST).
- Der gleiche Ventilator, ebenfalls mit nur einem Wippschalter, aber mit drei möglichen Stellungen: den Modi „Aus“, „Niedrige Leistung“ und „Hohe Leistung“. Da die Wippe einen Stromkreis steuert und zwei Stellungen für „Ein“ hat, handelt es sich um einen SPDT-Schalter (Single Pole, Double Throw).
- Bei einem Haartrockner mit einem einzelnen Wippschalter zum aus- oder einschalten werden, wenn er eingeschaltet ist, sowohl der Gebläsemotorstromkreis als auch der Heizelementstromkreis gleichzeitig mit Strom versorgt. Da diese Wippe zwei Stromkreise steuert und nur eine Ein-Stellung hat, handelt es sich um einen doppelpoligen oder DPST-Schalter (Double Pole, Single Throw).
- Ein ähnlicher Haartrockner hat einen einzelnen Wippschalter, aber die Wippe hat drei Positionen: „Aus“, „Niedrige Leistung“ und „Hohe Leistung“. Da diese Wippe zwei Schaltkreise steuert und zwei Stellungen zum Schließen des Stromkreises hat, handelt es sich dabei um einen zweipoligen Schalter (SPDT).
Wippschaltertypen
Wippschalter anschließen
Ein wichtiger Teil der Baugruppe ist der Steckverbinder, der den Schalter mit dem Hauptstromkreis verbindet. Er nimmt die ankommenden Leitungen aus der Schaltkreisverdrahtung auf, teilt sie auf und leitet sie weiter, während er auf der nach außen weisenden Seite die Befestigung des Wippschalters selbst über eine Reihe von Steckklemmen ermöglicht. Ist die Baugruppe auf diese Weise befestigt, kann der Taster montiert werden, um dann den Stromkreis zu schließen oder zu öffnen.
Wippschalter-Steckverbinder ermöglichen sowohl den Einbau einzelner Schalter auf einer Konsole oder mehrerer Schalter und Widerstände. Entsprechend gibt es viele kostengünstige Ausführungen mit unterschiedlichen Merkmalen:
- mit Beleuchtung
- mit Verriegelungslaschen
- mit Schnellverschluss
- Fahnenklemmen
- Stoßverbinderklemmen
Plexo Buchsen
Diese speziellen Steckverbinder sind für den Einsatz in Außenbereichen und sonstigen Umgebungen mit Witterung oder hoher Feuchte konzipiert. Ihr Schutzgrad von IP65 oder IP68 schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz.
Weitere Merkmale:
- Schnelltrennfunktionen
- optionale Buchsenabdeckungen
- modulare Unterputz- oder Aufputzbaugruppen
Komponenten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Staub und weiteres Zubehör
Es gibt viele praktische Wippschalter-Zubehörteile und Montagevorrichtungen, die die Installation und Verwendung von Wippschaltern einfacher und sicherer machen. Alle Artikel sind auch in unserem Onlineshop erhältlich.
Bedienrahmen
Diese Werkzeuge erleichtern den Ein- und Ausbau von Schaltern sowie deren Bedienung. Verschiedene Schaltertypen benötigen möglicherweise ein separates Betätigungswerkzeug zum Entfernen oder Einsetzen einer neuen Wippe, ohne dass die gesamte Einheit ausgetauscht werden muss. Bei bestimmten Modellen gibt es auch die Möglichkeit, einen Standardbetätiger durch einen ergonomischeren zu ersetzen.
Wippenschalter-Bedienrahmen kaufenBlindstopfen
Ein Wippschalter-Blindstopfen, auch Blindabdeckung oder Schalterkappe genannt, dient zum Abdecken einer Öffnung, falls in diese kein Schalter eingelassen ist. In der Regel dient das der Sicherheit. Darüber hinaus erfüllt eine solche Verblendung eine ästhetische Funktion. Sie können als Platzhalter für spätere Einbauten genutzt werden.
Sie haben oft die Schutzart IP65 oder IP68, um die Stromkreise und Elektronik in Gehäusen sicher vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
Blindstopfen sind sowohl in Schwarz und Rot als auch in einer Reihe von verschiedenen Größen, passend für alle Schalter, erhältlich.
Blenden
Wippschaltereinfassungen sind passgenaue Rahmen, mit deren Hilfe Schalter nach der Installation bündig abschließen. Zudem halten sie Schalter am Platz, verhindern das Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit und schützen so die Verkabelung hinter dem Schalter. Ein sauberer Einbau des Schalters ins Gehäuse verhindert außerdem versehentliches Betätigen durch ungewollte Bewegungen. Erhältlich ials rechteckige und runde Schaltereinfassungen.
Wippschalter-Blenden kaufenAbdeckrahmen
Montageplatten werden häufig bei wandmontierten abgesenkten Schaltern gebraucht. Sie nehmen den Schaltermechanismen und ihre internen Verdrahtungsverbindungen im eingebauten Zustand auf und helfen dabei, die mechanischen Komponenten sicher an ihrem Platz zu halten und die dahinterliegende Verkabelung zu schützen. Sie sind Vielzahl von Farben, passend zu jedem Wippenschalter, erhältlich, darunter Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Orange und transparent.
Abdichtkappen
Gummi- oder Kunststoffabdeckungen verhindern nicht nur das Eindringen von Partikeln oder Feuchtigkeit in das Innere des Gehäuses, sondern bewahren auch die Taster selbst vor Verschmutzung, z.B. durch Fette und Öle. Sie werden häufig in der Industrie und in anderen anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt. Abdichtkappen sind in der Regel transparent und hochflexibel für eine einfache Bedienung des Schalters.
Die meisten geben dem Schalter im eingebauten Zustand eine bestimmte IP-Schutzart (oft IP65 oder IP68), wie in den Produktspezifikationen angegeben. Es werden auch weniger flexible Schutzabdeckungen verkauft, die so konzipiert sein können, dass sie vor dem Zugriff auf einen Schalter entfernt (oder hochgeklappt) werden können. Diese werden in der Regel als Wippschalterabdeckungen bezeichnet, wohingegen eine Manschette fast immer einen verformbaren Gummischutz impliziert.