So finden Sie das passende Cat-6-Kabel | RS | RS

Cat-6-Kabel-Ratgeber

Netzwerkkabel und dazugehörige Spezifikationen verstehen

Cat-6-Kabel-Artikel-Banner

Cat-6-Kabel, oder Netzwerkkabel, übertragen große Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit. Dies macht sie zu einer unverzichtbaren Komponente in Büros und Industrieanlagen. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu Twisted-Pair-Kabeln der Kategorie 6 und worauf es beim Kauf ankommt.

Was sind Cat-6-Kabel?

Bei Kabeln der Kategorie 6 sind Netzwerkkabel (auch bekannt als LAN- oder Ethernet-Datenkabel) mit vier geschirmten Twisted-Pair-Kupferadern, die Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gigabit (1.000 Megabit) pro Sekunde unterstützen. Die hohe Bandbreite ermöglicht die schnelle Übertragung großer Dateien in einem Büronetzwerk.

Cat-6-Kabel sind kompatibel mit Fast Ethernet 10Base-T-, 100Base-TX- und Gigabit-Netzwerken und abwärtskompatibel mit früheren Versionen wie Cat 5, 5e und Cat 3.

Jedes Ende hat in der Regel einen 8-poligen RJ45-Stecker (8P8C), der zur Verbindung von zwei Geräten mit dem Cat-6-Kabel verwendet wird. Um die volle Funktionalität des Kabels nutzen zu können, ist es wichtig, dass es den Cat-6-Spezifikationen entspricht. Ob dies der Fall ist, entnehmen Sie, wie bei allen Ethernet-Kabeln, einfach der Beschriftung auf der Ummantelung.

Wozu werden Cat-6-Kabel verwendet?

Cat-6-Kabel verbinden Computer mit anderen Geräten wie z.B. Hubs oder Router, um die Freigabe von Dateien über ein Netzwerk oder den Zugriff auf das Internet zu ermöglichen.

Sie eignen sich aber auch dazu, Computer schlichtweg mit Peripherie zu verbinden. Üblich ist die Datenübertragung zu Druckern, Scannern oder für ein- und ausgehende LAN-Verbindungen von Patch Panels.

Cat-6-Typen, Frequenz- und Fernnutzung

Es gibt zwei Arten von Kabeln der Kategorie 6:

  • DieStandardausführung arbeitet mit Signalen, die eine Frequenz von 250 MHz besitzen. Es eignet sich für eine maximale Distanz von 55 m ohne Abschirmung für 10GBase-T.
  • Das Cat-6a Ethernet-Kabel, auch als Augmented Cat-6 bekannt, überträgt Signale mit einer Frequenz von 500 MHz. Die maximale Reichweite beträgt 100 m auf 10GBase-T betrieben.

Was unterscheidet Cat-6- von Cat-5-/5e-Kabeln?

Auf den ersten Blick ähneln sich beide Typen sehr stark. Beim genaueren Hinsehen werden aber wesentliche Unterschiede in puncto Qualität, Geschwindigkeit und Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich.

Ein Netzwerk besteht im Grunde aus mehreren Computern bzw. Servern, die miteinander verknüpft sind. Und wie eine Kette ist das Netzwerk nur so stark – oder in diesem Falle so schnell – wie das schwächste Glied. Ausschlaggebend ist also die Geschwindigkeit des langsamsten Geräts oder der langsamsten Komponente. Verwenden Sie also beide Kabeltypen, läuft das Netzwerk höchstens mit der Geschwindigkeit des Kabels mit der langsameren Spezifikation.

Die Kategorie 5 ist mittlerweile veraltet und wurde durch Cat-5e-Kabel ersetzt. Das "e" steht für enhanced (engl. "verbessert"). Bei der neuen Version werden Daten mit einer Frequenz von 100 MHz übertragen. Cat-5e-Kabel sind für Geschwindigkeiten ausgelegt, die knapp unter dem Gigabit-Bereich liegen. Eine noch bessere Performance liefern Cat-6-Kabel. Sie arbeiten mit einer Frequenz von 250 MHz und sind speziell für den 10GBASE-T-Betrieb zertifiziert, was dem zehnfachen entspricht. Somit verfügen Sie über eine weitaus höhere Übertragungsgeschwindigkeit als Cat-5-Kabel. In Netzwerken, die nicht die ganze Bandbreite von Cat-6-Kabeln ausnutzen, fallen die Geschwindigkeitsunterschiede nur marginal auf, sodass Cat-5e-Kabel oftmals eine wirtschaftlichere Alternative darstellen.

Kurzgefasst: Obwohl das Cat-6-Kabel im direkten Vergleich besser abschneidet, sind die Vorteile gegenüber älteren Spezifikationen in der Praxis nur geringfügig wahrnehmbar. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis liegt Cat-5e also deutlich vorn.

Abgeschirmte Kabel: STP und UTP

Elektromagnetische Störungen (EMI) können, je nach Umgebung, die Leistung von Kabeln beeinträchtigen. Störungsquellen sind beispielsweise bestimmte Arten von Beleuchtung, Klimaanlagen, Drucker, Motoren und Generatoren.

Was ist der Unterschied zwischen Shielded Twisted-Pair- (STP) und Unshielded Twisted-Pair (UTP)-Cat-6-Kabeln?

Der Aufbau von Twisted-Pair-Kabel vermindert elektromagnetische Überlagerungen und hält damit verbundenen Störungen so gering wie möglich. Für Büroumgebungen bieten sie somit genügend Abschirmung. Die Elektromagnetische Störung in Fabrikgebäuden ist jedoch stärker und bedarf einer besseren Lösung. Hier schaffen Shielded Twisted Pair (STP)-Cat-6-Kabel Abhilfe: Eine zusätzliche Isolation schützt das Kabel vor Einflüssen. Dabei handelt es sich in der Regel um eine Folie, die die verdrillten Aderpaare umschließt, sowie einer PVC- oder einer raucharmen halogenfreien (LSZH)-Ummantelung.

Der Begriff Unshielded Twisted-Pair (UTP)-Cat-6-Kabel hingegen bezeichnet im Wesentlichen das Standardkabel, welches nicht über diese Folienabschirmung verfügt. Zwar minimiert es einen Teil der elektromagnetischen Störungen, blockiert diese aber weitem nicht so effektiv wie ein STP-Kabel.

Die zusätzliche Ummantelung der STP-Kabel bringt allerdings zwei Nachteile gegenüber nicht abgeschirmten Cat-6-Kabeln. Zum einen sind sie teurer und weniger flexibel, was die Installation erschwert. Darüber hinaus müssen Stecker und Kupplungen ebenfalls geschirmt sein, damit die Abschirmung zuverlässig funktioniert, was den Preis zusätzlich erhöht. Vor einer Anschaffung sollten Sie also die Einsatzumgebung berücksichtigen, um die Anschaffungskosten für Netzwerkkabel nicht unnötig in die Höhe zu treiben.

Weitere Ausführungen für spezielle Anwendungsbereiche

Cat-6-Kabel für den Außenbereich

Sofern es sich um eine wasserdichte Variante von Cat-6-Kabel handelt, können diese durchaus im Außenbereich verwendet werden. Im Gegensatz zu normalen Netzwerkkabeln verfügen sie über eine Ummantelung, die vor Nässe schützt. Ein zusätzlicher Vorteil einer solchen wasserdichten Ummantelung ist die erhöhte Widerstandsfähigkeit. Wie auch bei STP-Kabeln sind sie aber auch weniger flexibel, was die Verlegung um Ecken erschwert.

Cat-6-Patchkabel und Crossover-Kabel

Cat-6-Patch-Kabel, auch als nicht gekreuzte Kabel bekannt, dienen zum Anschließen unterschiedlicher Gerätetypen, z. B. eines PCs an einen Switch oder Hub.

Ethernet-Crossover-Kabel hingegen ermöglichen das Verbinden von zwei Geräten desselben Typs, z. B. zweier Computer.

Cat-6-Plenum-Rohkabel

Plenum-Rohkabel werden in Räumen verwendet, die typischerweise als HLK-Bereiche dienen, in der Regel unter Doppelböden oder über abgehängten Decken in Gebäuden. Sie verfügen über eine spezielle, flammenhemmende Isolierung.
Cat-6-Plenum-Rohkabel sind in der Regel hochpreisiger, da die zur Herstellung verwendeten Materialien strengeren Kriterien unterliegen. Das macht sie teurer als Standard-PVC-Kabel, aber auch qualitätsvoller und sicherer.

Was ist ein Cat-6-Kabelprüfer?

Mit einem Cat-6-Kabelprüfer können Sie Ethernet-Kabel schnell auf Funktionsfehler überprüfen. So lässt sich bei vielen verschiedenen Kabeltypen beispielsweise leicht feststellen, ob sie korrekt angeschlossen sind. Die Instrumente unterscheiden sich nach Preis, Leistung und spezifischer Verwendung.