Alles über Brandschutzschalter (AFDDs)
Schützen Sie sich vor Kabelbränden, bevor diese entstehen
![Artikel-Banner für Ratgeber "AFDD Schutzschalter"](https://at.rs-online.com/euro/img/task-requests/45423/afdds-banner1.jpg)
Brandschutzschalter oder AFDDs (engl. Arc Fault Detection Device)helfen dabei, durch Fehlerlichtbögen verursachte Brände sicher und effektiv zu verhindern, indem sie diese frühzeitig entdecken und den Strom im Gefahrenfall abschalten. Sie ergänzen herkömmliche Stromschutzschalter und sind für die Brandprävention in Betrieben und zu Hause vorgeschrieben. Hier erfahren Sie, wie diese Geräte funktionieren und welche neuen Regelungen für AFDDs gelten.
Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter
![Voller Einsatz, rundum geschützt Banner für Landingpage "Intelligente Instandhaltung"](/euro/img/campaign/c83039/DACH/cc83039--ce_-_target_zero_campaign_landing_page_banner_main_1113x300px_de.jpg)
Mit einer riesigen Auswahl an Sicherheitsprodukten ist RS Components Ihr Partner für Betriebs- und Maschinensicherheit. Ob persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschalter oder Sensoren: mit uns an Ihrer Seite verhindern Sie Betriebsunfälle und reduzieren Gefahren am Arbeitsplatz.
Mehr erfahrenWas ist ein Brandschutzschalter oder AFDD?
Die fachlich korrekte Bezeichnung von Brandschutzschaltern lautet Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung oder auf Englisch Arc Fault Detection Device (AFDD). Sie sind eine Sonderform von elektrischen Schutzschaltern, die in jedem Sicherungskasten eingebaut werden können.
Brandschutzschalter AFDD überwachen parallele und serielle Fehlerlichtbögen, die zu den häufigsten Ursachen von Kabelbrand zählen. Durch Messen der Strommuster an elektrischen Leitungen automatischer Abschaltung des Stromkreises im Gefahrenfall verhindern sie gefährliche Brände.
Die drei wichtigsten Arten von Leitungsschutzeinrichtungen im Überblick
Grundsätzlich unterscheidet man drei Schutzschalterarten, die auch miteinander kombiniert werden können.
Leitungsschutzschalter (LS-Schutzschalter, englisch Miniature Cicuit Breaker, MCB): Sie schützen vor Überstrom und Kurzschluss. Durch einen Summenstromwandler erkennen sie den Stromwert und unterbrechen den Stromkreis, wenn dieser einen bestimmten Schwellenwert überschreitet.
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter, englisch Residual Current operated Circuit-Breaker, RCCD): Sie erkennen thermisch oder magnetisch fehlenden Strom. Das sind jene Ströme, die nicht über den Stromkreis an die Einspeisung zurückkehren, sondern sich anderweitig ihren Weg bahnen. Sie schützen vor elektrischem Schlag, indem sie die Stromzufuhr abschalten.
Brandschutzschalter (BS, englisch Arc Fault Detection Device, AFDD): Sie erfassen Fehlerlichtbögen anhand hochfrequenter Strommuster mit einer digitalen Detektionseinheit. So erkennen sie auch von der Stromstärke unabhängige Fehler. Sie spüren Brandgefahren praktisch schon direkt an der Quelle auf.
Die höchste Schutzstufe besitzen die FI/LS AFDD. Wie der Name schon vorgibt, sind diese Schalter eine Kombination aus allen drei Schalterarten. Ihr Einsatz sorgt für einen maximale Sicherheit im Betrieb und auch zu Hause. Zu den bekanntesten Hersteller gehören Siemens, ABB und Eaton.
Stromschutzschalter im Überblick
LS-Schutzschalter
Typ B für private Anwendungen, Typ C für Industrie und Typ D für hohe Einschaltströme (z.B. Transformatoren)
FI-Schutzschalter
Schutz vor Stromschlägen bei blankem Schaltdraht, Überhitzung oder Erdschluss
FI/LS-Kombinationen
Die Kombination aus Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und MCB bietet Überlast- und Kurzschlussschutz und Schutz gegen Erdschlussströme.
Brandschutzschalter
Die gängige Bezeichnung für AFDDs. Sie verhindern Kabelbrände durch rechtzeitiges Erkennen von Fehlerlichtbögen.
Wie genau funktioniert ein Brandschutzschalter (AFDD)?
Klassische LS- und FI-Schalter erkennen nur parallele Fehlerlichtbögen, bei denen ein Spannungsabfall zwischen Leiter gegen Erde oder Erdungsleiter besteht. Einen Schutz gegen serielle Lichtbögen bieten nur die Brandschutzschalter, die ein anderes Funktionsprinzip verfolgen.
Lichtbögen erzeugen charakteristische hochfrequente Muster im Spannungs- und Stromverlauf. Brandschutzschalter überwachen mit Sensoren die Sinuswellen von Strom und Spannung an elektrischen Leitern und geben die Messdaten mittels digitaler Signalverarbeitung an einen Mikroprozessor weiter. Dieser kann einen Fehlerlichtbogen von normalen Stromschwankungen unterscheiden und im tatsächlichen Gefahrenfall den Stromkreis unverzüglich unterbrechen.
Physikalisch betrachtet sind Fehlerlichtbögen Spannungsüberschläge, entweder zwischen zwei beschädigten oder innerhalb einer beschädigten elektrischen Leitung.
Paralleler Fehlerlichtbogen: Tritt zwischen zwei Außenleitern oder Außenleiter und Neutralleiter sowie Außenleiter und Erde bzw. Schutzleiter auf. Zum Beispiel wenn die Isolierungen nicht mehr intakt sind – ein klassischer Kurzschluss.
Serieller Fehlerlichtbogen: Dieser entsteht an einem einzigen Kabel oder an losen elektrischen Verbindungen.
Warum schreibt der Gesetzgeber Brandschutzschalter in Privatwohnungen vor?
Die Anzahl an Elektroinstallationen in Haushalten und auch Betrieben hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die elektrische Infrastruktur vieler älterer Gebäude hält der gewachsenen Belastung nicht mehr stand. Veraltete oder beschädigte Leitungen bergen hohe Risiken für Mensch, Betriebsmittel und Sachvermögen. Aber auch in Neubauten können unsachgemäß installierte Stromverbindungen an Steckdosen, defekte Kabelisolierungen, gequetschte oder abgeknickte Elektroleitungen, lose Kontakte und auch von Mäusen oder Ratten angeknabberte Leitungen Kabelbrand auslösen. Nicht zuletzt erhöht auch die Industrie 4.0 mit der zunehmenden Digitalisierung und Vernetzung die Anforderungen an die Stromversorgung und die Sicherheit von Elektroleitungen.
Brandschutzschalter sind hier eine sichere, effektive und zuverlässige Möglichkeit, die Risiken von Bränden zu senken und Gefahrenquellen zu lokalisieren.
Vorteile von AFDDs gegenüber herkömmlichen Stromschutzschaltern
- AFDDs spüren auch serielle Fehlerlichtbögen auf.
- Verhindern durch Kabelbrand verursachte Brände.
- Analysieren elektrische Muster und Hochfrequenz-Rauschen.
- Verarbeiten Messdaten digital im integrierten Mikrocontroller.
- Verfügen über eine Selbsttestfunktion für mehr Sicherheit.
- Können LS-, FI- und BS-Schalter in einem Gerät kombinieren.
Gut zu wissen!
Die häufigsten Ursachen für Kabelbrand
Kabelbrand ist seit 15 Jahren Spitzenreiter unter den Brandursachen. Schuld ist oftmals eine fehlerhafte Klemmverbindung, Überbelastung oder ein Kabelbruch. Wenn Strom durch eine beschädigte Leitung fließt, steigt deren Widerstand und erhitzt sich an dieser Stelle. Kabel und Isolierung beginnen zu glühen und es entsteht ein Luftspalt. Über diesen „springt“ der Strom und erzeugt einen bis zu 1.000° C heißen Fehlerlichtbogen. Besonders häufig treten gefährliche Fehlerlichtbögen im Bereich zwischen 3 und 10 Ampere auf – der üblichen Spannung vieler Haushaltsgeräte.
![Gut zu wissen](https://at.rs-online.com/euro/img/promotions/industries-application/industries-application.jpg)
VDE-Regelungen zur Brandschutzschalter-Pflicht
Der Einsatz von Brandschutzschaltern in Deutschland ist in der DIN VDE 0100-420 (aktuelle Fassung vom 1. Oktober 2019) geregelt. Die Norm gilt für Neuanlagen und die Erweiterung oder Änderung von Bestandsanlagen. Für in Planung oder im Bau befindliche Anlagen gilt eine Übergangsfrist bis 30. September 2021.
In der dieser Neufassung 2019 werden Brandschutzschalter nur noch als eine mögliche Maßnahme zum Schutz gegen die thermischen Auswirkungen von Fehlerlichtbögen empfohlen, eine Verpflichtung wie in der Vorgängerfassung besteht nicht mehr. Stattdessen verlangt die Regelung eine Risiko- und Sicherheitsbewertung.
Grundsätzlich sind die Forderungen im Rahmen einer Norm nicht gesetzlich verpflichtend, wohl aber privatrechtlich bindend. Die sogenannte Vermutungswirkung einer Norm dreht die Beweislast im Haftungsfall um. Im Schadensfall müssen Planer, Bauunternehmer oder Betreiber nachweisen, dass sie die Sicherheitsvorgaben der Norm erfüllt und die anerkannten Regeln der Technik eingehalten haben.
Die DIN VDE 0100-420 empfiehlt den Einsatz von Brandschutzschaltern mindestens in folgenden Bereichen:
- Räumlichkeiten mit Schlafgelegenheiten (z. B. Schlafzimmer, Gästezimmer, Hotelzimmer)
- Räume mit Feuerrisiko durch verarbeitete oder gelagerte Materialien (u. a. holzverarbeitende Betriebe, Papier- und Textilfabriken, Druckereien, Labore, Lagerräume mit brennbaren Materialien)
- Gebäude mit brennbaren Baustoffen (z. B. Holzhäuser und Scheunen)
- Orte mit Gefährdungen für unersetzbare Güter (Museen, Galerien, Nationaldenkmäler) Darüber hinaus sollten Brandschutzschalter bei Endstromkreisen mit Steckdosen, die Verbrauchsgeräte mit hoher Anschlussleistung wie Waschmaschinen oder Geschirrspüler versorgen, verwendet werden.
Worauf Sie beim Kauf von Brandschutzschaltern achten sollten
Nennstrom: Brandschutzschalter sind für einphasige Wechselstromsysteme bis 16 Ampere empfohlen. Erhältlich sind sie von 6 bis 40 A. Die Wahrscheinlichkeit eines brandgefährlichen Fehlerlichtbogens ist bei Stromlasten zwischen 3 und 10 A am höchsten. Höhere Stromstärken sind eher für den industriellen Gebrauch bestimmt.
Auslöseempfindlichkeit: Um den Fehlerstrom zuverlässig zu erkennen, sollte der Bemessungsdifferenzstrom, anhand dessen die Erkennung erfolgt, maximal 30 mA betragen. Anzahl der Pole: Die Anzahl der Pole bestimmt die vom Schalter gleichzeitig gesteuerten Stromkreise. Es gibt auch 3-polige und 4-polige Brandschutzschalter für die Drehstromeinspeisung.
Auslösecharakteristik: Je nach Nennstrom und Auslösezeit erfolgt die Abschaltung auf unterschiedliche Weise. Man teilt Schutzschalter in verschiedene Typen ein. C-Typen reagieren träger und tolerieren höhere Stromlasten. So werden Stromkreise bei starken Belastungen nicht unnötig unterbrochen.
Tipps zur Installation und Wartung
Brandschutzschalter sind einfach zu installieren – entweder über die bewährte Stecktechnik oder, bei höheren Beanspruchungen oder Sicherheitsanforderungen, per Schraubtechnik. Auf einer Phasenschiene können je nach Bedarf auch verschiedene Schalter über eine Querverdrahtung miteinander kombiniert werden. Zum Beispiel, wenn man sensible Bereiche unabhängig voneinander überwachen und schützen möchte. Ein 4-poliger FI-Schutzschalter mit mehreren Brandschutzschaltern lässt sich gut für größere Installationen mit mehreren Räumen einsetzen. Beim Kauf sollten Sie unbedingt auf die Kompatibilität der Schalter untereinander achten.
Schraubanschlüsse sind nicht wartungsfrei und müssen regelmäßig überprüft werden. Die meisten Geräte verfügen außerdem über einen Funktionsselbsttest.