Pressemitteilungen
RS Components fügt Sortiment komfortable Stirndruck-reduzierende Helme hinzu
Vielseitig einstellbare Schutzhelme eignen sich auch für Arbeiten in großen Höhen
Gmünd, Österreich, 14 Feber 2020:
RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Multi-Channel Anbieter von Produkten und Lösungen aus dem Bereich Industrie und Elektronik, hat seinem Arbeitssicherheitssortiment die Sicherheitshelme der Reihen SecureFit X5000 und X5500 von 3M hinzugefügt. Die SecureFit-Helme sind mit der patentierten Druckdiffusionstechnologie von 3M ausgestattet. Sie reduziert Druck auf die Stirn im Vergleich zu herkömmlichen 3M-Helmen um etwa 20 Prozent.
Die SecureFit X5500-Serie verfügt über ein Vierpunkt-Ratschen-Aufhängungssystem, mit dem der Träger die Höhe und Passform in mehreren Höheneinstellungen anpassen kann. Dies verbessert sowohl Komfort als auch die Sicherheit. Der nach der Norm EN 397 für Industrieschutzhelme zertifizierte X5500 ist als persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Ingenieure in der Instandhaltung und Personen gedacht, die im Bau- oder verarbeitenden Gewerbe, der Forstwirtschaft, in der Mineralöl, Gas- und Windindustrie sowie in der Bergbau- und Logistikbranche tätig sind.
Die X5000-Serie mit Sechs-Punkt-Ratschenaufhängung wurde für Einsätze im industriellen und im gewerblichen Bereich sowie auch bei Rettungseinsätzen in großer Höhe entwickelt. Die Helme sind gemäß den Normen EN 397 und EN 12492 für Bergsteigerhelme zertifiziert. Da beide Normen sich nicht gleichzeitig erreichen lassen, kann der Nutzer über ein 4-Punkt-Kinnriemen-Auswahlsystem schnell und einfach zwischen den Modi EN 12492 und EN 397 wechseln.
Beide Schutzhelm-Serien verfügen über ABS-Schalen, die den Anforderungen an die Beständigkeit gegenüber seitlicher Verformung entsprechen und Schutz gegen kleine herabfallende Gegenstände bieten. Ein proprietärer UV-Indikator, der als 3M UVicator bekannt ist, weist auf schädliche UV-Strahlung hin. UV-Strahlung kann dazu führen, dass Hartschalengehäuse spröde werden. Dies beeinträchtigt ihr Schutzniveau. Daher zeigt der Sensor, wann es an der Zeit ist, den Helm zu ersetzen.
Die Schutzhelme 3M SecureFit X5000 und X5500 zeichnen sich durch ein randloses Design aus, das von Kletterhelmen inspiriert wurde. So hat der Nutzer stets eine klare Sicht nach oben. Integrierte Zubehör-Steckplätze und -Clips sind für eine Vielzahl von 3M-Gesichtsschutzschilden, Gehörschutzstöpseln und anderem Zubehör geeignet. Das Lieferprogramm enthält zahlreiche Konfigurationen und Optionen, darunter:
Mit Gehör-, Augen- und Gesichtsschutz versehene Versionen. Dazu gehören Gehörschutz, durchsichtige und schattierte Visiere oder im Helm integrierte SchutzbrillenKinnriemen mit MagnetschnalleElektrische Isolierung gemäß EN 50365: 2002 zur Verwendung an Niederspannungsanlagenbelüftete und unbelüftete Versionen.
Die Helme sind in acht Standardfarben erhältlich: Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz und Hellgrün. Branding und Logodruck sind möglich. Die Schutzhelme liefert RS ab sofort in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik.
Über RS Components
RS Components, Allied Electronics & Automation und IESA Ltd sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, einem globalen
Multi-Channel Distributor. Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern und
bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bringen wir täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2019 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,71 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: at.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components