Pressemitteilungen
RS Components bietet jetzt DesignSpark-Pmod-Adapter für den Raspberry Pi an
Die Pmod-HAT-Adapterplatine ermöglicht das Rapid Prototyping auf Basis der beliebten Raspberry Pi-Plattform und liefert "echte" analoge Funktionen für Anwendungen wie Überwachung und Steuerung
Gmünd, Österreich, 23 Jänner 2018:
RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), der globale Distributor für Ingenieure und Techniker, bietet ab jetzt den DesignSpark-Raspberry Pi Pmod™ (Peripheral Module) HAT-Adapter an. Der von Digilent hergestellte Pmod-HAT-Adapter ermöglicht es Nutzern des beliebten Einplatinencomputers im Kreditkartenformat, schnell elektronische Designprototypen zu entwickeln. Mit dem Pmod-Adapter beschreitet RS neue Wege: Es ist das erste DesignSpark-Hardwareprodukt, das der Distributor in Zusammenarbeit mit einem seiner Lieferanten auf den Markt bringt.
DesignSpark ist eine Online-Entwickler-Community, die unter www.designspark.com erreicht werden kann. Sie bietet Studierenden, Entwicklern und Herstellern kostenlose Design-Software und eine Vielzahl anderer Entwicklungsressourcen. Ziel ist die schnelle Entwicklung und ein beschleunigtes Prototyping von Projektideen und Produktkonzepten zu ermöglichen. Wie Beiträge zur Community aussehen können, zeigt dieses Beispiel, das unter https://www.rs-online.com/designspark/easy-peasy-peripheral-interfacing-with-pi-python-and-pmods abrufbar ist.
Der DesignSpark Pmod HAT-Adapter ist ein Plug-in-Peripheriemodul, das Rapid Prototyping ohne Löten ermöglicht. Dadurch spart der Nutzer Zeit und Kosten bei der Leiterplattenentwicklung und beim Projektzeitplan. Wie es auch der Artikel auf DesignSpark darstellt, unterstützen einige Beispiele im Python-Softwarecode das Board. Diese wurden speziell für analoge Pmod-Funktionen entwickelt, um Raspberry Pi-Anwender bei der Entwicklung von praxisgerechten Instrumentierungs-, Überwachungs- und Steuerungsanwendungen zu unterstützen.
Dieser neue Pmod-Adapter für den Raspberry Pi folgt der Einführung des Pmod Shield-Uno-Adapters für die Plattformen Arduino und PSOC6. Diese Pmods oder Peripheriemodule können Standard-Entwicklungskits schnell in funktionale Prototypen verwandeln. Das Produkt erweitert auch Nutzerbasis der Pmod-Module und -Shields von Digilent, da sie jetzt problemlos in sowohl von Pi-Cypress-PSOC-Benutzern und in Arduino-R3-basierten Entwicklungsprojekten verwendet werden können. Zuvor kamen Pmods mit FPGA-Entwicklungsplatinen und eine kleine Auswahl von Mikrocontroller-Entwicklungskits zum Einsatz.
Der DesignSpark Pmod-Adapter kann mit einer großen Auswahl an Raspberry Pi-Modellen verwendet werden, darunter die Modelle A +, B +, Pi 2 B, Pi 3 B und die Zero und Zero W-Versionen. Außerdem können Nutzer eine Vielzahl von Digilent Pmods anbinden, die auch bei RS erhältlich sind. Hierzu gehören zu Beispiel: das PmodAD1 Zweikanal-12-Bit-ADC-Modul, der hochpräzise Hall-Effekt-Stromsensor PmodISNS20 oder das PmodOLEDrgb, ein organic RGB-LED-Modul mit einem 96x64-Pixel-Display und 16-Bit-Farbauflösung.
Zu den Merkmalen des Adapters gehören ein 40-Pin-Raspberry-Pi-GPIO-Eingang (General-Purpose Input/Output) mit 26 3,3 V-kompatiblen GPIOs. Der Adapter unterstützt auch SPI-, I2C- und UART-Verbindungen. Ein 16 mA Stromlimit für alle PMOD GPIOs und eine 5V-Buchse für eine externe Stromversorgung zeichnen den Adapter weiterhin aus.
RS liefert den DesignSpark Pmod HAT-Adapter für Raspberry Pi jetzt in den Regionen EMEA und Asia Pacific.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir rund 50.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2017 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,51 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: at.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Hessenring 13 b
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: 06105/ 401 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components