Pressemitteilungen
RS Components bekräftigt sein Engagement für DesignSpark PCB und stellt neue Version der preisgekrönten Software vor
Mörfelden-Walldorf, Österreich, 21 Jänner 2014 :
Version 6.0 enthält drei neue Funktionen, die von der Anwender-Community gewünscht wurden, und spart damit weitere Entwicklungszeit
RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), weltweit führender High Service Distributor für Produkte aus der Elektronik, Automation und Instandhaltung, hat das neueste Release von DesignSpark PCB, dem preisgekrönten, professionellen PCB-Design-Tool des Unternehmens für schematische Schaltplaneingabe und Leiterplattendesign, vorgestellt. In DesignSpark PCB Version 6.0 werden drei der am häufigsten angefragten Funktionen hinzugefügt, die die Nutzung für Entwickler noch einfacher machen: vereinfachter Export nach DesignSpark Mechanical, Cross Probe und benutzerdefinierte Kurzbefehle. Dadurch lässt sich das leistungsstarke Tool noch einfacher bedienen, und die Benutzerführung durch die Designstufen wird schneller.
Dank seiner hoch entwickelten Funktionen für Projekt- und Produktentwicklung ist DesignSpark PCB im Markt hervorragend aufgenommen worden und verfügt über eine Community von über 200.000 Anwendern. Es ist zum Werkzeug der Wahl für Austausch und Zusammenarbeit in Entwicklung und Projekten geworden. In dieser sechsten Auflage baut DesignSpark PCB auf der vorigen Version auf, die im April 2013 vorgestellt wurde, und erweiterte Funktionen, wie das Prüfen von Designregeln im Onlinebetrieb (Online-DRC) und Bearbeiten von PCBs mit Bussystemen, bot.
DesignSpark Mechanical IDF Export
Mit der Vorstellung von DesignSpark Mechanical im September 2013 erhielten die Anwender von DesignSpark PCB die Möglichkeit, die mechanischen Elemente ihrer Produkte mit einem kostenlosen Tool aus der DesignSpark-Familie zu entwickeln. Dazu war der Export der Designs aus DesignSpark PCB erforderlich, bei dem das in der Industrie als Standard verwendete IDF-Format genutzt wurde. DesignSpark Mechanical wurde begeistert aufgenommen, und schnell kamen Rückmeldungen der Anwender, die eine engere Integration zwischen den Tools benötigten. Als Antwort auf diese Anfragen wurde DesignSpark PCB weiterentwickelt, und die Version 6.0 enthält vereinfachten IDF-Export nach DesignSpark Mechanical. Diese neue Schnittstelle vereinfacht den Prozess des Design-Transfers und ermöglicht durch verschiedenartige vorkonfigurierte Parameter den schnelleren Export der Designs bei gleichzeitiger Verringerung des Fehlerrisikos.
Cross Probe
Die Cross-Probe-Funktionalität („X-probe“) in Version 6.0 beschleunigt den Entwicklungsprozess durch das unmittelbare Herstellen von Bezügen zwischen den Ansichten des Schaltplans und den Ansichten des Leiterplattendesigns innerhalb der Software. Normalerweise ist es relativ unkompliziert, eine Komponente in der Leiterplattenansicht zu erkennen, aber es ist nicht zwangsläufig so einfach, das entsprechende Symbol innerhalb des Schaltplans zu finden, es sei denn, dass der Anwender mit dem System besonders vertraut ist und die Funktionalität bestens versteht. Cross Probe ermöglicht es dem Anwender, einfach auf eine Komponente in einer der beiden Ansichten zu klicken und dann sofort die Komponente in der anderen Ansicht zu erhalten. Diese Funktion arbeitet sowohl in der Richtung von Leiterplattenansicht zur Schaltplanansicht als auch umgekehrt.
Benutzerdefinierte Kurzbefehle
Die in Version 6.0 neue Funktionalität mit benutzerdefinierten Kurzbefehlen ermöglicht eine höhere Flexibilität bei der Anpassung der Benutzerschnittstelle. Anwender können das Tool jetzt mit eigenen Kurzbefehlen und Hotkeys konfigurieren, sodass es schneller und einfacher zu bedienen ist, vor allem wenn diese spezifischen Befehle in der Zusammenarbeit mit anderen Tools für die Leiterplattenentwicklung genutzt werden.
„RS arbeitet kontinuierlich daran, die Kosten und die Komplexität bei der Elektronikentwicklung zu verringern. Version 6.0 liefert den Beweis für unser Engagement, das Wachstum der Anwenderbasis von DesignSpark PCB zu fördern und Entwicklern die bestmögliche Open-Source-Lösung für das Hardwaredesign zu bieten”, sagte Mark Cundle, Head of Technical Marketing von RS. „Das Feedback der Anwender ist ein wichtiger Teil, mit dem wir DesignSpark PCB weiter entwickeln, und diese neue Version der Software zeigt, wie ernst wir es meinen, Entwickler den Zugang zu kostenlosen, leistungsstarken Design-Tools zu ermöglichen, um Innovationen voranzubringen“.
Die Zeitachse von DesignSpark PCB:
- Juli 2010 – Erstes Release von DesignSpark PCB.
- März 2011 – Erweiterung durch 3D Visualisierung von PCB-Layouts und verbesserte Funktionalität für den Library Manager.
- November 2011 – Simulations-Interface, Design Calculator und Gruppierungsfunktion zur Verknüpfung von Elementen innerhalb des Designs werden hinzugefügt.
- Oktober 2012 – Erweiterung des Library Managers mit Zugriff auf über 80.000 PCB-Schaltpläne der ModelSource Bibliothek und Ergänzung durch Angebotsfunktionen für Bill of Materials (Stücklisten) und PCB-Fertigung.
- April 2013 – Integration der Prüfung von Designregeln (DRS) und der Bearbeitung von PCBs mit Bussystemen.
- Januar 2014 – Vereinfachter Export nach DesignSpark Mechanical, neue Funktionalitäten Cross Probe und benutzerdefinierte Kurzbefehle.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, einem weltweit führenden High Service Distributor für Produkte aus der Elektronik, Automation und Instandhaltung. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir mehr als einer Million Kunden über 500.000 Produkte über unseren Katalog und das Internet an. Täglich bringt RS rund 44.000 Sendungen auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Automation, Messtechnik, Elektroinstallation und Mechanik.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2013 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von mehr als 1,24 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: at.rs-online.com