• Veröffentlicht am 6. März 2023
    • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
  • 7 min

Ratgeber zu RJ45-Steckverbindern

In diesem Leitfaden zu den verschiedenen Arten von RJ45-Steckverbindern aus unserem Sortiment beantworten wir die häufigsten Fragen darüber, wie diese Netzwerkstecker funktionieren, welche Varianten es gibt und wie sie mit Netzwerkkabeln verdrahtet werden.

RJ45-Steckverbindern

Was ist ein RJ45-Stecker?

RJ steht für Registered Jack und bedeutet, dass es sich um einen genormten Steckverbinder handelt. RJ45-Steckverbindungen sind hauptsächlich für Telekommunikationsnetzschnittstellen bestimmt. Sie verbinden verschiedene Arten von Sprach- und Datengeräten entweder mit einem zentralen Hub oder direkt miteinander zu verbinden.

Die genormten Netzwerkanschlüsse sind am häufigsten an beiden Enden einer Ethernet-Verbindung (kabelgebundenes Internet) zu finden. Auf den ersten Blick ähneln sie den bekannten Telefonsteckern und Buchsen, mit denen Festnetztelefone an Wand-Steckdosen oder Schalttafeln angeschlossen werden. Allerdings sind die RJ45-Verbinder in der Regel etwas größer.

Der Begriff wird heute häufig sowohl für die Stecker als auch für die Buchsen verwendet. Die modularen Anschlüsse sind meist am Ende der Patch-Kabel zu finden. Die Steckdosen oder Buchsen sind meist direkt in das Gerät eingebaut.

Wie ist ein RJ45-Steckverbinder definiert?

RJ45-Steckverbinder

Der Standard für Schnittstellen wurde in den 1970er Jahren entwickelt, um eine vollständige Kompatibilität zwischen der Hardware der Telefongesellschaften und den Geräten der Verbraucher zu gewährleisten. Das neu standardisierte Sortiment von Buchsen und Steckern wurde als eine Reihe von modularen Miniatursteckverbindern herausgebracht.

Sowohl in Privathaushalten als auch gewerblichen Umgebungen werden die Anschlüsse hauptsächlich verwendet, um ein internetfähiges Gerät mit Peripherie wie Modems, Routern oder Servern zu verbinden. Die Steckverbinder selbst sind modulare Anschlusssätze an beiden Enden der physikalischen Datenverbindung, dem Netzwerkkabel, das die verschiedenen Geräte miteinander verbindet.

Im Fall der Ethernet-Vernetzung sind die Steckeranschlüsse an den Kabelenden die Stecker, während an den Geräten selbst in der Regel Buchsen vorzufinden sind.

Formfaktoren für Stecker und Buchsen

Die meisten Standard-Ethernet-Datenkabel haben einen Kern, der aus vier verdrillten Doppellitzen besteht, insgesamt also aus acht Einzeldrähten. Die Stecker trennen und schließen diese acht Einzeldrähte korrekt ab. Die Verkabelung basiert also auf einer 8P8C-Konfiguration (8 Positionen, 8 Kontakte).

Standard-RJ45-Stecker sind mit einem generischen 8P8C-Gehäuse versehen. Diese ist so genormt, dass sie nicht in optisch ähnliche aber elektrisch inkompatible Buchsen gesteckt werden können. Die Lasche verhindert zudem ein versehentliches Trennen der Verbindung.

Damit ein Netzwerkstecker ordnungsgemäß funktioniert, müssen die acht Drähte der Ethernet-Verkabelung an den korrekten Belegungspositionen Stecker eingesteckt werden. Hier geschieht dies entweder nach einem T568A- oder T568B-Verkabelungsstandard. Jeder dieser Standards hat seine eigene farbkodierte Verkabelungskonvention, wodurch zwei verschiedene Formen der Konnektivität erreicht werden. Nähere Informationen zu den beiden Standards und Pinbelegung finden Sie unten im Abschnitt "RJ45-Pinbelegung".

RJ45-Buchse

RJ45-Buchsen / Dosen

Die Buchsen befinden sich in der Regel im Gehäuse des Geräts, das Sie anschließen möchten, oder sind als Dosen an Wand- und Schalttafelinstallationen eingebettet.

Bei den meisten Fernsehgeräten, PCs und technischer Hardware für Endverbraucher befindet sich die RJ45-Ethernet-Buchse auf dem E/A-Anschlussfeld (Ein-/Ausgang) des Geräts. Diese befindet sich normalerweise an der Rückseite des Geräts, zusammen mit verschiedenen anderen Buchsen für z.B. HDMI- und USB-Kabel.

RJ45-Stecker

RJ45-Stecker

Stecker sind die modularen Steckkomponenten, die sich an beiden Enden eines Ethernet-Kabels befinden. Sie werden meistens aus durchsichtigem, weißem, schwarzem oder grauem Kunststoff hergestellt, können aber auch eine größere Auswahl an anderen Farben und Materialien enthalten. Professionelle, hochwertige Gehäuse sind manchmal mit Metall abgeschirmt. Dies trägt dazu bei, das Risiko von EMI-Störungen zu minimieren und die Qualität und Stabilität des übertragenen Signals zu verbessern.

RJ45-Feldstecker

RJ45-Feldstecker

Ein RJ45-Feldsteckverbinder ist eine robustere Version des RJ45-Standards für Telekommunikations- und Netzwerkkabel. Sie sind weniger empfindlich gegenüber Staub, Feuchtigkeit und mechanische Belastung. Sie sind dadurch besonders für Außenbereiche geeignet. Die Abschirme werden mit Schraubanschlüssen befestigt, um die Verbindungen zusätzlich zu entlasten.

RJ45-Pin-Belegung

Wie bereits erwähnt, basieren RJ45 Steckverbindungen auf einer 8P8C-Verkabelung. Das Patchkabel verfügt über 8 farbcodierte Einzeldrähte, die Korrekt mit dem Steckverbinder vercrimpt werden müssen.

RJ45-Pin-Belegung

T568A und T568B Verdrahtungskonventionen für RJ45

Zunächst muss man festhalten, dass es zwei Arten Verbindungen gibt, die man zwischen einem RJ45-Steckverbinder und den Einzellitzen herstellen kann. Sie unterscheiden sich in den Verkabelungsstandards T568A und T568B.

Diese Standards bestimmen die Reihenfolge, in der die acht einzelnen Drähte mit dem Steckergehäuse verbunden werden. Der jüngere Standard T568A ist vor allem in Europa üblich, während T568B hauptsächlich außerhalb von Europa verbreitet ist.

Die beiden Standards haben jeweils einen eigenen EIA/TIA Farbcode, wobei der Hauptunterschied darin besteht, dass die orangen und grünen Paare vertauscht sind. Sie müssen sicherstellen, dass Sie den richtigen Verdrahtungsstandard für die Art der Verbindung verwenden, die Sie herstellen möchten.

Für die Pinbelegung nach T568A ordnen Sie die Adern wie folgt an:

PINBELEGUNG NACH TYP T568A

Pin
Farbe
1Weiß / Grün
2Grün
3Weiß / Orange
4Blau
5Weiß / Blau
6Orange
7Weiß / Braun
8Braun

Die Pinbelegung nach Typ568B vertauscht die Paare 2 und 3. Die korrekte Pinbelegung sieht folgendermaßen aus:

PINBELEGUNG NACH TYP T568B

Pin
Farbe
1Weiß / Orange
2Orange
3Weiß / Grün
4Blau
5Weiß / Blau
6Grün
7Weiß / Braun
8Braun

Der richtige Standard hängt davon ab, ob Sie ein gerades Durchgangskabel (oft als Patchkabel bezeichnet) oder ein Crossover-Kabel verwenden. In den meisten Fällen werden Sie ein Patchkabel verwenden, das an beiden Enden den gleichen Verkabelungsstandard aufweist. Ein Crossover-Kabel ist weit weniger verbreitet und hat an einem Ende einen T568A-Anschluss und am anderen Ende einen T568B-Anschluss.

In welchen Fällen es sich lohnt Stecker selber zu crimpen

Die Verkabelung Ihrer eigenen Stecker am Ende eines geeigneten Netzwerkkommunikationskabels erfordert nur wenige einfache Werkzeuge und bringt gleich mehrere Vorteile mit sich. Der Wichtigste ist, dass das Crimpen weitaus kostengünstiger ist als der Austausch eines ganzen Ethernet-Kabels. Weitere Gründe, sie selbst zu verdrahten, sind

  • Sie können Ihr Netzwerkkabel auf individuelle Längen zuschneiden, um die Verkabelungen besser zu organisieren.
  • Stecker und Buchsen können durch Spannungskräfte an den Verbindungspunkten beschädigt werden. Die maximale Belastung liegt bei etwa neun Newton.
  • Der Polycarbonat-Kunststoff kann durch falsches Einsetzen oder gewaltsamen Rausziehen des Steckers brechen. Ein- und Ausstecken kann mit der Zeit dazu führen, dass er ausleiert.

RJ45-Stecker crimpen – ganz einfach!

Sie benötigen folgende Werkzeuge und Komponenten:

Wenn Sie festgestellt haben, welche Verdrahtungskonvention Sie verwenden müssen, vervollständigen Sie Ihre RJ45-Verkabelung, indem Sie die folgenden grundlegenden Schritte ausführen:

  1. Falls erforderlich, schneiden Sie Ihr Netzwerkkabel mit einem Kabelschneider auf die erforderliche Länge.
  2. Verwenden Sie Ihr Crimpwerkzeug, um die abgeschnittenen Enden des Kabels, an dem Sie arbeiten werden, abzuschneiden und zu ordnen.
  3. Mit einer Abisolierzange entfernen Sie etwa einen Zentimeter des Kabelmantels vom Ende. Achten Sie darauf, dass Sie dabei die interne Verdrahtung nicht beschädigen.
  4. Die acht einzelnen Drahtlitzen, aus denen der Kabelkern besteht, aufdrehen und trennen. Flachdrücken und so weit wie möglich ausrichten.
  5. Ordnen Sie sie nebeneinander in einer Reihe an. Es ist wichtig, sie in der richtigen Reihenfolge nach Farben anzuordnen. Bei einer Standard-Patch-Verkabelung ist dies (L-R): weiß/orange, einfarbig orange, weiß/grün, einfarbig blau, weiß/blau, einfarbig grün, weiß/braun, einfarbig braun.
  6. Schneiden Sie die Drähte an den Enden gerade durch, etwa einen Zentimeter von der Kabelmuffe entfernt.
  7. Halten Sie Ihren Stecker so, dass die Kontaktstifte von Ihnen weg und von den Kabeldrähten weg zeigen und die scharfkantige Lasche (Steckerclip) nach unten zeigt.
  8. Schieben Sie die angeordneten Drähte vorsichtig durch das Gehäuse des Steckers, bis sie das Ende des Steckers, an dem sich die Stifte befinden, erreichen und berühren. Führen Sie auch etwa einen halben Zentimeter des Kabelmantels ein; dies sorgt für eine stärkere und besser isolierte Verbindung. Sind die Drähte dafür zu lang, müssen Sie sie etwas kürzen.
  9. Wenn Sie den Stecker gemäß den obigen Schritten angebracht haben, nehmen Sie Ihre Crimpzange und drücken Sie ihn mit dieser fest nach unten um die Kabel herum. Die Laschen im Inneren des Steckverbinders werden die einzelnen Drähte durchstechen und flachdrücken, wodurch sie in den richtigen Kontakt gezwungen werden. Sobald Sie den Draht auf diese Weise um den Verbinder herum gecrimpt haben, ist dieses Ende des Kabels fertig.

Crimpwerkzeuge für RJ45-Steckverbinder

RJ45-Crimpzange

Crimpwerkzeuge werden verwendet, um zwei Komponenten oder Materialstücke durch Druckkräfte miteinander zu verbinden. Die beiden Teile werden so fest zusammengedrückt, dass sie eine dauerhafte, gut isolierte Verbindung garantieren. Verschiedene Arten von Crimpwerkzeugen haben neben dieser Fähigkeit, Materialien zusammenzudrücken und abzudichten, verschiedene zusätzliche Funktionen. Häufige Beispiele sind Schneiden, Abisolieren und Biegen.

Ein Crimpwerkzeug (manchmal auch als Crimpzange genannt) wird verwendet, um die männlichen Steckverbinder an den Enden eines geeigneten Kabels zu befestigen. Dies ist normalerweise ein Ethernet- oder Patchkabel. Die Verwendung einer Crimpzange ermöglicht es Ihnen, diese Komponenten schnell und einfach zu verbinden, um schnell und kostengünstig passende Kabel herzustellen.

Für den Kauf von Crimpwerkzeugen stehen zahlreiche Optionen zur Verfügung, darunter handbetätigte Crimpwerkzeuge, elektrische Crimpwerkzeuge, hydraulische Crimpwerkzeuge, Zangen und Ratschen. Handgehaltene oder manuelle Crimpwerkzeuge gehören zu den einfachsten und wirtschaftlichsten Optionen.

Verwandte Links

Exklusiv für Sie unsere neuesten Produkte und Angebote

E-Mail-Anschrift

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Anmeldung zur Verfügung stellen, werden gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet.