Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 12. Juli 2024
      • Zuletzt bearbeitet am 12. Juli 2024
    • 8 min

    Überprüfung von Thermosicherungen

    Dieser Leitfaden enthält einige praktische Tipps zu Thermosicherungen, ihren Eigenschaften und Anwendungsbeispielen sowie zur regelmäßigen Überprüfung ihrer korrekten Funktion. Letzteres ist wichtig, um wertvolle Geräte zu schützen und potenziell größere Probleme zu erkennen.

    Thermosicherungen prüfen

    Sicherungen aller Art werden zum Schutz von Systemen vor Überspannungen eingesetzt. Thermosicherungen sind eine Art selbstaufopfernder Sicherheitsschalter, die bei Überlast durchbrennen und so eine Unterbrechung des Stromkreises bewirken, so dass die Überspannung keine potenziell empfindlichen Geräte erreicht. Alle Schmelzsicherungen, einschließlich Thermosicherungen, sind typischerweise in Installationen in Privathaushalten, in der Industrie und in allen Bereichen dazwischen zu finden. Thermosicherungen erfüllen im wahrsten Sinne des Wortes nur einen einzigen Zweck: Sobald sie eine Überspannung abbekommen, schmelzen sie und müssen sofort ausgetauscht werden, um zu verhindern, dass das Gerät überhitzt und irreparable Schäden verursacht. Das Testen von Thermosicherungen ist jedoch recht einfach.

    Was ist eine Thermosicherung?

    Eine Thermosicherung ist eine Schutzvorrichtung, die einen einzigen Anschluss verwendet. Sie schützt Geräte und Platinen vor Überhitzung und Überlastung; wenn sie ihre vordefinierte maximale Temperatur oder ihren vordefinierten Strom erreicht, unterbricht sie das interne Bauteil, das auf Wärme reagiert, und unterbindet damit die Stromzufuhr zum Stromkreis. Eine Thermosicherung ist vor allem dann nützlich, wenn die Erwärmung durch ein seltenes Ereignis verursacht wird, wie z. B. einen Geräteausfall. Thermosicherungen werden regelmäßig als Sicherheitsvorrichtungen in elektrischen Geräten verwendet, die Wärme erzeugen, oft in Kombination mit einem Thermostat. Reagiert letzterer nicht auf einen Hitzeschub, übernimmt die Sicherung die Hauptlast und brennt durch. Der Stromkreis wird somit unterbrochen und es wird verhindert, dass das Gerät überhitzt und möglicherweise einen Brand verursacht.

    Wie funktioniert eine Thermosicherung?

    Thermosicherungen reagieren auf thermische Eingänge genauso wie ein Thermostat. Der Hauptunterschied besteht jedoch darin, dass eine einmal ausgelöste Thermosicherung nicht zurückgesetzt werden kann, sondern durch eine neue, identische Sicherung ersetzt werden muss. Des Weiteren unterscheiden sich Thermosicherungen von Feinsicherungen oder Schutzschaltern dadurch, dass sie nur auf Temperaturspitzen reagieren. Diese Sicherung reagiert nicht auf andere Impulse, d.h. sie funktioniert nur bei Temperaturveränderungen.

    Die kleine, kompakte Größe der Sicherung verleiht ihr gleichzeitig eine ausgezeichnete Messempfindlichkeit, die sie zu einem hervorragenden Wärmeschutz macht. Einer der Vorteile einer Thermosicherung sind die niedrigen Kosten für Großproduktionen, die einen thermischen Schutz erfordern.

    Was ist der Hauptzweck von Thermosicherungen?

    Die Konstruktion einer Thermosicherung beinhaltet ein Bauteil, das auf Wärme reagiert, z. B. einen Kunststoffeinsatz oder Metall. Wenn das Bauteil aktiviert wird, wird der Stromkreis unterbrochen, wodurch verhindert wird, dass Energie in das Gerät gelangt. Eine solche Temperatursicherung ist eine reine Einweg-Sicherung, d. h. sie muss nach ihrer Auslösung ersetzt werden. Allerdings sollte sie niemals ersetzt werden, ohne dass die Ursache für den Ausfall der Komponente ermittelt wurde. Eine Sicherheitsprüfung des Geräts sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, der in der Lage ist, festzustellen, ob einzelne Komponenten oder in einigen extremen Fällen das gesamte Gerät ausgetauscht werden müssen oder nicht.

    Wenn eine Thermosicherung ausfällt, ist es ratsam, nicht nur das Gerät auf Probleme zu untersuchen, die zu einer Überhitzung geführt haben könnten, sondern auch zu prüfen, ob der Stromkreis des Geräts eingeschaltet bzw. beeinträchtigt ist. Elektrische Probleme in einem Stromkreis können beispielsweise dazu führen, dass ein Gerät überhitzt, ohne dass der Schutzschalter ausgelöst wird, was bedeutet, dass das Problem fortbesteht und sich mit der Zeit verschlimmern kann. Wenn beispielsweise Geräte, die an denselben Stromkreis angeschlossen sind, wiederholt ausfallen, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Stromkreis und nicht an den Geräten.

    Der Thermoschalter ist eine gebräuchliche Alternative für Thermosicherungen, die für mehrere Zwecke konzipiert wurden. Solche Schalter unterbrechen den Stromkreis, wenn die Temperatur bestimmte Parameter über- oder unterschreitet, und schließen den Stromkreis wieder, sobald die Temperatur wieder die erwarteten Werte erreicht hat. Bestimmte Arten von Stromkreisen können auf natürliche Weise heiß werden, so dass ein Thermoschalter als Sicherheitseinrichtung sinnvoller ist.

    Wo finden sich Thermosicherungen?

    Geräte, die Wärme erzeugen, wie z. B. eine Übertemperatursicherung in Backöfen, Kaffeemaschinen, Bügeleisen, Mikrowellen, Reiskocher, Haartrockner usw. haben in der Regel Thermosicherungen. Diese Sicherungen werden auch in einer Vielzahl anderer elektrischer Schaltkreise eingebaut, z. B. in Lichtschaltern, oft als zusätzliche Sicherheit für den Fall, dass die anderen **Schutzschalter **nicht funktionieren. In Lüftungsanlagen werden beispielsweise Thermosicherungen eingesetzt, um die Motorspule vor Überhitzung zu schützen. Dieselbe Anwendung findet man bei Motoren, Transformatoren, Kabeltrommeln, usw. In Haushaltsgeräten befinden sich Thermosicherungen in der Regel auf der Rückseite, d. h. in der Nähe des elektronischen Schaltkreises oder sind dort angelötet. Sie können durch Abschrauben der Geräteplatte erreicht werden.

    Wie werden Thermosicherungen überprüft?

    Aufgrund ihrer Empfindlichkeit sollten Thermosicherungen in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Damit die Überprüfung zuverlässig ist, muss sie konsequent von Hand und Schritt für Schritt durchgeführt werden. Bevor mit der Revision begonnen wird, muss sichergestellt werden, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist und ausreichend Zeit hatte, vollständig abzukühlen; das nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, weil sonst falsche Daten erhoben werden könnten.

    Der erste Schritt besteht darin, die Thermosicherung zu lokalisieren; idealerweise sollte ein Schaltplan vorhanden sein, aus dem hervorgeht, wo sie sich befinden. Wenn kein Schaltplan vorhanden ist, suchen Sie am besten in der Nähe des Motors oder der Wärmequelle des Geräts.

    Sobald die Thermosicherung gefunden ist, sollte sie vorsichtig ausgebaut werden; zu diesem Zweck ist es ratsam, zunächst die Anweisungen des Herstellers zu lesen. Die Thermosicherung kann dann visuell auf Beschädigungen überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.

    Mit Hilfe eines Multimeters kann man die Thermosicherung auf Durchgang prüfen. Das Multimeter muss auf den entsprechenden Widerstandswert eingestellt und die Messleitungen an die Klemmen der Thermosicherung angeschlossen werden. Die Thermosicherung funktioniert ordnungsgemäß, wenn der Multimeter einen Wert nahe Null anzeigt. Jeder andere Messwert bedeutet, dass die Thermosicherung durchgebrannt ist und ausgetauscht werden muss.

    Im Idealfall sollte diese routinemäßige, aber unerlässliche Wartungsarbeit von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, da er mit den üblichen Praktiken und Fehlfunktionen sowie den Anweisungen des Herstellers vertraut ist. Da Thermosicherungen einmal ausgelöst nicht wiederverwendet werden können, müssen sie durch neue Sicherungen mit denselben Spezifikationen wie die alten ersetzt werden, um eine konsistente und sichere Funktion des Stromkreises wiederherzustellen. Wenn eine Sicherung ausgetauscht werden muss, ist es außerdem unerlässlich, die Ursache der Überhitzung zu untersuchen, da es sich dabei um ein Symptom für etwas Komplexeres handeln kann.

    Wartungsintervalle

    Eine regelmäßige Überprüfung der Thermosicherungen ist für die Sicherheit und das ordnungsgemäße Funktionieren der Geräte unerlässlich und sollte daher fester Bestandteil eines jeden Wartungsplans sein. Als Faustregel gilt, dass alle Sicherungen eines Geräts überprüft werden sollten, wenn eine Sicherung durchgebrannt ist. Wenn mehrere Geräte an denselben Stromkreis angeschlossen sind und die Thermosicherung in einem Gerät durchgebrannt ist, sollten auch alle anderen Geräte überprüft werden, um Probleme mit dem gesamten Stromkreis auszuschließen.

    Thermosicherungen in der Industrie

    In industriellen Umgebungen sind Thermosicherungen in einer Vielzahl von Geräten und Systemen zu finden, wo sie Temperaturen überwachen und einen wichtigen Schutz bieten. Sie werden eingesetzt, um abnormale Temperaturanstiege zu erkennen und den Stromkreis schnell abzuschalten, um mögliche Brände oder Schäden an Maschinen zu verhindern. Aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz werden sie häufig zum Schutz vor den Gefahren übermäßiger Hitze in industriellen Umgebungen eingesetzt.

    Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen verwenden Thermosicherungen, um bei Überhitzung von Motoren oder Kompressoren abzuschalten. Sie sind häufig in Industrieöfen und Kühlschränken zu finden. Sie werden auch in Stromversorgungen eingesetzt, um empfindliche elektronische Bauteile vor Hitzeschäden zu schützen.

    Thermosicherungen spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz von Geräten. Da sie nicht zurückgesetzt werden können, ist eine regelmäßige Überprüfung unerlässlich. Die Kontrolle und der Austausch von Thermosicherungen sollte Teil eines jeden Standard-Wartungsplans sein und idealerweise von einer Fachkraft durchgeführt werden.

    Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz

    rs-components

    Wir führen kontinuierlich Neuprodukte ein und stellen damit sicher, dass Sie Zugang zu den neuesten Technologien haben und so Anderen immer einen Schritt voraus sind. Erfahren Sie auf diesen Seiten, wie Sie unser breites Angebot für sich nutzen können.

    rs-components-instandhaltung

    Mit richtiger Instandhaltung Stillstandzeiten verringern und Energieressourcen sparen. Wir stellen Ihnen wissenswerte Artikel rund um den Bereich Instandhaltung sowie passende Produkte zur Verfügung.

    rs-components-maschinenbau

    Entdecken Sie spannende Neuigkeiten sowie passende Produktvorschläge aus dem Bereich Maschinenbau.

    rs-components-sicherheit-schutz

    RS bietet Ihnen als verlässlicher Partner wissenswerte Informationen für das Arbeiten in gefährlichen Umgebungen an.

    rs-components-beschaffung

    Finden Sie die passenden E-Procurement-Lösungen für Ihr Unternehmen und auf Ihren Bedarf zugeschnittene Services. Erfahren Sie hier, wie Sie Zeit und Kosten sparen können und wie wir Ihnen mehr als nur Produkte bieten.

    1 / 5

    Empfohlene Artikel

    1 / 3

    Verwandte Produkte