• Veröffentlicht am 1. März 2023
    • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
  • 5 min

Alles, was Sie über Rohrschneider wissen müssen

Erfahren Sie in unserem großen Leitfaden alles über die verschiedenen Arten von Rohrabschneidern, wie man sie verwendet und welches Material jeder Typ schneiden kann.

Rohrschneider

Wozu werden Rohrschneider verwendet?

Rohrschneider liefern schnelle Schnitte und sind zudem äußerst einfach in der Handhabung. Im Gegensatz zu anderen Schneidwerkzeugen wie Bügelsägen schneiden sie vor allem sehr sauber, was ein nachträgliches Entgraten im Idealfall überflüssig macht. Das wiederum spart viel Zeit – besonders für Monteure und Handwerker, die mehrere Rohrleitungen in relativ kurzer Zeit verlegen müssen.

Um das beste Ergebnis zu erzielen sollten Sie den Rohrabschneider stets passend zu dem Material und Umfang des Rohres gewählt werden. Die Unterschiede hierbei sind groß. Im Folgenden werden wir daher die gebräuchlichsten Arten von Rohrschneidern zum Schneiden Kupfer und Edelstahl oder anderen Materialien wie Kunststoff geeignet sind.

Wie funktioniert ein Rohrschneider?

Allgemein bestehen Rohrabschneider aus einem Träger, in das ein Rohr fest eingespannt wird, wobei es sich noch frei drehen kann. Ein scharfes Rad im inneren schneidet bei jeder Umdrehung tiefer ins Material, bis es das Rohr schließlich durchgeschnitten hat. Dies ist jedoch nur die einfachste Variante. Es existieren noch weitere Ausführungen, die die Arbeit noch mehr erleichtern.

Wie man einen Rohrschneider richtig benutzt

Für einen sicheren Umgang mit einem Rohrschneider befolgen Sie einfach die folgenden Schritte:

Vorbereitung

Falls das Rohr, das sie bearbeiten wollen, noch an eine Leitung angeschlossen sein sollte, schalten Sie zunächst die Wasserzufuhr ab.

Umfang einstellen

Bei Verwenden eines einstellbaren Rohrschneiders legen Sie diesen um das Rohr und stellen das Werkzeug auf den richten Umfang ein.

Drehen

Nun kommt der knifflige Teil: Für ein sauberes Ergebnis müssen Sie das Werkzeug drehen, ohne es entlang der Rohrachse zu bewegen – andernfalls könnten Sie das Rohr beschädigen. Die genaue Anzahl an Umdrehungen variiert dabei von Rohr zu Rohr.

Feinarbeit

Ist das Rohr durchgeschnitten, müssen Sie eventuell entgraten, um alle scharfen Kanten zu beseitigen und sicherzustellen, dass die Schnittkante des Rohrs glatt und sauber ist.

Werkzeugpflege

Um sicherzustellen, dass Ihr Rohrabschneider stets zuverlässig arbeitet, sollten Sie ihn nach Gebrauch gründlich reinigen und wieder einlagern.

Für jedes Material der richtige Rohrschneider

Rohrschneider sind vor allem im Sanitärbereich häufig eingesetzte Werkzeuge. Typische Anwendungsbeispiele sind:

  • das Schneiden von Rohren auf die erforderliche Länge vor der Installation,
  • Reparaturarbeiten an Rohrleitungen,
  • Ausschneiden, Entfernen und Ersetzen beschädigter Rohrabschnitte vor einem Austausch.

Eine Übersicht finden Sie in der untenstehenden Tabelle.

Rohrschneider-Art
Anwendung
Rohrschneider für KunststoffrohreGeeignet für PE- und PVC-Rohre, z.B. in der Gartenbewässerung.
KupferrohrschneiderDieser ist speziell dafür ausgelegt Rohre aus Kupfer zu schneiden, wie sie vor allem in der Heiz-, Klima- und Kältetechnik verwendet werden.
Rohrschneider für EdelstahlSanitär-Werkzeug, das sich ideal für Wasserleitungen oder auch Auspuffrohre eignet.
AluminiumrohrschneiderDank ihres geringen Gewichts werden Aluminiumrohre häufig für Konstruktionen in der Industrie und im Bauwesen eingesetzt.
Rohrschneider für MessingrohreAufgrund der höheren Materialhärte empfiehlt sich dieser eher zum Schneiden von Messingrohren anstelle eines Kupferrohrschneiders.

Rohrschneider mit besonderen Features

Nicht nur Material und Umfang des Rohres können bei der Wahl des Rohrschneiders eine Rolle spielen, sondern auch die technische Ausführung. Diese kann die Arbeit erleichtern und den Aufwand erheblich verringern, zum Beispiel, wenn Sie in beengten Verhältnissen arbeiten müssen.

In der folgenden Tabelle erfahren Sie mehr über einige der gebräuchlichsten Arten von Rohrabschneidern sowie über deren Einsatzzweck und Vorteile:

Rohrschneider-Art
Anwendung
AutomatischDiese Ausführung schneidet höchst effizient und ist leicht zu bedienen, da der Umfang schnell eingestellt ist und Sie gleich loslegen können.
Kabelkanal-RohrschneiderEin zum Schneiden von Kabelkanälen und Lüftungsschläuchen vorgesehenes Werkzeug, das saubere Schnitte ermöglicht und dennoch einfach zu handhaben ist.
SchlauchschneiderIdeal zum Kürzen von Schläuchen, die aufgrund ihrer Nachgiebigkeit schwieriger zu greifen sind.
Midi-RohrschneiderDie kleine Größe ist vor allem ideal zum Schneiden von Kupfer- und Messingrohren, wie sie oftmals in der HLK verlegt werden und über einen schlankeren Umfang verfügen.
SeitenschneiderSchneidet ohne das Rohr zu quetschen oder zu deformieren.
Ratschen-RohrschneiderDie Funktion ähnelt dem eines Drehmomentschlüssels oder Ratschen-Schraubendrehers. Sie ermöglicht mehr Präzision beim Schneiden bei gleichmäßigem Kraftaufwand.
Mit ÖffnungsfederDank der kompakten Bauform erreicht dieser Schneider gut Rohre und Leitungen, die an schwer erreichbaren Stellen verlaufen.

So wählen Sie den besten Rohrschneider

An den oben genannten Beispielen für die vielen Einsatzmöglichkeiten kann man gut erkennen, welche Faktoren eine Rolle für die Wahl des passenden Rohrschneiders spielen. Daher sollten Sie beim Kauf darauf achten, dass der in Frage kommende Rohrschneider auch über bestimmte Kernmerkmale verfügt. Daher im Folgenden einige zusätzliche Tipps, die Ihnen die Kaufentscheidung erleichtern sollen:

  • Wenn Sie auf engem Raum arbeiten müssen, benötigen Sie einen Rohrabschneider, den Sie trotz engem Spielraum einsetzen können. Ein Ratschen-Rohrschneider leistet aufgrund seines kurzen Schneidewegs gute Dienste.
  • Ein Rohrabschneider mit verstellbarem Umfang spart dank seiner Flexibilität viel Platz im Werkzeugkoffer. Falls Sie in letzterem nur wenig Platz haben, ist diese Ausführung wohl die beste Wahl.
  • Einige Rohrmaterialien erfordern auch sogenannte Hochleistungs-Rohrschneider. Prüfen Sie die Herstellerangaben, um sicherzugehen, dass sich das von Ihnen verwendete Werkzeug auch wirklich für die vorgesehene Aufgabe eignet.

Wenn Sie Ihre Nachforschungen angestellt und Antworten auf all diese Fragen gefunden haben, sollten Sie gut informiert und in der Lage sein, den besten Rohrschneider auszuwählen, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Beliebte Marken

Zu guter Letzt ist auch Qualität bei der Auswahl eines Produkts ausschlaggebend. Unser Shop führt eine breite Palette an Ratschen-, Midi-, federbelasteten Rohrschneider sowie weiteren Werkzeugen zum Schneiden von Kunststoff-, Kupfer- und Messingrohren von namhaften Herstellern. Einige davon sind unten aufgelistet.

Verwandte Links

Exklusiv für Sie unsere neuesten Produkte und Angebote

E-Mail-Anschrift

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Anmeldung zur Verfügung stellen, werden gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet.