- Veröffentlicht am 21. Nov. 2024
- Zuletzt bearbeitet am 21. Nov. 2024
- 6 min
Pneumatik Schaltplan erklärt
Die Pneumatik ist nicht nur in der Industrie, sondern auch im täglichen Leben weit verbreitet. Der Pneumatik-Schaltplan folgt eigenen Normen und Besonderheiten, die es zu beachten gilt. Ein interessanter Trend ist die zunehmende Einbeziehung von elektronischen Komponenten im Sinne der Industrie 4.0.

Was ist ein pneumatischer Schaltplan?
Pneumatische Schaltpläne finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen, von Industrieanlagen bis hin zu alltäglichen Geräten wie Kaffeemaschinen. Sie bestehen aus einer Reihe miteinander verbundener pneumatischer Elemente, die zur Übertragung und Steuerung von Energie mit Hilfe von Druckluft verwendet werden. Da es sich um einen geschlossenen Kreislauf handelt, kann die Druckluft problemlos über weite Strecken per Kabel transportiert werden und ist resistent gegen Temperaturschwankungen.
Eine pneumatische Folgeschaltung besteht aus zwei oder mehr Aktoren, die eine Bewegungsfolge einer bestimmten Maschine darstellen. Ein pneumatisches System gilt als Folgeschaltung, wenn es Bewegungen in zwei oder mehr Zylindern ausführt, unabhängig davon, ob die Bewegungen gleichzeitig oder nacheinander erfolgen und ob sie wiederholt werden oder nicht.
Darstellung eines pneumatischen Schaltplans
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine sequentielle Schaltung darzustellen: durch eine algebraische Sequenz und durch ein schrittweises Pfaddiagramm.
Die algebraische Sequenz besteht darin, die Zylinder mit einem Großbuchstaben des Alphabets darzustellen und die mathematischen Symbole „+“ für den Vorlauf und „-“ für den Rücklauf des Zylinders zu verwenden. Eine Bewegung der Zylinder in algebraischer Reihenfolge könnte also wie folgt aussehen: A+B+A-B-. Wenn sich die Zylinder gleichzeitig bewegen, werden Klammern verwendet: A+B+(A-B-).
In einem Schritt-für-Schritt-Diagramm wird jeder Schritt durch eine Zahlenfolge auf der Abszissenachse dargestellt, und auf der Ordinatenachse ist der von den einzelnen Zylindern zurückgelegte Weg angegeben, wobei die Bewegung in positiver Richtung den Vorlauf und in negativer Richtung den Rücklauf des Aktuators darstellt.
Wie ist ein pneumatisches System aufgebaut?
Eine pneumatische Schaltung, auch pneumatisches System genannt, benötigt eine Energiequelle, in der Regel Druckluft. Dabei kann es sich um einen Luftkompressor handeln, der die Umgebungsluft komprimiert, oder um eine extern zugeführte Quelle für Druckluft. Es ist wichtig, saubere, trockene Luft bereitzustellen, um Schäden an den Komponenten zu vermeiden und den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems zu gewährleisten.
Ventile sind für die Steuerung des Luftstroms im Pneumatikkreislauf verantwortlich. Sie lassen den Luftstrom zu den Stellgliedern zu oder sperren ihn, wodurch die Bewegung von Pneumatikzylindern oder die Betätigung anderer pneumatischer Geräte gesteuert wird.
Aktuatoren sind Geräte, die die Energie der Druckluft in eine lineare oder rotierende Bewegung umwandeln. Pneumatikzylinder sind die gebräuchlichsten Aktuatoren in einfachen pneumatischen Systemen. Sie bestehen aus einem zylindrischen Rohr, einem beweglichen Kolben und einer Stange, die mit einer Last oder einem anderen zu bewegenden Gerät verbunden ist. Wenn Druckluft in den Zylinder geleitet wird, bewegt sie den Kolben und die Stange, um eine Bewegung zu erzeugen.
Schließlich benötigt jeder pneumatische Kreislauf Rohrleitungen und pneumatische Anschlüsse, um die Druckluft zwischen den Komponenten zu transportieren. Diese Rohrleitungen bestehen in der Regel aus Materialien wie Kunststoff oder Metall und werden mit pneumatischen Anschlüssen, Adaptern und Verschraubungen verbunden.
Darüber hinaus umfassen pneumatische Schaltungen auch Steuer- und Sicherheitselemente wie Luftfilter, Druckregler und Manometer sowie Überdruckventile.
Die Funktion von Ventilen
Ein Pneumatikventil ist eine Komponente eines pneumatischen industriellen Automatisierungssystems und dient der Pneumatik-Steuerung des Druckluftstroms. Sie helfen dabei, Luftströme zu lenken und den Druck zu überwachen. Druckluft ist eine hervorragende Quelle für saubere und alternative Energie. Daher wird sie in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. In der industriellen Automatisierung können Pneumatikventile dazu beitragen, die Rentabilität zu steigern, die Kosten zu senken und einen schnelleren und reibungsloseren Arbeitsablauf zu gewährleisten. Schließlich spielen sie eine wichtige Rolle in den Prozessen, die mit Druckluft arbeiten, und werden bei verschiedenen Vorgängen eingesetzt, die sich wiederholende Bewegungen erfordern.
Es gibt verschiedene Arten von Pneumatikventilen. Wegeventile steuern den Start, den Stopp und die Bewegungsrichtung eines Aktuators. Regelventile steuern den Durchfluss der Druckluft, während Druckregelventile den Druck der Druckluft regeln. Blockventile schließlich werden verwendet, um die Richtung der Druckluft zu sperren.
Pneumatik Produkte aus dem RS Sortiment
Symbole für pneumatische Schaltkreise
Die Pneumatik-Schaltplan-Symbole sind die gleichen wie in der Fluidtechnik. Die Anwendungsnorm ISO 1219 legt die Regeln für die Verwendung von Symbolen der Fluidtechnik in Schaltplänen fest. Zur Vervollständigung des pneumatischen Schaltkreises werden die folgenden Symbole hinzugefügt: Drucklufterzeugung, Ventile als Stellglieder, Zylinder als Arbeitselemente und Wartungseinheiten.

In pneumatischen Schaltplänen erfolgt der Energiefluss - im Gegensatz zu elektrischen Schaltplänen - von unten nach oben. Das bedeutet, dass die Druckluftquelle unten als erstes Element im Schaltplan angeordnet ist, oben als letztes Element. Also geht man beim Schaltplan lesen umgekehrt vor. Auch die Verarbeitung der Eingangssignale, d.h. die Logik, ist in der Pneumatik rein pneumatisch.
Die Beschriftung der einzelnen Symbole erfolgt nach der Norm DIN ISO 1219-2. Diese enthält genaue Nummern für das System, den Stromkreis und das Bauteil. Auch der Standard-Medienschlüssel 'P' ist aufgeführt, um zu dokumentieren, dass es sich um ein pneumatisches System handelt. Die folgenden Abkürzungen benennen die Komponenten:
- A (Antrieb)
- M (Antriebsmotor)
- P (Pumpe)
- S (Sensor)
- V (Ventil)
- Z (Wartungseinheit)
Pneumatische Schaltpläne in der Industrie
Pneumatische Schaltpläne in industriellen Anlagen bestehen in der Regel aus mehreren Kreisen, d. h. aus mehreren Stellgliedern (z. B. Wegeventilen) und den dazugehörigen Aktoren (Zylindern, Druckluftmotoren).
Um einen industriellen Pneumatik-Schaltplan zu erstellen, sind mehrere Schritte nötig, darunter die Auswahl der Komponenten, die Auslegung des Systems und die Festlegung der Betriebsparameter.
Der erste Schritt besteht darin, die Anforderungen an das System klar zu definieren, z. B. die erforderliche Leistung, Betriebsgeschwindigkeit und Genauigkeit. Auf dieser Grundlage müssen die geeigneten Komponenten ausgewählt werden, wobei die verschiedenen Arten von Ventilen, Kompressoren und Rohrleitungen zu berücksichtigen sind.
Sobald der Entwurf steht und die richtigen Komponenten verfügbar sind, beginnen die Techniker mit der Montage und Prüfung des Kreislaufs. In dieser Phase können bei Bedarf noch Änderungen vorgenommen werden.
Es ist erwähnenswert, dass es heutzutage industrielle Simulationsprogramme gibt, die es ermöglichen, den Kreislauf virtuell zusammenzubauen und zu testen, bevor er physisch umgesetzt wird.
Beispiele industrieller Anwendungen
Pneumatische Schaltungen werden in vielen Industriezweigen eingesetzt. Eine der wichtigsten Anwendungen ist die Bewegung von Produkten, z. B. die Auswahl, Anordnung, Positionierung und Stapelung von Teilen. Auch zum Markieren, Schneiden, Pressen und Etikettieren von Waren wird sie häufig eingesetzt.
In der Automobilindustrie ist die pneumatische Automatisierung in den Montagelinien von Fahrzeugen weit verbreitet. Die verschiedenen Werkzeuge werden zum Bohren, Montieren, Bewegen und Pressen von Teilen verwendet. Das System ermöglicht es, alles mit maximaler Geschwindigkeit, größerer Präzision und einem hohen Maß an Sicherheit zu erledigen.
In der chemischen Industrie wird die pneumatische Automatisierung zur Steuerung des Flüssigkeitsstromes eingesetzt, wobei Pneumatik-Ventile für die notwendige Präzision sorgen.
In der Lebensmittelindustrie ist richtig aufbereitete Druckluft für die Automatisierung und die Großserienproduktion unerlässlich. In der Praxis besteht das pneumatische System aus Ventilen in automatisierten Linien, die Produkte zuführen, verpacken und abfüllen.
In der Industrie 4.0 bieten pneumatische Schaltungen einen Mehrwert für den Produktionsprozess. Durch die Kombination mit Elektronik ermöglichen sie die Erfassung von Daten, die über das IoT (Internet of Things) und Big Data genutzt werden können. Auf diese Weise können Prozesse hinsichtlich Qualität, Geschwindigkeit, Präzision, Fehlersuche, Energieeffizienz usw. optimiert werden.