- Veröffentlicht am 25. Mai 2023
- Zuletzt bearbeitet am 3. März 2025
- 6 min
Wartung von Photovoltaikanlagen
Photovoltaikanlagen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, zum einen wegen der Rentabilität der Investition, zum anderen aber auch wegen des geringen Wartungsaufwands. Dies bedeutet jedoch nicht, dass einige Wartungsaufgaben vernachlässigt werden dürfen.

Das Wichtigste in Kürze
- Lebensdauer einer PV-Anlage: durchschnittlich 25 – 30 Jahre, Module oft über 30 Jahre nutzbar; Wechselrichter und Batteriespeicher ca. 10 – 15 Jahre.
- Einflussfaktoren: Qualität der Komponenten, Umweltbedingungen, Installation, Wartung und Betriebsweise bestimmen die Haltbarkeit.
- Wartung in der Praxis: regelmäßige Reinigung der Module, Kontrolle von Kabeln, Anschlüssen und Befestigungen, Sichtprüfung von Wechselrichtern.
- Fernüberwachung: erkennt Abweichungen oder Ausfälle frühzeitig und erhöht die Betriebssicherheit.
- Wartungsintervalle: Fachwartung alle 2 – 4 Jahre empfohlen; bei größeren Anlagen oder Batteriespeichern jährlich; Sichtkontrollen durch Betreiber ergänzend sinnvoll.
- Fachbetrieb & Wartungsvertrag: professionelle Messungen, Thermografie und Dokumentation sichern Effizienz, Garantien und Versicherungsschutz.
- Kosten: Wartung kleiner PV-Anlagen ca. 100 – 300 € pro Jahr; Reinigung 2– 5 €/m² Modulfläche; langfristig wirtschaftlich durch Ertragssicherung.
Die Zahl der Installationen von Photovoltaikanlagen hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Anlagen eine lange Nutzungsdauer haben können und dass, obwohl bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, diese nicht sehr aufwendig sind. Nur für einige spezielle Aufgaben ist es empfehlenswert, geschulte Fachleute zu beauftragen.
Die Solar-Module benötigen in der Regel nicht viel Wartung, obwohl bestimmte Maßnahmen dennoch erforderlich sind, insbesondere nach starken Stürmen und Winden. Ein Überwachungssystem ist eine sehr nützliche Investition, da es präzise Daten über die Stromerzeugung und den Wirkungsgrad liefert und den Nutzer auf die oben genannten möglichen Ursachen aufmerksam macht.
Netzgekoppelte und netzunabhängige Wechselrichter und Laderegler sind die Geräte, die am wenigsten Wartung benötigen. Dennoch ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass sie sauber bleiben, indem man sie monatlich von Schmutz und Staub befreit. Wenn der Wechselrichter mit einem Kühlerlüfter ausgestattet ist, sollte dieser regelmäßig überprüft werden. Die Kabelanschlüsse des Wechselrichters können sich im Laufe der Zeit lockern, und wenn dies der Fall ist, sollten Sie dies von einem qualifizierten Elektriker beheben lassen.
Wie lange hält eine Photovoltaikanlage?
Die durchschnittliche Lebensdauer einer PV-Anlage liegt bei etwa 25 bis 30 Jahren. In dieser Zeit liefern die Solarmodule in der Regel noch einen hohen Anteil ihrer ursprünglichen Leistung. Hersteller geben meist eine Leistungsgarantie von 80 % nach 25 Jahren. Das bedeutet, dass die Anlage auch nach Jahrzehnten zuverlässig Strom produziert, wenn sie regelmäßig überwacht und gewartet wird. Es ist daher notwendig, auf Anzeichen für eine Verschlechterung zu achten, wie z. B.:
- Vorhandensein von Kratzern und Flecken auf der Oberfläche des Moduls
- Trockenheit
- verschwommene Solarzelle
- Oxidation an metallischen Punkten und Drähten
- Verlust der Leistungsfähigkeit
- Risse
Mit der richtigen Technologie und einer spezifischen Software kann eine korrekte und vorausschauende Wartung in Echtzeit durchgeführt werden, wodurch Produktivitäts-Daten und Leistung überwacht werden. Ein Vergleich der monatlichen Produktion kann etwa die Auswirkungen von Wetterveränderungen aufzeigen oder auf eine Verschlechterung bestimmter Elemente hinweisen.
Der Wirkungsgrad eines Solarmoduls ist direkt mit seiner Position verbunden. Je stärker die Sonneneinstrahlung, desto höher die Produktivität des Moduls. In der nördlichen Hemisphäre sollten die Module nach Süden ausgerichtet sein, da dies die Richtung ist, in der das Licht am besten genutzt werden kann. Wenn die Module nach der Installation aus einem bestimmten Grund verschoben wurden, müssen sie neu positioniert werden.
Wechselrichter weisen eine kürzere Haltbarkeit auf, da sie mit empfindlicher Elektronik arbeiten und thermischen Belastungen ausgesetzt sind. Ihre Lebensdauer beträgt im Durchschnitt 10 bis 15 Jahre, sodass sie im Verlauf der Betriebszeit meist ein- bis zweimal ausgetauscht werden müssen.
Batteriespeicher, die zunehmend in Kombination mit PV-Anlagen eingesetzt werden, haben eine ähnliche Lebensdauer. Moderne Lithium-Ionen-Speicher halten in der Regel 10 bis 15 Jahre oder etwa 5.000 bis 7.000 Ladezyklen. Faktoren wie die Betriebstemperatur, die Tiefe der Entladung und die Qualität des Batteriemanagementsystems beeinflussen die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich. Bei Blei-Speichern fällt die Lebensdauer meist kürzer aus.
Einflussfaktoren auf die Lebensdauer von Solarzellen
Die tatsächliche Lebensdauer von Solarzellen hängt von mehreren Faktoren ab:
- Qualität der Module und Komponenten: Hochwertige Materialien und geprüfte Fertigungsstandards erhöhen die Haltbarkeit.
- Umweltbedingungen: Starke UV-Strahlung, hohe Luftfeuchtigkeit, Hagel oder große Temperaturschwankungen können Alterungsprozesse beschleunigen.
- Installation und Wartung: Fachgerechte Montage und eine regelmäßige Wartung der Photovoltaikanlage verhindern Schäden an Modulen, Kabeln oder Befestigungen.
- Betriebsweise: Überlastungen oder dauerhafte Verschattung führen zu Leistungseinbußen und einer verkürzten Nutzungsdauer.
Eine konsequente Überwachung und fachgerechte Wartung tragen maßgeblich dazu bei, dass Photovoltaikanlagen ihre volle Lebensdauer erreichen und über Jahrzehnte hinweg wirtschaftlich arbeiten.
Reinigung der Paneele
Regen ist ein natürlicher Helfer bei der Reinigung der Module. An Orten, an denen es häufig regnet, kann die Reinigung auf zweimal pro Jahr reduziert werden. An Orten mit wenig Regen muss häufiger gereinigt werden, insbesondere wenn sich viel Staub oder andere Verschmutzungen auf den Modulen ablagern. Es gibt jedoch Verschmutzungen, die auch durch häufigen Regen nicht richtig entfernt werden können, wie Vogelkot, Ruß usw. Die Ansammlung von Verschmutzungen kann zu einem Verlust von bis zu 25 % bei der Stromerzeugung führen.
Manuelle Arbeit ist die einfachste Art, die Anlage sauber zu halten. Das einzige erforderliche Fachwissen hierfür ist die Beachtung einiger Sicherheitskriterien. So sollte die Reinigung nur bei vollständig ausgeschalteter Anlage und vorzugsweise an milden oder bewölkten Tagen ohne Regen durchgeführt werden. Es ist ratsam, nur Wasser und ein sauberes Tuch oder einen sauberen Schwamm mit weichen Borsten zu verwenden. Es wird hingegen nicht empfohlen, Chemikalien, Scheuermittel und Druckmittel mit direktem Strahl zu verwenden, um eine Beschädigung der Oberfläche der Photovoltaikmodule zu vermeiden. Die Reinigung der Anlage muss behutsam und vorzugsweise vom Boden aus erfolgen, ohne sich auf die Module zu stützen oder gegen sie zu drücken, wobei gegebenenfalls ein langes Zubehörteil verwendet werden muss, um die Module zu erreichen. Nach dem Waschen müssen die Module abgespült werden.
Worauf Sie achten sollten
Aufgrund des Standorts im Vergleich zum Äquator sollte der Neigungswinkel der Paneele groß genug sein (30º - 35º), damit sich kein Wasser auf der Oberfläche ansammelt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dies dennoch geschieht, muss ein geschulter Fachmann den Neigungswinkel überprüfen, damit die Paneele so viel Sonnenenergie wie möglich absorbieren können, während das Wasser trotzdem abfließen kann.
Äste von in der Nähe wachsenden Bäumen oder neue Gebäude in der Nähe können Schatten werfen und das Sonnenlicht auf der Oberfläche der Module behindern. Wenn Bäume nicht geschnitten oder neue Gebäude Schatten verursachen, müssen die Module möglicherweise mithilfe eines zertifizierten Fachmanns anders platziert werden.
Bei netzunabhängigen Systemen ist die Pflege der Batterien von größter Bedeutung, da sie nicht nur funktions-kritisch, sondern auch teuer und sehr empfindlich sind. Sie müssen sauber und trocken gehalten und regelmäßig auf Undichtigkeiten, Risse oder Korrosion an den Polen oder Anschlüssen überprüft werden. Auch der Elektrolyt-Stand sollte monatlich überprüft werden. Notwendig ist, dass die stationäre Batterie nie mehr als die für das System vorgesehene Mindestentladung aufweist. Der Einsatz von guten Ladereglern und Batterieüberwachungssystemen ist von grundlegender Bedeutung für die Kontrolle der Entladetiefe, die sich direkt auf die Nutzungsdauer des Stromspeichers auswirkt.
Wichtigkeit des Überspannungsschutzes
Neben der ordnungsgemäßen Wartung des gesamten Systems ist es essenziell, dass die Ladesteuerungen korrekt installiert und gewartet werden, da sie zum Schutz der Geräte und Strukturen vor Blitzschlag und Überspannung dienen.
Die Ladesteuerung schützt den Wechselrichter und die Platinen der Photovoltaikanlage. Sie trägt zur Abschirmung der Anlagen bei und ist daher für die Sicherheit und die Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Photovoltaikanlage unerlässlich.
Kein elektrisches System ist ohne Überspannungsschutz vollständig, und Photovoltaikanlagen bilden da keine Ausnahme. Im Gegenteil: Aufgrund ihrer Lage sind sie sogar noch stärker den durch Blitzschlag verursachten Überspannungen ausgesetzt. Bei solchen Anlagen kann der interne Schutz des Wechselrichters nicht als Überspannungsschutz angesehen werden. Alle elektrischen und elektronischen Geräte verfügen über einen internen Schutz, um die Geräte vor den üblichen Überspannungen zu schützen. Photovoltaikanlagen benötigen jedoch auch einen externen Schutz, und hier kommt die Ladesteuerung ins Spiel.
Höhe der Wartungskosten
Die Wartungskosten für Photovoltaikmodule sind sehr gering und belaufen sich auf etwa 0,5 % des ursprünglichen Wertes der Anlage pro Jahr. Die meisten präventiven Wartungsverfahren sind einfach und müssen daher nicht ausgelagert werden. Die Rentabilität der Wartung ist beträchtlich, da sie einen effektiven Betrieb der Photovoltaikanlage gewährleistet, den Bedarf an Ersatzteilen oder eventuellen Reparaturen verringert und den Ertrag der Solarmodule optimiert.
Zusammenfassung: Wartung von Photovoltaikanlagen
Die Wartung von Photovoltaikanlagen lässt sich leicht durchführen, indem man für die nötige Sauberkeit sorgt und maßgeschneiderte Überwachungssysteme zum Einsatz kommen. Die Anlagen können einen hohen Ertrag und eine lange Lebenserwartung bieten; durch eine korrekte Pflege kann ihre Effizienz über viele Jahre hinweg optimiert werden.
Dieser Artikel fasst die wichtigsten Punkte der Wartung einer Photovoltaikanlage zusammen und weist auf die wichtigsten zu berücksichtigenden Faktoren hin. Nutzen Sie die Gelegenheit, während der Lektüre in unserem Shop nach Solarmodulen und Zubehör zu stöbern, um Ihre eigene Photovoltaikanlage zu planen.
Empfohlene Artikel
Verwandte Links
- Rauchmelder Wartung
- Was ist eine Instandhaltungsstrategie und welche Formen gibt es?
- Wie Sie das richtige Profi-Drehwerkzeug auswählen
- Vermeidung von Maschinenstillständen durch eine vorbeugende Wartung
- Zustandsüberwachung mit Vibrationsanalyse für die Wartung
- Industrie 4.0: Der Einfluss auf die industrielle Wartung
- Produkte, die eine Instandhaltung vereinfachen
- Ultraschallgeräte in der Industrie