- Veröffentlicht am 14. März 2024
- Zuletzt bearbeitet am 14. März 2024
- 14 min
Leistungsmessung
Die Messung der elektrischen Leistung ermöglicht eine präzise Bewertung und Optimierung von Systemen hinsichtlich Energieverbrauch und -kosten, was sowohl für industrielle Anwendungen als auch für die Einhaltung von Energieeffizienzstandards wesentlich ist. In diesem Artikel zeigen wir wie und mit welchen Geräten die Leistungsmessung funktioniert.

Was ist elektrische Leistung?
Elektrische Leistung ist ein Maß für die Rate, mit der elektrische Energie übertragen oder von einem elektrischen System umgesetzt wird. Sie unterscheidet sich von anderen elektrischen Größen wie Spannung und Strom. Die Spannung (gemessen in Volt) beschreibt die elektrische Kraft, die Elektronen durch einen Leiter treibt, während der Strom (gemessen in Ampere) die Menge der Elektronen angibt, die durch einen Punkt fließen. Die elektrische Leistung (P) ergibt sich aus dem Produkt von Spannung (V) und Strom (I), also P = V × I, und beschreibt, wie schnell elektrische Arbeit verrichtet oder Energie übertragen wird.
Einheiten der Leistungsmessung
Das grundlegende Maß der elektrischen Leistung ist das Watt (W), benannt nach James Watt. Ein Watt ist definiert als die Übertragung von einem Joule Energie pro Sekunde.
Für größere Leistungsmengen werden häufig höhere Einheiten verwendet, wie Kilowatt (kW), wobei 1 kW = 1.000 W entspricht, Megawatt (MW) für 1.000.000 W. Die Umrechnung zwischen diesen Einheiten folgt den üblichen metrischen Präfixen, was die Berechnung und Kommunikation großer Energiemengen erleichtert.
Wirk-, Blind- und Scheinleistung
In Wechselstromsystemen wird die elektrische Leistung in drei Hauptkategorien unterteilt: Wirkleistung (P), Blindleistung (Q) und Scheinleistung (S).
Wirkleistung ist die Leistung, die tatsächlich für die Verrichtung von Arbeit verwendet wird, z.B. zum Betreiben von Maschinen oder Beleuchten von Räumen, und wird in Watt gemessen.
Blindleistung (gemessen in Volt-Ampere-Reaktiv, var) entsteht in Systemen mit induktiven oder kapazitiven Lasten und verrichtet keine tatsächliche Arbeit, beeinflusst aber dennoch das Stromnetz.
Scheinleistung (gemessen in Volt-Ampere, VA) ist die Kombination aus Wirk- und Blindleistung und stellt die gesamte Leistung dar, die in einem System fließt. Das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung wird als Leistungsfaktor bezeichnet und ist ein Maß für die Effizienz eines elektrischen Systems.
Grundlagen der Leistungsmessung

Die präzise Messung von Wirk-, Blind- und Scheinleistung ermöglicht es Industrieunternehmen, ihre Systeme effizient zu gestalten und zu betreiben. Durch das Verständnis und die Optimierung des Leistungsfaktors, dem Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung, können Unternehmen Energiekosten senken und die Belastung ihrer elektrischen Infrastruktur reduzieren. Zudem ist die Überwachung der Leistung entscheidend, um die Einhaltung gesetzlicher Energieeffizienzstandards zu gewährleisten und potenzielle Probleme frühzeitig zu identifizieren, was zu einer höheren Betriebssicherheit und geringeren Wartungskosten führt.
In industriellen Anwendungen, wo Energieeffizienz und Betriebsoptimierung von größter Bedeutung sind, bietet die Leistungsmessung wertvolle Einblicke. Sie hilft dabei, Prozesse zu verfeinern, Energieverbrauch zu minimieren und die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern. Durch die fortlaufende Überwachung und Analyse der Leistungsdaten können Unternehmen nicht nur ihre operativen Kosten senken, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem sie den Energieverbrauch und damit verbundene Emissionen reduzieren.
Nachdem wir die Grundlagen der elektrischen Leistung einschließlich Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie die zentrale Bedeutung der Leistungsmessung in industriellen Anwendungen beleuchtet haben, wenden wir uns nun drei weiteren wichtigen Faktoren zu, die für das Verständnis und die Optimierung elektrischer Systeme unerlässlich sind: den Leistungsfaktor, den Scheitelfaktor und den Gesamtklirrfaktor (THD). Diese Konzepte spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Effizienz und Qualität der Stromversorgung sowie der Sicherheit elektrischer Anlagen.
Leistungsfaktor
Der Leistungsfaktor ist ein Maß für die Effizienz, mit der ein elektrisches System die ihm zugeführte Energie in nutzbare Arbeit umwandelt. Er wird als das Verhältnis der Wirkleistung (P), die in einem System verrichtet wird, zur Scheinleistung (S), die durch das System fließt, definiert. Mathematisch ausgedrückt ist der Leistungsfaktor (λ) gleich P/S und variiert in der Praxis zwischen 0 und 1 (oder 0% und 100%). Ein Leistungsfaktor von 1 bedeutet, dass die gesamte Energie effizient für nutzbare Arbeit verwendet wird, während ein niedrigerer Wert darauf hinweist, dass ein Teil der Energie als Blindleistung verloren geht. In industriellen Anlagen strebt man einen möglichst hohen Leistungsfaktor an, um Energieeffizienz zu maximieren und Kosten zu minimieren. Die Verbesserung des Leistungsfaktors kann durch den Einsatz von Kondensatoren oder Blindleistungskompensatoren erreicht werden, die die Blindleistung reduzieren und somit die Effizienz des Systems erhöhen.
Scheitelfaktor
Der Scheitelfaktor, auch als Crest-Faktor bekannt, ist das Verhältnis des Spitzenwerts (Maximalwert) eines Signals zum Effektivwert (RMS-Wert) desselben Signals. Der Scheitelfaktor ist besonders bei der Analyse von Strom- und Spannungswellenformen wichtig, da er Aufschluss über die Spitzenbelastung eines Systems gibt. Ein hoher Scheitelfaktor weist auf eine Welle mit hohen Spitzen im Verhältnis zu ihrem Mittelwert hin, was auf mögliche Überlastungen oder Störungen im System hinweisen kann. Die Kenntnis des Scheitelfaktors ist wichtig für die Auslegung von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen in elektrischen Anlagen, um die Komponenten vor Schäden durch Überlast zu schützen.
Gesamtklirrfaktor (THD)
Der Gesamtklirrfaktor (Total Harmonic Distortion, THD) ist ein Maß für die Verzerrung einer Wellenform im Vergleich zu einer idealen Sinuswelle. Er wird oft verwendet, um die Qualität von Wechselstrom (AC) in elektrischen Systemen zu bewerten. Der THD quantifiziert den Anteil der harmonischen Verzerrungen an der Gesamtleistung und wird in Prozent angegeben. Harmonische Verzerrungen sind Abweichungen von der Grundfrequenz eines Signals, die durch nichtlineare Lasten wie variable Frequenzantriebe, elektronische Vorschaltgeräte und andere elektronische Geräte verursacht werden können. Ein hoher THD kann zu ineffizientem Betrieb von elektrischen Anlagen führen, die Lebensdauer von Komponenten verkürzen und zu zusätzlichen Kosten durch erhöhten Energieverbrauch führen. Die Überwachung und Minimierung des THD ist daher entscheidend für die Aufrechterhaltung der Energieeffizienz und Zuverlässigkeit elektrischer Systeme.
Leistungsmessgeräte
Leistungsmessgeräte sind speziell dafür konzipiert, die elektrische Leistung zu messen, die in einem elektrischen System oder von einem Gerät verbraucht wird. Diese Messungen sind entscheidend für die Bewertung der Effizienz, die Überwachung der Energieverbrauchs und die Sicherstellung der Betriebssicherheit in industriellen Anwendungen. Es gibt verschiedene Arten von Leistungsmessgeräten, darunter:
- Einfache Leistungsmesser, die direkt an das Netzwerk angeschlossen werden können, um die aktuelle Leistungsaufnahme zu messen.
- Intelligente Leistungsmesser, die zusätzliche Funktionen wie Datenlogging, Fernüberwachung und die Analyse von Energieverbrauchsmustern bieten.
- Dreiphasen-Leistungsmesser, die für Systeme mit dreiphasigem Strom verwendet werden und typischerweise in industriellen und kommerziellen Umgebungen eingesetzt werden.
Funktionsumfang von Leistungsmessgeräten
Leistungsmessgeräte bieten eine breite Palette an Funktionen, die für die umfassende Analyse und Überwachung elektrischer Systeme in der Industrie unerlässlich sind. Neben der Messung von Leistung und Energieverbrauch können diese Geräte auch eine Vielzahl weiterer wichtiger elektrischer Parameter messen und analysieren. Hier ist eine erweiterte Erläuterung der zusätzlichen Funktionen:
Spannung: Die elektrische Spannung ist die Kraft, die Elektronen durch einen Leiter treibt. Leistungsmessgeräte messen die Spannung in Volt (V) und können zwischen Wechselspannung (AC) und Gleichspannung (DC) unterscheiden.
Strom: Der elektrische Strom ist die Rate des Ladungsdurchflusses durch einen Punkt in einem elektrischen Schaltkreis, gemessen in Ampere (A). Leistungsmessgeräte können den Stromfluss in einem System messen, um Leistungsberechnungen durchzuführen und die Belastung des Systems zu überwachen.
Frequenz: Die Frequenz eines Wechselstroms (AC) gibt an, wie oft der Strom seine Richtung pro Sekunde ändert, gemessen in Hertz (Hz). Die Frequenzmessung ist wichtig für die Überwachung der Stabilität des Stromnetzes und die Kompatibilität von Geräten mit dem Versorgungsnetz.
Wirkleistung (P): Die Wirkleistung ist die tatsächliche genutzte Leistung in einem elektrischen System, gemessen in Watt (W). Sie repräsentiert die Leistung, die zur Verrichtung von Arbeit oder zur Erzeugung von Wärme umgesetzt wird.
Scheinleistung (S): Die Scheinleistung ist die Kombination aus Wirkleistung und Blindleistung in einem System, gemessen in Voltampere (VA). Sie gibt die Gesamtleistung an, die vom Versorgungsnetz bereitgestellt wird.
Blindleistung (Q): Die Blindleistung ist die Leistung, die zum Auf- und Abbau von elektrischen Feldern benötigt wird, gemessen in Var (reaktive Voltampere). Sie wird nicht für die tatsächliche Arbeitsleistung genutzt, beeinflusst aber die Effizienz des Systems.
Leistungsfaktor: Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis der Wirkleistung zur Scheinleistung in einem System. Er ist ein Maß für die Effizienz, mit der die elektrische Leistung genutzt wird. Ein Leistungsfaktor nahe 1 bedeutet eine hohe Effizienz, wohingegen Werte näher an 0 auf eine ineffiziente Nutzung hinweisen.
Scheitelfaktor (Crest Factor): Der Scheitelfaktor ist das Verhältnis des Spitzenwertes zum Effektivwert (RMS-Wert) eines Signals. Er ist wichtig für die Beurteilung der Belastung von Geräten durch Spitzenströme oder -spannungen.
Gesamtklirrfaktor (Total Harmonic Distortion, THD): Der Gesamtklirrfaktor misst den Anteil der Harmonischen in einem Signal im Vergleich zur Grundwelle. Ein hoher THD-Wert kann auf eine schlechte Stromqualität hinweisen, die Geräte beschädigen oder die Effizienz verringern kann.

Diese erweiterten Funktionen von Leistungsmessgeräten ermöglichen es Ingenieuren und Technikern, ein tiefgreifendes Verständnis der Leistungsqualität und der Effizienz elektrischer Systeme zu erlangen. Die Fähigkeit, diese Parameter präzise zu messen und zu analysieren, ist entscheidend für die Optimierung industrieller Prozesse, die Reduzierung von Energiekosten und die Gewährleistung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von elektrischen Anlagen.
Leistungsmessung mit Multimetern
Multimeter sind in praktisch jedem Elektrotechnik-Toolset zu finden und bieten die Flexibilität, mehrere Messungen mit einem einzigen Gerät durchzuführen, einige Modelle können neben anderen elektrischen Parametern auch die Leistung messen. Zu den typischen Funktionen eines Multimeters gehören:

- Spannungsmessung (AC/DC)
- Strommessung (AC/DC)
- Widerstandsmessung
- Durchgangsprüfung
- In fortgeschritteneren Modellen auch Kapazitätsmessung, Frequenzmessung und Temperaturmessung
Einige Multimeter sind ebenfalls in der Lage, Leistung zu messen, indem sie Spannung und Strom gleichzeitig messen und diese Werte nutzen, um die Leistung zu berechnen. Diese Funktionalität ist besonders nützlich für Techniker und Ingenieure, die eine umfassende Diagnose elektrischer Systeme vor Ort durchführen müssen.
Anwendungsbeispiele für die Leistungsmessung
In der Industrie gibt es eine Vielzahl von Anwendungen der Leistungsmessung zur Energieeffizienz-Analyse, der Qualitätskontrolle der Stromversorgung, zu Wartung und Fehlerdiagnose, sowie dem Bereich Forschung und Entwicklung.
Energieeffizienz-Analyse in der Industrie
In Industrieanlagen ist die Überwachung des Energieverbrauchs essentiell, um die Effizienz zu maximieren und Kosten zu minimieren. Leistungsmessgeräte werden eingesetzt, um den Energieverbrauch von Maschinen und Anlagenkomponenten präzise zu messen. Diese Daten ermöglichen es, ineffiziente Prozesse zu identifizieren, Betriebszeiten anzupassen und die Auslastung zu optimieren. Durch die Analyse der gesammelten Daten können Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um den Energieverbrauch zu senken, die Leistung zu verbessern und letztlich die Produktionskosten zu reduzieren.
Qualitätskontrolle der Stromversorgung
Für Energieversorger und Unternehmen ist die Qualität der Stromversorgung von größter Bedeutung. Leistungsmessgeräte ermöglichen die Überwachung und Analyse der Stromqualität, einschließlich der Erkennung von Spannungsschwankungen, Frequenzabweichungen und harmonischen Oberschwingungen. Diese Parameter sind entscheidend, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten und empfindliche elektrische Ausrüstung zu schützen. Durch regelmäßige Qualitätskontrollen können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden, was die Zuverlässigkeit der Energieversorgung und die Sicherheit der Anlagen erhöht.
Wartung und Fehlerdiagnose
Leistungsmessgeräte sind unverzichtbare Werkzeuge für die Wartung und Fehlerdiagnose in elektrischen Systemen. Techniker nutzen diese Geräte, um ungewöhnliche Muster im Energieverbrauch oder in der Leistungsfähigkeit zu erkennen, die auf potenzielle Probleme hinweisen können, wie beispielsweise Überlastung, unsachgemäße Verdrahtung oder defekte Komponenten. Durch die frühzeitige Identifizierung und Behebung solcher Probleme können kostspielige Ausfälle und Reparaturen vermieden und die Lebensdauer der Ausrüstung verlängert werden.
Forschung und Entwicklung
In der Forschung und Entwicklung werden Leistungsmessgeräte eingesetzt, um neue elektrische Geräte, Materialien und Technologien zu testen und zu validieren. Diese Geräte liefern präzise Messdaten, die für die Bewertung der Leistung, Effizienz und Sicherheit neuer Produkte unerlässlich sind. Durch den Einsatz von Leistungsmessgeräten können Entwickler die Eigenschaften ihrer Produkte unter verschiedenen Bedingungen testen und optimieren, was die Entwicklung innovativer Lösungen fördert, die den Energieverbrauch reduzieren und die Nachhaltigkeit verbessern.
Häufige Fragen
Die Messung der elektrischen Leistung, insbesondere in Wechselstromkreisen, ist eine grundlegende Aufgabe in der Elektrotechnik, die präzise Instrumente und Methoden erfordert. Die elektrische Leistung (P) wird in Watt (W) ausgedrückt und ergibt sich aus dem Produkt von Spannung (V) und Strom (I), zusammen mit dem Kosinus des Phasenwinkels (φ) zwischen ihnen, bei Wechselstrom (AC). Die allgemeine Formel lautet:
P = V x I x cos(φ)
Hierbei ist:
- P die Leistung in Watt,
- V die Spannung in Volt,
- I der Strom in Ampere,
cos(φ) der Leistungsfaktor, der das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung angibt und bei rein ohmschen Lasten 1 ist.
Für die praktische Messung der elektrischen Leistung gibt es verschiedene Ansätze und Geräte, abhängig von der Art der Last (ohmsch, induktiv oder kapazitiv) und ob es sich um Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC) handelt.
DIN EN 50564:2011 (VDE 0862-564): Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogeräte - Messung des Stromverbrauchs:
Diese Norm legt Verfahren zur Messung des Stromverbrauchs von elektrischen und elektronischen Geräten für Haushalt und Büro fest. Sie ist besonders relevant für die Entwicklung und Prüfung von Leistungsmessgeräten, die in diesen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.
DIN EN 61000-4-30 (VDE 0847-4-30): Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV):
Die Norm definiert Methoden zur Messung und Interpretation der Parameter der Stromversorgungsqualität. Sie legt Anforderungen an Leistungsmessgeräte fest, die zur Überwachung der Netzqualität eingesetzt werden, einschließlich der Messung von Spannungsschwankungen, Frequenzabweichungen und harmonischen Oberschwingungen.
DIN EN 61557-12 (VDE 0413-12): Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000V und DC 1500V - Ausrüstung für Prüf-, Mess- oder Überwachungszwecke:
Diese Norm spezifiziert Anforderungen und Prüfverfahren für Geräte, die zur Messung und Überwachung der elektrischen Sicherheit in Niederspannungsnetzen verwendet werden. Sie betrifft unter anderem Leistungsmessgeräte, die in industriellen Anlagen und bei der Energieversorgung zum Einsatz kommen.
Eichrecht und das Mess- und Eichgesetz (MessEG): In Deutschland unterliegen Leistungsmessgeräte, die für geschäftliche Zwecke, zum Beispiel zur Abrechnung von Energieverbrauch, verwendet werden, dem Eichrecht. Das Mess- und Eichgesetz (MessEG) sowie die zugehörige Mess- und Eichverordnung (MessEV) regeln die Eichpflicht und stellen sicher, dass Messgeräte präzise und zuverlässig sind. Geräte müssen demnach geeicht oder einer entsprechenden Konformitätsbewertung unterzogen werden. In anderen Ländern bestehen ähnliche Gesetzte und Verordnungen.
Die Kalibrierungshäufigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Einsatzhäufigkeit, den spezifischen Anforderungen der Messaufgaben und den Herstellerempfehlungen. Als allgemeine Richtlinie empfiehlt es sich, professionelle Leistungsmessgeräte mindestens einmal jährlich kalibrieren zu lassen, um eine hohe Messgenauigkeit zu gewährleisten.
Der RS Kalibrier-Service stellt sicher, dass neu bei RS angeschaffte Messgeräte die für Ihre Branche erforderlichen Standards und Normen erfüllt. Mit dem Re-Kalibrierungsservice von RS bieten wir Ihnen die Möglichkeit auch bereits bei Ihnen vorhandene Messgeräte zu kalibrieren. Hier erfahren Sie mehr zur Kalibrierung von Messgeräten.
Während viele Leistungsmessgeräte vielseitig einsetzbar sind, gibt es spezialisierte Geräte für bestimmte Anwendungen, wie z.B. für Hochspannungssysteme, Niederspannungsinstallationen oder für die Analyse von Netzqualitätsparametern. Überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Gerätes, um sicherzustellen, dass es für die geplanten Messungen geeignet ist.
In Haushalten und gewerblichen Einrichtungen werden zunehmend intelligente Stromzähler (Smart Meter) eingesetzt, die den Energieverbrauch detailliert erfassen und analysieren können. Diese Geräte messen die elektrische Leistung über die Zeit, um den Energieverbrauch zu berechnen, und bieten Funktionen zur Fernüberwachung und -steuerung.
Leistungsmesser für die Steckdose, oft auch als Energiemessgeräte, Energiekostenmessgeräte oder Wattmesser bezeichnet, sind praktische Werkzeuge, um die Leistungsaufnahme von elektrischen Geräten zu messen, die über eine Standardsteckdose betrieben werden. Diese Geräte sind benutzerfreundlich und bieten Einblicke in den Energieverbrauch, was wiederum hilft, die Energieeffizienz zu verbessern und Stromkosten zu reduzieren.
Leistungsmessgeräte für die Steckdose arbeiten, indem sie die Spannung an der Steckdose und den Strom, der zum Verbraucher fließt, unabhängig voneinander erfassen. Die Spannung wird parallel zum angeschlossenen Gerät gemessen, während der Strom durch eine in Serie geschaltete Messung erfasst wird, oft mittels eines integrierten Stromwandlers. Diese beiden Werte werden verwendet, um die momentane elektrische Leistung zu berechnen (P = V × I), und durch die Integration dieser Leistung über die Zeit kann der gesamte Energieverbrauch in Kilowattstunden (kWh) ermittelt werden.