- Veröffentlicht am 29. Nov. 2023
- Zuletzt bearbeitet am 13. Dez. 2023
- 11 min
pH-Wert messen
Der richtige pH-Wert ist sowohl in der Industrie als auch im Alltag in vielen Situationen entscheidend. Erfahren Sie in diesem Leitfaden, was der pH-Wert ist, welche Arten von pH-Messgeräten es gibt und wie die Messung des pH-Wertes funktioniert.

pH-Wert Definition: Was ist der pH-Wert?
Der pH-Wert ist ein Maß für die Säure- oder Basenstärke einer wässrigen Lösung. Er wird auf einer Skala von 0 bis 14 gemessen, wobei 7 als neutral gilt. Lösungen mit einem pH-Wert unter 7 sind sauer, während solche mit einem pH-Wert über 7 basisch sind.
Der pH-Wert ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionen-Konzentration in einer Lösung. Mathematisch ausgedrückt: pH = -log[H⁺], wobei [H⁺] die Konzentration der Wasserstoffionen in Mol pro Liter angibt. Diese Definition unterstreicht, dass kleine Änderungen des pH-Werts große Änderungen in der Wasserstoffionen-Konzentration bedeuten.

pH-Wert | Eigenschaft |
---|---|
0 – 6,9 | Sauer |
7 | Neutral |
7,1 – 14 | Basisch |
Sauer: Eine Lösung gilt als sauer, wenn ihr pH-Wert unter 7 liegt. In sauren Lösungen ist die Konzentration von Wasserstoffionen (H⁺) höher als die von Hydroxidionen (OH⁻). Beispiele für saure Lösungen sind Zitronensaft und Essig.
Neutral: Eine neutrale Lösung hat einen pH-Wert von genau 7. Hierbei ist die Konzentration von Wasserstoffionen und Hydroxidionen gleich. Reines Wasser ist ein typisches Beispiel für eine neutrale Lösung.
Basisch (alkalisch): Lösungen mit einem pH-Wert über 7 werden als basisch oder alkalisch bezeichnet. In diesen Lösungen ist die Konzentration von Hydroxidionen höher als die von Wasserstoffionen. Beispiele für basische Lösungen sind Seifenlösungen und viele Reinigungsmittel.
Warum ist der pH-Wert in der Industrie von Bedeutung?
Der pH-Wert ist in der Industrie von wesentlicher Bedeutung, da er ein entscheidender Faktor für viele chemische und biologische Prozesse ist.
In vielen Produktionsprozessen muss der pH-Wert genau eingehalten werden, um die gewünschte Qualität und Eigenschaften des Endprodukts sicherzustellen. Abweichungen können zu minderwertigen oder unbrauchbaren Produkten führen.
Ein unkorrekter pH-Wert kann zu Sicherheitsrisiken führen, etwa durch Korrosion von Ausrüstung oder die Bildung gefährlicher Nebenprodukte. Auch für die Einhaltung von Umweltschutzauflagen ist die Überwachung des pH-Wertes wichtig, beispielsweise bei der Abwasserbehandlung.
Viele chemische Reaktionen benötigen einen bestimmten pH-Wert, um optimal abzulaufen. Die Einstellung und Überwachung des pH-Wertes kann daher zur Steigerung der Effizienz und zur Kostensenkung beitragen.
Fallbeispiele aus der Industrie zur Wichtigkeit des pH-Wert
Wasserbehandlung und Abwasserreinigung: In der Wasserbehandlung wird der pH-Wert genutzt, um die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln wie Chlor zu maximieren und um Korrosion in Rohrleitungen zu verhindern. In der Abwasserreinigung ist die pH-Kontrolle entscheidend, um Schadstoffe zu neutralisieren und die Einleitung von Abwasser in natürliche Gewässer umweltverträglich zu gestalten.
Pharmazeutische Industrie: Bei der Herstellung von Medikamenten ist der pH-Wert entscheidend für die Stabilität und Wirksamkeit der Produkte. Viele Wirkstoffe sind pH-sensitiv, und ihre Eigenschaften können sich bei falschem pH-Wert stark verändern.
Lebensmittelindustrie: Der pH-Wert beeinflusst die Haltbarkeit und Qualität von Lebensmitteln. Beispielsweise ist die Milchsäuregärung zur Herstellung von Joghurt und Sauerkraut pH-abhängig. Auch bei der Konservierung von Lebensmitteln spielt der pH-Wert eine Rolle, da viele Mikroorganismen in stark sauren oder basischen Umgebungen nicht überleben können.
pH Messgerät Arten
Es gibt verschiedene Arten von pH-Wert Messgeräten, die in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen. Die gängigsten Typen sind:

pH-Wert Teststreifen
Diese einfachen und preiswerten Streifen verändern ihre Farbe, wenn sie in eine Lösung getaucht werden. Die Farbe wird dann mit einer Referenzskala verglichen, um den pH-Wert zu bestimmen. Sie sind zwar nicht besonders genau, aber für viele alltägliche Anwendungen im Privatgebrauch ausreichend. Lackmus Teststreifen können zur Messung des pH-Wertes von verschiedenen Flüssigkeiten wie Speichel, Urin, Poolwasser, Aquariumwasser, Trinkwasser, Säften oder anderen Lebensmitteln verwendet werden.

Elektronische pH-Wert Messgeräte
Elektronische pH-Meter sind aufgrund ihrer Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und der Fähigkeit, schnelle Messungen durchzuführen, in vielen Industriebereichen unverzichtbar geworden.
Das Herzstück eines elektronischen pH-Meters ist eine spezielle Elektrode, die auf Veränderungen der Wasserstoffionen-Konzentration in einer Lösung reagiert. Diese Elektrode besteht oft aus Glas und enthält eine Referenzelektrode in einer stabilen Lösung.
Wenn die Elektrode in die zu testende Lösung eingetaucht wird, reagiert sie mit den Wasserstoffionen. Diese Reaktion erzeugt eine elektrische Spannung, die vom pH-Meter gemessen wird. Das Gerät wandelt die erzeugte Spannung in einen pH-Wert um. Moderne pH-Meter haben oft digitale Displays, die den pH-Wert direkt anzeigen.
Vor der Verwendung muss das pH-Meter mit Lösungen bekannter pH-Werte kalibriert werden, um genaue Messergebnisse zu gewährleisten.
pH-Wert messen mit elektronischem pH Tester
Mit einem elektronischen Messgerät ist es relativ simpel den pH-Wert zu bestimmen. Die Messung erfolgt dabei in den folgenden Schritten:
- Kalibrierung des pH-Meters: Vor der ersten Benutzung oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wurde, sollte es kalibriert werden. Dazu verwendet man in der Regel Pufferlösungen mit bekannten pH-Werten (zum Beispiel pH 4,00, pH 7,00 und pH 10,01). Man taucht die Elektrode in jede Pufferlösung ein und justiert das Gerät so, dass es den korrekten pH-Wert anzeigt.
- Vorbereitung der Probe: Die Probe, deren pH-Wert gemessen werden soll, sollte auf Raumtemperatur gebracht und gut durchmischt werden. Manche Proben erfordern eventuell eine Verdünnung oder spezielle Vorbehandlung.
- Reinigung der Elektrode: Vor und nach jeder Messung sollte die Elektrode des pH-Meters mit destilliertem Wasser gereinigt und vorsichtig mit einem sauberen Tuch abgetupft werden.
- Eintauchen der Elektrode: Tauchen Sie die Elektrode in die Probe ein, sodass sie vollständig von der Flüssigkeit bedeckt ist. Achten Sie darauf, dass die Elektrode nicht den Boden oder die Seiten des Gefäßes berührt, da dies die Messung beeinflussen kann.
- Messung und Ablesen des Wertes: Warten Sie, bis sich die Anzeige auf dem Display stabilisiert hat. Dies kann einige Sekunden bis Minuten dauern. Lesen Sie dann den pH-Wert ab.
- Reinigung und Lagerung: Nach der Messung sollte die Elektrode erneut gereinigt und entsprechend den Herstellerangaben gelagert werden.
pH-Wert messen mit Teststreifen
Die Messung des pH-Wertes mit pH-Teststreifen ist eine einfache und schnelle Methode. Diese grundlegenden Schritte sollten Sie befolgen:
- Vorbereitung der Probe: Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeit, deren pH-Wert Sie messen möchten, bei Raumtemperatur ist und gut durchmischt ist.
- Entnahme eines Teststreifens: Nehmen Sie einen Teststreifen aus der Verpackung. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, um die Testfelder nicht zu verunreinigen.
- Eintauchen des Teststreifens: Tauchen Sie den Teststreifen kurz in die Probe ein. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers bezüglich der Eintauchzeit – meistens reichen ein paar Sekunden.
- Entfernen und Abschütteln: Ziehen Sie den Teststreifen aus der Flüssigkeit und schütteln Sie überschüssige Tropfen ab, ohne den Teststreifen zu beschädigen.
- Farbvergleich: Warten Sie die vom Hersteller angegebene Zeit (oft einige Sekunden), damit sich die Farbe auf dem Teststreifen entwickeln kann. Vergleichen Sie dann die Farbe des Teststreifens mit der Farbskala auf der Verpackung oder dem beiliegenden Farbvergleichsblatt.
- Ablesen des pH-Wertes: Der pH-Wert entspricht der Farbe auf der Skala, die am besten mit der Farbe auf dem Teststreifen übereinstimmt.
- Entsorgung des Teststreifens: Entsorgen Sie den gebrauchten Teststreifen gemäß den Herstelleranweisungen.
Tipps für genaue Ergebnisse:
- Verwenden Sie die Teststreifen nicht über das Verfallsdatum hinaus.
- Bewahren Sie die Teststreifen an einem trockenen, kühlen Ort und in der Originalverpackung auf, um eine Kontamination zu vermeiden.
- Tauchen Sie den Streifen nicht zu lange ein, da dies zu ungenauen Ergebnissen führen kann.
- Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen, indem Sie für jede Messung einen neuen Streifen verwenden.

pH-Wert Tabelle
In der folgenden Tabelle werden den pH-Werten typische Substanzen zugeordnet.
pH-Wert | Eigenschaft | Substanz |
---|---|---|
0 | Sauer | Batteriesäure |
1 | Sauer | Magensäure |
2 | Sauer | Zitronensaft |
3 | Sauer | Orangensaft |
4 | Sauer | Tomatensaft |
5 | Sauer | Schwarzer Kaffee |
6 | Sauer | Milch |
7 | Neutral | Reines Wasser |
8 | Basisch | Blut |
9 | Basisch | Backpulverlösung |
10 | Basisch | Waschmittel |
11 | Basisch | Ammoniaklösung |
12 | Basisch | Kalk |
13 | Basisch | Bleichmittel |
14 | Basisch | Natronlauge |
Häufige Fragen
Welchen pH-Wert hat Wasser?
Reines Wasser bei einer Temperatur von 25°C hat einen pH-Wert von 7, was neutral ist. Der pH-Wert ist ein Maß für die Wasserstoffionen-Konzentration in einer Lösung. Ein pH-Wert von weniger als 7 gilt als sauer, während ein pH-Wert von mehr als 7 als basisch (alkalisch) angesehen wird. Beachten Sie, dass der pH-Wert von Wasser durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann, wie beispielsweise die Anwesenheit von gelösten Mineralien und Gasen, sowie die Temperatur.
Was ist der pH-Wert von Leitungswasser?
Der pH-Wert von Leitungswasser variiert je nach geografischer Lage und Wasserquelle. In der Regel liegt er in einem Bereich von etwa 6,5 bis 8,5. Dieser Bereich ist für den menschlichen Gebrauch und Verbrauch als sicher und akzeptabel angesehen.
Faktoren, die den pH-Wert von Leitungswasser beeinflussen:
Natur der Wasserquelle: Grundwasser hat oft einen höheren Mineralgehalt und kann daher einen höheren pH-Wert aufweisen. Oberflächenwasser, wie aus Flüssen und Seen, hat tendenziell einen niedrigeren pH-Wert.
Wasserbehandlungsprozesse: Wasserbehandlungsanlagen fügen oft Substanzen hinzu, um den pH-Wert zu regulieren und die Wasserqualität zu verbessern.
Rohrleitungsmaterialien: Materialien, aus denen die Wasserleitungen gefertigt sind, können den pH-Wert des Wassers beeinflussen, besonders wenn das Wasser längere Zeit in den Leitungen steht.
Welchen pH-Wert hat Salzsäure?
Salzsäure (HCl) ist eine starke Säure, und ihr pH-Wert hängt von ihrer Konzentration ab. In wässriger Lösung dissoziiert Salzsäure nahezu vollständig in Wasserstoff- (H⁺) und Chloridionen (Cl⁻). Der pH-Wert einer Salzsäure-Lösung kann daher stark variieren, je nachdem, wie konzentriert die Lösung ist.
- Eine 1 molare (1 M) Salzsäurelösung, was bedeutet, dass 1 Mol HCl in 1 Liter Wasser gelöst ist, hat einen pH-Wert von etwa 0.
- Bei stärkeren Konzentrationen, wie z.B. 10 M, kann der pH-Wert noch niedriger sein, da die Skala logarithmisch ist.
Es ist wichtig zu beachten, dass der pH-Wert für sehr starke Säuren oder Basen, die über die Standardkonzentrationen hinausgehen, spezielle Berechnungen und Überlegungen erfordern kann, da die pH-Skala ursprünglich für verdünnte Lösungen konzipiert wurde.
Welcher pH-Wert ist sauer?
Ein pH-Wert, der unter 7 liegt, gilt als sauer. Die pH-Skala reicht von 0 bis 14:
- Ein pH-Wert von 7 wird als neutral betrachtet, wie bei reinem Wasser bei 25°C.
- Ein pH-Wert unter 7 zeigt eine saure Lösung an. Je niedriger der pH-Wert, desto stärker ist die Säure. Zum Beispiel ist ein pH-Wert von 3 saurer als ein pH-Wert von 6.
- Ein pH-Wert über 7 zeigt eine basische oder alkalische Lösung an. Je höher der pH-Wert, desto stärker ist die Base.
Diese Skala ist logarithmisch, was bedeutet, dass jede Änderung um eine pH-Einheit einer zehnfachen Änderung der Wasserstoffionen-Konzentration entspricht.
Im Video: Entdecken Sie weitere Messgeräte unserer Eigenmarke RS PRO
In diesem Video stellen wir Ihnen eine Auswahl unserer RS PRO Multimeter, Strommesszangen, Isolationstester sowie Installationstester vor.
Ein Multimeter, auch als Vielfachmessgerät bekannt, ist ein vielseitiges elektronisches Messinstrument, das in der Elektronik, Elektrotechnik und anderen Bereichen eingesetzt wird, um verschiedene elektrische Größen wie Spannung, Stromstärke und Widerstand zu messen.
Strommesszangen, auch als Zangenamperemeter oder Stromzangen bezeichnet, sind spezialisierte Messgeräte, die es ermöglichen, den elektrischen Strom in einem Leiter berührungslos zu messen.
Ein Isolationstester, auch als Isolationsmessgerät bekannt, ist ein Instrument, das in der Elektrotechnik eingesetzt wird, um die Isolationsintegrität von elektrischen Installationen und Geräten zu überprüfen. Dieses Messgerät misst den Isolationswiderstand und hilft, potenzielle Probleme wie Leckströme oder Isolationsfehler frühzeitig zu erkennen.
Ein Installationstester ist ein unverzichtbares Werkzeug in der Elektroinstallation, das dazu dient, die ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit elektrischer Anlagen zu überprüfen. Dieses Messgerät ermöglicht die Prüfung verschiedener Parameter wie Spannung, Widerstand, Durchgang und Fehlerstrom, um sicherzustellen, dass die Installation den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften entspricht.
Empfohlene Artikel
Verwandte Produkte
- pH-Teststreifen
- Die verschiedenen Arten von Lichtschaltern
- Alles über Schmierstoffe für Maschinenanlagen
- Die elektrische Sicherung (Überstromschutzeinrichtung)
- Pipetten & das richtige Pipettieren im Labor
- Die Funktion des Wechselrichters
- FLIR pH Messgerät 19.99pH-Wert max., 100 °C max
- FLIR pH Messgerät 14pH-Wert max., 90 °C max