- Veröffentlicht am 25. Mai 2023
- Zuletzt bearbeitet am 12. Sep. 2023
- 6 min
Wartung von Photovoltaikanlagen
Photovoltaikanlagen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, zum einen wegen der Rentabilität der Investition, zum anderen aber auch wegen des geringen Wartungsaufwands. Dies bedeutet jedoch nicht, dass einige Wartungsaufgaben vernachlässigt werden dürfen.
![wartung-von-Photovoltaikanlagen](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1697632495/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/Maintenance%20of%20Solar%20Modules/SEO_Guide_Banner_5120x360_Maintenance_of_Solar_Modules.jpg)
Die Zahl der Installationen von Photovoltaikanlagen hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Anlagen eine lange Nutzungsdauer haben können und dass, obwohl bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen, diese nicht sehr aufwendig sind. Nur für einige spezielle Aufgaben ist es empfehlenswert, geschulte Fachleute zu beauftragen.
Die Solar-Module benötigen in der Regel nicht viel Wartung, obwohl bestimmte Maßnahmen dennoch erforderlich sind, insbesondere nach starken Stürmen und Winden. Ein Überwachungssystem ist eine sehr nützliche Investition, da es präzise Daten über die Stromerzeugung und den Wirkungsgrad liefert und den Nutzer auf die oben genannten möglichen Ursachen aufmerksam macht.
Netzgekoppelte und netzunabhängige Wechselrichter und Laderegler sind die Geräte, die am wenigsten Wartung benötigen. Dennoch ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass sie sauber bleiben, indem man sie monatlich von Schmutz und Staub befreit. Wenn der Wechselrichter mit einem Kühlerlüfter ausgestattet ist, sollte dieser regelmäßig überprüft werden. Die Kabelanschlüsse des Wechselrichters können sich im Laufe der Zeit lockern, und wenn dies der Fall ist, sollten Sie dies von einem qualifizierten Elektriker beheben lassen.
Die Lebenserwartung eines Photovoltaiksystems
Das Herzstück des Systems bilden die eigentlichen Solarmodule, die leicht 25 Jahre und mehr halten können, oft mit einer Herstellergarantie. Da sie allen möglichen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind, ist es nur natürlich, dass Solarmodule im Laufe der Zeit einen gewissen Verschleiß erleiden. Es ist daher notwendig, auf Anzeichen für eine Verschlechterung zu achten, wie z. B.:
- Vorhandensein von Kratzern auf der Oberfläche des Moduls;
- Vorhandensein von Flecken;
- Trockenheit;
- verschwommene Solarzelle;
- Oxidation an metallischen Punkten und Drähten;
- Verlust der Leistungsfähigkeit;
- Risse.
Mit der richtigen Technologie und einer spezifischen Software kann eine korrekte und vorausschauende Wartung in Echtzeit durchgeführt werden, wodurch Produktivitäts-Daten und Leistung überwacht werden. Ein Vergleich der monatlichen Produktion kann etwa die Auswirkungen von Wetterveränderungen aufzeigen oder auf eine Verschlechterung bestimmter Elemente hinweisen.
Der Wirkungsgrad eines Solarmoduls ist direkt mit seiner Position verbunden. Je stärker die Sonneneinstrahlung, desto höher die Produktivität des Moduls. In der nördlichen Hemisphäre sollten die Module nach Süden ausgerichtet sein, da dies die Richtung ist, in der das Licht am besten genutzt werden kann. Wenn die Module nach der Installation aus einem bestimmten Grund verschoben wurden, müssen sie neu positioniert werden.
Häufigkeit der Wartung
Einer der Vorteile von Photovoltaikanlagen besteht darin, dass aus nur wenigen beweglichen Teilen bestehen. Daher ist die größte Wartungsaufgabe die Reinigung.
Eine korrekte Installation kann jedoch die Notwendigkeit und Häufigkeit der Wartung der Photovoltaikanlage erheblich verringern. Der erste Schritt sollte die richtige Wahl des Standorts und der Installationsmethode sein, die eine perfekte Ableitung des Regenwassers und damit eine natürliche Reinigung der Photovoltaik-Module ermöglichen sollte.
Es ist auch vorzuziehen, die Nähe von Bäumen oder Sträuchern zu meiden, die die Aufnahme von Sonnenenergie durch die von ihnen verursachte Beschattung oder das Herabfallen von Ästen und Blättern verringern.
Reinigung der Paneele
Regen ist ein natürlicher Helfer bei der Reinigung der Module. An Orten, an denen es häufig regnet, kann die Reinigung auf zweimal pro Jahr reduziert werden. An Orten mit wenig Regen muss häufiger gereinigt werden, insbesondere wenn sich viel Staub oder andere Verschmutzungen auf den Modulen ablagern. Es gibt jedoch Verschmutzungen, die auch durch häufigen Regen nicht richtig entfernt werden können, wie Vogelkot, Ruß usw. Die Ansammlung von Verschmutzungen kann zu einem Verlust von bis zu 25 % bei der Stromerzeugung führen.
Manuelle Arbeit ist die einfachste Art, die Anlage sauber zu halten. Das einzige erforderliche Fachwissen hierfür ist die Beachtung einiger Sicherheitskriterien. So sollte die Reinigung nur bei vollständig ausgeschalteter Anlage und vorzugsweise an milden oder bewölkten Tagen ohne Regen durchgeführt werden. Es ist ratsam, nur Wasser und ein sauberes Tuch oder einen sauberen Schwamm mit weichen Borsten zu verwenden. Es wird hingegen nicht empfohlen, Chemikalien, Scheuermittel und Druckmittel mit direktem Strahl zu verwenden, um eine Beschädigung der Oberfläche der Photovoltaikmodule zu vermeiden. Die Reinigung der Anlage muss behutsam und vorzugsweise vom Boden aus erfolgen, ohne sich auf die Module zu stützen oder gegen sie zu drücken, wobei gegebenenfalls ein langes Zubehörteil verwendet werden muss, um die Module zu erreichen. Nach dem Waschen müssen die Module abgespült werden.
Worauf Sie achten sollten
Aufgrund des Standorts im Vergleich zum Äquator sollte der Neigungswinkel der Paneele groß genug sein (30º - 35º), damit sich kein Wasser auf der Oberfläche ansammelt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass dies dennoch geschieht, muss ein geschulter Fachmann den Neigungswinkel überprüfen, damit die Paneele so viel Sonnenenergie wie möglich absorbieren können, während das Wasser trotzdem abfließen kann.
Äste von in der Nähe wachsenden Bäumen oder neue Gebäude in der Nähe können Schatten werfen und das Sonnenlicht auf der Oberfläche der Module behindern. Wenn Bäume nicht geschnitten oder neue Gebäude Schatten verursachen, müssen die Module möglicherweise mithilfe eines zertifizierten Fachmanns anders platziert werden.
Bei netzunabhängigen Systemen ist die Pflege der Batterien von größter Bedeutung, da sie nicht nur funktions-kritisch, sondern auch teuer und sehr empfindlich sind. Sie müssen sauber und trocken gehalten und regelmäßig auf Undichtigkeiten, Risse oder Korrosion an den Polen oder Anschlüssen überprüft werden. Auch der Elektrolyt-Stand sollte monatlich überprüft werden. Notwendig ist, dass die stationäre Batterie nie mehr als die für das System vorgesehene Mindestentladung aufweist. Der Einsatz von guten Ladereglern und Batterieüberwachungssystemen ist von grundlegender Bedeutung für die Kontrolle der Entladetiefe, die sich direkt auf die Nutzungsdauer des Stromspeichers auswirkt.
Wichtigkeit des Überspannungsschutzes
Neben der ordnungsgemäßen Wartung des gesamten Systems ist es essenziell, dass die Ladesteuerungen korrekt installiert und gewartet werden, da sie zum Schutz der Geräte und Strukturen vor Blitzschlag und Überspannung dienen.
Die Ladesteuerung schützt den Wechselrichter und die Platinen der Photovoltaikanlage. Sie trägt zur Abschirmung der Anlagen bei und ist daher für die Sicherheit und die Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Photovoltaikanlage unerlässlich.
Kein elektrisches System ist ohne Überspannungsschutz vollständig, und Photovoltaikanlagen bilden da keine Ausnahme. Im Gegenteil: Aufgrund ihrer Lage sind sie sogar noch stärker den durch Blitzschlag verursachten Überspannungen ausgesetzt. Bei solchen Anlagen kann der interne Schutz des Wechselrichters nicht als Überspannungsschutz angesehen werden. Alle elektrischen und elektronischen Geräte verfügen über einen internen Schutz, um die Geräte vor den üblichen Überspannungen zu schützen. Photovoltaikanlagen benötigen jedoch auch einen externen Schutz, und hier kommt die Ladesteuerung ins Spiel.
Höhe der Wartungskosten
Die Wartungskosten für Photovoltaikmodule sind sehr gering und belaufen sich auf etwa 0,5 % des ursprünglichen Wertes der Anlage pro Jahr. Die meisten präventiven Wartungsverfahren sind einfach und müssen daher nicht ausgelagert werden. Die Rentabilität der Wartung ist beträchtlich, da sie einen effektiven Betrieb der Photovoltaikanlage gewährleistet, den Bedarf an Ersatzteilen oder eventuellen Reparaturen verringert und den Ertrag der Solarmodule optimiert.
Zusammenfassung: Wartung von Photovoltaikanlagen
Die Wartung von Photovoltaikanlagen lässt sich leicht durchführen, indem man für die nötige Sauberkeit sorgt und maßgeschneiderte Überwachungssysteme zum Einsatz kommen. Die Anlagen können einen hohen Ertrag und eine lange Lebenserwartung bieten; durch eine korrekte Pflege kann ihre Effizienz über viele Jahre hinweg optimiert werden.
Dieser Artikel fasst die wichtigsten Punkte der Wartung einer Photovoltaikanlage zusammen und weist auf die wichtigsten zu berücksichtigenden Faktoren hin. Nutzen Sie die Gelegenheit, während der Lektüre in unserem Shop nach Solarmodulen und Zubehör zu stöbern, um Ihre eigene Photovoltaikanlage zu planen.