- Veröffentlicht am 24. Apr. 2024
- Zuletzt bearbeitet am 24. Apr. 2024
- 7 min
Die Wasserdichtigkeit IPX7
Was bedeutet die Wasserdichtigkeit IPX7? Viele elektronische Geräte, sowohl im privaten als auch gewerblichen und industriellen Gebrauch, sind mit dieser bekannten Schutznorm gekennzeichnet. Sie gewährleistet einen umfassenden Schutz des Produktes vor dem Eintritt von Wasser und Flüssigkeiten. Im folgenden Artikel wird erklärt, was es mit dieser Schutzart auf sich hat und welche Kriterien erfüllt werden müssen, damit ein Gerät IPX7 wasserdicht ist.
![wasserdichtigkeit-ipx7](http://res.cloudinary.com/rspoc/image/upload/w_1248,h_180,c_crop,c_fill,f_auto,q_auto/dpr_auto/v1713786389/RS%20CONTENTFUL/Discovery/Hero%20Banners/Water%20resistance%20class%20IPX7_Wasserdichtigkeit%20IPX7/SEO_GU_3.jpg)
Die industrielle Norm der Wasserdichtigkeit IPX7 zeigt die Beständigkeit und Funktionsfähigkeit technischer Geräte unter Wasser an. Dieser Standard zeigt an, dass ein Produkt, das mit dem Zertifikat „IPX7 wasserdicht“ gekennzeichnet ist, bis zu einer halben Stunde in einer Wassertiefe bis zu einem Meter bleiben darf und dabei wasserdicht bleibt.
Die Ziffer 7 besagt , dass ein „zeitweiliges Untertauchen“ des Produkts ins Wasser möglich ist, ohne dass es dabei Schaden nimmt oder seine Funktionen beeinflusst werden. Mit diesem IPX7 zertifizierten Schutzsiegel darf ein technisches Gerät wie eine Lampe kurzfristig komplett unter Wasser stehen. Die Nässe dringt dabei nicht ein, aber länger sollte sie nicht unter Wasser bleiben.
Was bedeutet IPX7 wasserdicht?
Die IPX7-Einstufung ist eine Norm zur Angabe der Wasserbeständigkeit elektronischer Geräte. Diese findet sich häufig bei Produkten der Unterhaltungselektronik wie Smartphones, Uhren, Fitness-Tracker oder Lautsprecher.
Die Schutzart IPX7 bezeichnet den Grad der Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser bei einem Gerät. Die Kennung „IP“ steht dabei für „Ingress Protection“ (auf Deutsch etwa „Schutz vor Eindringen“).
Eine Bewertung mit einer 7 heißt, dass ein Gerät bis zu 30 Minuten bei einem Eintauchen ins Wasser geschützt ist. Dabei kann eine Wassertiefe bis zu 1 Meter erreicht werden. Es sollte allerdings nicht länger dem Wasser ausgesetzt sein, wie z. B. eine Uhr beim Schwimmen oder Tauchen. Das Aussetzen des Gerätes gegen Hochdruckwasser kann den Schutzrahmen außerdem weiter einschränken.
Der Buchstabe „X“ ist nichts weiter als ein Platzhalter für eine Ziffer. Diese zeigt in der Regel den Schutzgrad gegen das Eindringen fester Partikel wie Staub und Schmutz an, z. B. bei der Schutzart IP67. Da hier ein „X“ steht, bedeutet das, dass das Produkt nicht vor dem Eindringen fester Partikeln geschützt ist.
Ein Produkt kann mit der Schutzart IPX7 Regen oder Wasserspritzern standhalten, sollte aber dennoch nicht zu oft und lange mit Wasser in Berührung kommen und vor Staub und Schmutz geschützt werden. Dies trifft z. B. auf die meisten Mobiltelefone, Digitalkameras und Musikplayer zu.
Bei der Norm „IPX7 wasserdicht“ konzentrieren sich die Messungen auf die Beständigkeit gegen Wasser und andere Flüssigkeiten, da die meisten Geräte diesem äußeren Einfluss ausgesetzt sind.
Um die nötige Dichtigkeit zu erreichen, werden die entsprechenden Geräte mit Dichtungen und Kapselungen versehen, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit so gut wie möglich zu verhindern.
Neben mobilen Geräten sind z. B. auch elektrische Gehäuse und Schaltschränke mit der Zertifizierung „IPX7 wasserdicht“ ausgezeichnet.
Nach welchen Kriterien wird gemessen?
Die Wasserdichtigkeit IPX7 wird durch verschiedene Prüfungsverfahren von der International Electrotechnical Commission (IEC) festgelegt. Diese internationale Normungskommission mit Sitz in Genf wurde im Jahr 1906 gegründet und bestimmt unzählige technische Schutznormen und Richtlinien, sowohl für Geräte für private Endnutzer als auch für die Industrie.
Bei den Prüfungen wird die Widerstandsfähigkeit des Geräts sorgfältig kontrolliert und überwacht, wobei versucht wird, reale Szenarien zu simulieren. Das sind aber nur Standardsituationen und keine Tests unter extremen Ausnahmefällen.
Bei Einflüssen wie einem hohen Wasserdruck, Stürmen, Erschütterungen oder der Einwirkung durch Chemikalien ist die Widerstandsfestigkeit dieser Schutzart nicht garantiert. Die Gerätehersteller können allerdings zusätzliche Zertifizierungen bereitstellen, z. B. für stoßfeste Mobil- und Messgeräte.
Geräte, bei denen die Wasserdichtigkeit IPX7 gemessen wird
Die Wasserdichtigkeit IPX7 gilt als Zertifizierung einer vielfältigen Reihe an elektrischen Geräten. Die Widerstandsfähigkeit gegen Wasser bedeutet, dass die Produkte im Freien eingesetzt und Regen und Wasserspritzern ausgesetzt werden können.
Einige häufige Produkte, die als IPX7 wasserdicht gekennzeichnet sind, sind die folgenden:
- Smartphones und Mobiltelefone
- Musikplayer
- Analoge und digitale Uhren
- Smartwatches und Fitness-Tracker
- Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer
- Video- und Digitalkameras
- Mobile Laptops und Tablet-PCs
- Elektronische und digitale Messgeräte wie Multimeter
Viele dieser Geräte sind mit dem IPX7 Wasserschutz gekennzeichnet, da sie häufig im mobilen und Outdoor-Einsatz verwendet werden. Zu beachten ist, dass gegen das Eindringen von Staub und leichten Festpartikeln die alternative Schutzart IP67 nötig ist, die diese erweiterte Dichtigkeit bestätigt.
Thematisch passende Artikel
Strommessung in der Industrie
Bei der Messung des Stromverbrauchs geht es nicht nur um die Kontrolle der Betriebskosten, sondern auch darum, die Prozesse zu optimieren, bessere Produkte zu liefern, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Kosteneinsparungen sind dabei ein positiver Nebeneffekt.
Welche Batteriespeicher sind die besten?
In diesem Leitfaden wird erklärt, was Batteriespeicher sind, wie sie funktionieren, wie sie sich unterscheiden können, wie groß sie sein sollten, wie lange sie halten, wie man sie sichert und was sie kosten.
Welchen Zweck hat die Messung der Wasserdichtigkeit IPX7?
Neben der Gewährleistung der Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Flüssigkeiten bedeutet die Zertifizierung „IPX7 wasserdicht“ noch weiteres:
- Hohe Belastbarkeit in nassen und feuchten Umgebungen – Für den mobilen und Outdoor-Einsatz bedeutet IPX7 eine höhere Langlebigkeit und Haftbarkeit der Produkte. Dies gilt insbesondere auf Reisen, beim Sport, Camping und im Allgemeinen bei Regen und in nassen Umgebungen wie Frei- und Schwimmbädern.
- Höhere Benutzerfreundlichkeit – Geräte mit der Schutzart IPX7 bieten eine hohe Flexibilität beim alltäglichen Einsatz, z. B. beim Schwimmen mit Smartwatches oder beim Kameraeinsatz bei Regenschauern.
- Längere Lebensdauer – Eine Gewährleistung mit der Schutzart IPX7 bescheinigt auch eine längere Lebensdauer der Geräte bei. Schäden und Fehlfunktionen werden durch die Wasserdichtigkeit verhindert, womit die Waren den Garantiezeitraum besser unbeschadet überstehen können.
- Größere Wertschätzung – Beim Verkauf der Produkte bedeutet die Wasserdichtigkeit IPX7 auch eine Wertsteigerung. High-Tech-Produkte mit hohen Sicherheitszertifikaten sind in der Regel teurer und werden oft von anspruchsvollen Käufern erworben, die technische Produkte mit einer langen Lebensdauer schätzen.
Wer zertifiziert die IPX7?
Die IP-Bewertungen wie IPX7 werden von der International Electrotechnical Commission (IEC) definiert. Dieser Normenkatalog für sämtliche IP-Schutzarten wird im Protokoll IEC 60529 beschrieben. Dieses Protokoll listet die Kriterien für die Prüfung und Zertifizierung der Schutzgrade von Außenhüllen und Gehäusen gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feststoffen auf.
Die Hersteller der zertifizierten Produkte führen die dazu erforderlichen Prüfungen nach der Norm IEC 60529 durch, um die korrekte IP-Schutzart zu bestimmen. Die Tests werden dabei unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt, die reale Szenarien imitieren sollen, z. B. das Untertauchen eines Gerätes in Wasser.
Wie läuft der Prüfprozess ab?
Die Testprozesse zur Erreichung der Wasserdichtigkeit IPX7 umfassen eine Reihe von Verfahren und Simulationen, um die Dichtigkeit eines Produktes zu bestätigen.
Bei der Prüfung der Wasserbeständigkeit wird das Testobjekt in einen Wassertank gelegt, wobei sich die Tiefe und Dauer des Eintauchens nach der jeweiligen IP-Schutzart richten. Bei der Schutzart IPX7 bedeutet das, dass das Gerät bis zu 30 Minuten lang in maximal 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht wird.
Danach wird das Produkt auf einen eventuellen Wassereintritt überprüft. Falls kein Wasser eingetreten ist und das Gerät weiterhin funktioniert, erfüllt es alle Kriterien für die zweite Ziffer der IP-Schutzart. Es ist wasserdicht gemäß IPX7.
Da die Produkte mit dieser Schutzart keine Dichtigkeit gegen Staub und Festpartikel aufweisen müssen, wie bei IP67, wird das Eindringen dieser Elemente nicht getestet und zertifiziert.
Passende Kategorien
Was bedeutet die Wasserdichtigkeit IPX7 in der Industrie?
Auch im industriellen Kontext spielt die Wasserdichtigkeit IPX7 für elektronische Geräte eine wichtige Rolle, vor allem beim Einsatz in rauen und anspruchsvollen Umgebungen. Wasser wird in der Fertigung als Rohstoff eingesetzt und ist in vielen Industrieumgebungen vorhanden, ob in Fabrikanlagen oder unter freiem Himmel.
Geräte, die IPX7 wasserdicht sind, wie z. B. Messgeräte und elektronische Werkzeuge, sind für diese Bedingungen sehr gut belastbar und garantieren einen zuverlässigen und langlebigen Einsatz.
Die Zertifizierung der Wasserdichtigkeit IPX7 für technische Geräte ist ein Garant für ihre Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Langlebigkeit. Dies gilt für mobile Endgeräte für Privatkunden ebenso wie für elektronische Werkzeuge im industriellen Bereich. Auch einfache und batteriebetriebene Geräte, Standleuchten, Taschenlampen und Fußschalter samt Betätigungsbalg fallen unter die Schutzart IPX7, damit der Anwender sich auf die Qualität dieser Produkte verlassen kann. Sehen Sie sich die Waren von RS an, die mit dieser Schutznorm gekennzeichnet und bereit zum Einsatz sind.