- Veröffentlicht am 21. Juni 2023
- Zuletzt bearbeitet am 13. Nov. 2025
- 10 min
Alles Wissenswerte zur vorausschauenden Instandhaltung (Predictive Maintenance)
Vorbeugen ist bekanntlich besser als heilen. In der modernen Industrie gilt: Ausfälle sollen gar nicht erst auftreten. Dank der technologischen Fortschritte im Kontext von Industrie 4.0 können Unternehmen heute den Zustand ihrer Anlagen in Echtzeit überwachen und bevorstehende Fehler präzise vorhersagen.

Das Wichtigste in Kürze
- Predictive Maintenance nutzt Echtzeitdaten, Sensorik und KI, um Maschinenzustände zu überwachen und Ausfälle präzise vorherzusagen.
- Im Unterschied zur vorbeugenden Wartung erfolgt die Instandhaltung zustandsbasiert und bedarfsgerecht.
- Grundlage sind IoT-Systeme und Sensoren, die Temperatur, Vibration, Geräusche oder Schmierung kontinuierlich erfassen.
- Maschinelles Lernen analysiert große Datenmengen und erkennt Muster, die auf Verschleiß oder Fehlfunktionen hinweisen.
- Digitale Zwillinge ermöglichen virtuelle Simulationen realer Anlagen und unterstützen die Planung und Optimierung von Wartungsmaßnahmen.
- Smart Maintenance vernetzt alle relevanten Systeme – von der Maschine bis zum ERP – und automatisiert Wartungs- und Planungsprozesse.
- Vorteile: höhere Anlagenverfügbarkeit, geringere Stillstandszeiten, optimierte Ressourcennutzung und reduzierte Wartungskosten.
- Herausforderungen: hohe Anfangsinvestitionen, Schulungsbedarf und sichere Datenintegration.
Die Wartung ist eine essenzielle Funktion, um die Lebensdauer und Effizienz der Maschinen zu verlängern. Die Instandhaltung ist eine zentrale Säule der industriellen Produktion, da sie die Lebensdauer, Zuverlässigkeit und Effizienz von Maschinen sichert. Die Art und Weise, wie die Instandhaltung durchgeführt wird, kann auf drei verschiedene Arten beschrieben werden: korrigierend (Eingriffe sind reaktiv und finden nur bei Vorfällen statt), vorbeugend (Überprüfungen werden in vorbestimmten Intervallen unabhängig von den Vorfällen geplant, Eingriffe sollen das Auftreten von Vorfällen verhindern) oder vorausschauend (mit technologischer Unterstützung werden Echtzeitdaten gesammelt, um Ausfälle vorherzusagen).
Was ist Predictive Maintenance
Die vorausschauende Instandhaltung, auch als Predictive Maintenance bezeichnet, ist ein Merkmal der Industrie 4.0 und trägt zur Steigerung der Effizienz und Produktivität eines Unternehmens bei. Sie kann als eine Art ständige, automatisierte Überwachung beschrieben werden, mit Fokus auf dem Betrieb, der Leistung und dem Zustand von Geräten. Sie basiert auf einer kontinuierlichen Zustandsüberwachung und datengetriebenen Analyse von Maschinenparametern.
Es handelt sich um eine weiterentwickelte Version der vorbeugenden Instandhaltung, da sie auch jeden Zwischenfall vorbeugen will, um Verluste durch Produktionsunterbrechungen zu vermeiden. Im Gegensatz zur vorbeugenden Wartung, die in festen Intervallen arbeitet, reagiert Predictive Maintenance dynamisch auf den tatsächlichen Zustand der Anlagen. Sie prognostiziert exakt, wann und wo ein Bauteil ausfallen wird und ermöglicht damit die Wartung genau dann, wenn sie nötig ist.
In Bezug auf Zeit (sagt voraus, wann ein Teil ausfallen wird) und Ort (sagt voraus, welches spezifische Teil ausfallen wird) bietet die vorausschauende Wartung dadurch eine deutlich erhöhte Präzision. Dadurch werden nicht nur unerwartete Unterbrechungen des Produktionsprozesses erheblich reduziert, sondern auch die Notwendigkeit einer korrigierenden Wartung weitgehend beseitigt. Trotz der anfänglichen Kosten in Sensorik, Datenmanagement und Analysesoftware bietet sie daher ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Durch die ständige Überwachung sammelt die vorausschauende Instandhaltung auch eine große Menge an Daten, die weiter analysiert werden können, um etwa Muster für neu entwickelte Produktionsprozesse vorherzusagen.
Was erfordert eine vorausschauende Instandhaltung?
Wie bereits erwähnt, ergänzen sich vorbeugende und vorausschauende Instandhaltung, da beide darauf abzielen, Ausfälle zu verhindern und zu vermeiden. Das bedeutet, dass die Umsetzung eines gut durchdachten Plans für die vorbeugende Instandhaltung der Anfang eines erfolgreichen Einsatzes der vorausschauenden Instandhaltung darstellt. Sobald Unternehmen diesen Schritt erreicht haben, müssen sie in die Technologie des Internets der Dinge (IoT) investieren und Sensoren einsetzen, um gewisse Variablen überwachen zu können, wie z. B. thermische Bedingungen von Komponenten, Schmierung und Ölstand, Geräusche und Vibrationen usw.
Um einen genauen Wartungsplan zu erstellen, ist es entscheidend, die Maschinen, ihre Arbeitsbelastung, Arbeitsmuster usw. genau zu kennen, um zu ermitteln, welche Sensoren an welcher Stelle angebracht werden sollten. Nur so können die richtigen Daten an kritischen Stellen gesammelt und dann für eine laufende Analyse weitergegeben werden. Die Parameter werden zu Beginn festgelegt. Wenn die Daten jedoch im Laufe der Zeit analysiert werden, passt man die Sicherheitsparameter an (z. B. wenn die Daten zeigen, dass ein Teil mehr oder weniger widerstandsfähig ist, als ursprünglich angenommen). Sobald die Maschine wie geplant läuft, überwachen die Sensoren die Leistung und zeigen an, ob ein Wert außerhalb der festgelegten Parameter liegt. In dieser Phase muss ein Aktionsplan für die Anlage erstellt werden. In einem Protokoll wird festgehalten, was zu tun ist, wenn Alarme ausgelöst werden, wenn festgestellt wird, dass die Werte außerhalb der Parameter liegen (z. B. Verlangsamung einer Maschine, Anhalten einer Maschine, Notwendigkeit eines physischen Eingriffs usw.)
Eingesetzte Technologien
Zur Umsetzung der Predictive Maintenance stehen verschiedene Mess- und Überwachungsgeräte zur Verfügung:
Vibrationssensoren ermöglichen es, die Fehlerquelle in Geräten zu ermitteln, die stärker als erwartet schwingen. Die Daten werden an eine spezielle Analysesoftware gesendet, die feststellt, ob etwas schiefläuft.
Stroboskope sind tragbare Geräte, mit denen sich eine bewegte Maschine oder ein Bauteil beobachten und bewerten lässt. Sie werfen sehr kurze Lichtblitze mit hoher Intensität auf die Ausrüstung und zeichnen die Bilder zur späteren Betrachtung auf. Weiterhin registrieren sie die Geschwindigkeit und den Weg eines Elements in beschleunigter Bewegung und analysieren so die Bewegungen von Maschinenteilen.
Thermometer geben die Arbeitstemperatur eines Bauteils wieder und zeigen Abweichungen von der normalen Arbeitstemperatur auf. Thermographen werden oft zusätzlich zu Thermometern eingesetzt, um den Ursprung der Temperaturerhöhung zu ermitteln.
Industrielle Endoskopie-Geräte werden zur Überwachung von Rohren eingesetzt. Sie erkennen eventuelle Hindernisse beim Durchfluss einer Flüssigkeit und weisen auf die Ursache des Problems hin.
Ein elektronisches Stethoskop kann die Quelle von Geräuschen identifizieren, die auf den Fehler eines Bauteils hinweisen, indem sie die Geräusche der Maschinen von den Umgebungsgeräuschen isolieren und somit die Quelle der anormalen Geräusche identifizieren.
Dezibel-Messgeräte tragen dazu bei, die Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern und Maschinen zu gewährleisten, indem sie den Lärmpegel ständig kontrollieren. Der gesamte Lärm in der jeweiligen Umgebung wird aufgenommen und digital bewertet, sowohl in quantitativer (wie viel Lärm, wie oft usw.) als auch in qualitativer Hinsicht (Art von Lärm, Tonhöhen usw.).
Ultraschall-Leckdetektoren erkennen aus der Ferne Lecks in Rohrleitungssystemen.
Ein Multimeter unterstützt die Instandhaltung, indem es schnelle und zuverlässige Diagnosen an elektrischen Anlagen und Geräten ermöglicht. Mit ihm lassen sich Spannungen, Ströme und Widerstände messen, wodurch Fehlerquellen wie unterbrochene Leitungen, defekte Sicherungen oder fehlerhafte Bauteile präzise identifiziert werden können.
Vor- und Nachteile der vorausschauenden Instandhaltung
Ein dem Industriezweig angepasster Wartungsplan muss entsprechend der spezifischen Situation des Unternehmens unter Berücksichtigung einer Kosten-Nutzen-Analyse und des Produktions-Bedarfs festgelegt werden. Um zu beurteilen, ob eine einfache vorbeugende oder eine anspruchsvollere vorausschauende Instandhaltung zu wählen ist, ist es sinnvoll, einige Fakten hervorzuheben.
Der Hauptvorteil der vorausschauenden Wartung ist die frühzeitige Erkennung potenzieller Ausfälle. Dies bringt wiederum eine Reihe weiterer Vorteile mit sich:
- Maschinen und Anlagen sind effizienter und haben eine wesentlich längere Lebensdauer;
- geringere Unterbrechungen tragen dazu bei, die Produktions-Zyklen zu optimieren;
- das Potenzial für menschliche Fehleinschätzungen wird beseitigt;
- der Bedarf an kostspieliger korrigierender Wartung wird stark reduziert;
- der Zeitaufwand für die Wartung der Ausrüstung wird minimiert;
- die Ausgaben für Verbrauchsmaterial und andere Ersatzteile werden reduziert.
Es gibt jedoch auch einige Nachteile, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Es sind relativ hohe Anfangsinvestitionen für die Ausrüstung und die Schulung des Fachpersonals erforderlich. Mangelndes Know-how kann zu Fehlern bei der Bewertung und Auswahl von Wartungswerkzeugen oder bei der Wartung von Anlagen führen, die nicht unbedingt kritisch sind.
Zu diesem Zweck können externe Berater eine eingehende Analyse, spezielle Schulungen für das technische Personal oder sogar einen vollständigen Wartungsservice anbieten. Dabei ist es wichtig, dass das Wartungspersonal sich in der Nähe der zu wartenden Ausrüstung befindet, sodass in Notfällen schnell eingegriffen werden kann.
Expertentipp: Datenqualität als Erfolgsfaktor
Für eine zuverlässige vorausschauende Instandhaltung ist die Qualität der erfassten Sensordaten entscheidend. Nur präzise, kontinuierlich erhobene und korrekt kalibrierte Messwerte ermöglichen belastbare Prognosen. Unternehmen sollten daher nicht nur in Sensorik investieren, sondern auch in die regelmäßige Datenvalidierung und Kalibrierung der Messsysteme, um Fehlinterpretationen und falsche Wartungsentscheidungen zu vermeiden.
Predictive Maintenance: Beispiele
Es ist wichtig zu betonen, dass die vorausschauende Wartung im industriellen Maßstab speziell für Probleme im Zusammenhang mit der Effizienz und der Lebensdauer der Anlagen geeignet ist.
Beispiele für die vorbeugende Wartung von Maschinen und Anlagen sind das Nachziehen von Schrauben, die Überprüfung von Lagern während des Betriebs, der Austausch von Teilen, die Anzeichen von Ermüdung aufweisen, planmäßige Schmierung, Reinigung usw.
Die vorbeugende Instandhaltung kann Lecks, Risse, lockere Bolzen und Schrauben, Verformungen von Teilen, fehlende Schmierung, zu kalibrierende Instrumente usw. erkennen.
So können etwa Sensoren in einer Windkraftanlage das Betriebsverhalten einer Vielzahl von Teilen überwachen. Der Algorithmus für die vorausschauende Wartung kann dann zur Vorhersage der Verschlechterung und des potenziellen Ausfalls der Teile verwendet werden, die dann in Zeiten geringer Nutzung der Windturbine repariert oder ausgetauscht werden können, bevor es zum Ausfall kommt.
Maschinelles Lernen in der vorausschauenden Instandhaltung
Ein zentrales Element moderner Predictive-Maintenance-Systeme ist maschinelles Lernen (Machine Learning). Dabei handelt es sich um einen Teilbereich der künstlichen Intelligenz, der Computer befähigt, aus Daten zu lernen und Muster zu erkennen, ohne explizit programmiert zu werden.
Maschinelles Lernen ermöglicht die Analyse großer Datenmengen aus Sensoren, Wartungsprotokollen und Maschinenhistorien. Abweichungen vom Normalzustand werden automatisch identifiziert, wodurch sich drohende Ausfälle frühzeitig erkennen lassen. Auf Basis historischer Trends erstellt das System Prognosen über den Zustand einzelner Komponenten und kann so ungeplante Stillstände vermeiden.
In Kombination mit Zustandsüberwachung und IoT-Plattformen sorgt maschinelles Lernen für eine hochpräzise und adaptive Wartungsstrategie. KI-Systeme sind in der Lage, Warnmeldungen auszugeben, sobald eine potenzielle Störung erkannt wird. Damit können Techniker sofort eingreifen, bevor größere Schäden entstehen.
Zukünftig wird maschinelles Lernen eine noch wichtigere Rolle spielen. Es wird nicht nur Einzelmaschinen, sondern komplette Produktionsnetzwerke analysieren, um Wartungsentscheidungen automatisiert und in Echtzeit zu treffen.
Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen
Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz
Digitale Zwillinge in der Vorrausschauenden Instandhaltung
Ein wichtiger Enabler der Predictive Maintenance ist der digitale Zwilling. Dabei handelt es sich um ein virtuelles Abbild einer realen Maschine oder Anlage, das deren Verhalten, Zustand und Leistungsdaten in Echtzeit widerspiegelt. Durch die Verbindung von Sensorik, IoT-Daten und Simulationsmodellen können Unternehmen das tatsächliche Betriebsverhalten digital nachvollziehen und verschiedene Wartungsszenarien durchspielen, ohne die physische Anlage zu beeinträchtigen.
In Kombination mit Predictive-Maintenance-Systemen ermöglichen digitale Zwillinge eine präzise Zustandsüberwachung und eine noch genauere Vorhersage von Ausfällen. Wartungsmaßnahmen lassen sich dadurch nicht nur zeitlich optimieren, sondern auch anhand realitätsnaher Simulationen validieren. So wird die Instandhaltung zu einem vollständig datengetriebenen und vorausschauenden Prozess.
Weitere Informationen zu Funktionsweise, Nutzen und industriellen Anwendungen digitaler Zwillinge finden Sie im Ratgeber Digitale Zwillinge.
Smart Maintenance – die nächste Entwicklungsstufe der Instandhaltung
Smart Maintenance beschreibt die Weiterentwicklung der vorausschauenden Instandhaltung hin zu einem vollständig vernetzten, digitalen Wartungssystem. Durch die Kombination von Predictive-Maintenance-Technologien, künstlicher Intelligenz, IoT-Sensorik und cloudbasierten Plattformen entsteht ein integriertes Ökosystem, das den gesamten Lebenszyklus industrieller Anlagen überwacht.
Während die vorausschauende Instandhaltung auf die Analyse von Zustandsdaten fokussiert ist, geht Smart Maintenance noch einen Schritt weiter: Alle relevanten Systeme, von der Maschinensteuerung bis zum ERP-System, sind miteinander vernetzt. Dadurch können Wartungsmaßnahmen automatisch geplant, Ersatzteile rechtzeitig bestellt und Personalressourcen effizient eingesetzt werden.
Ein zentrales Merkmal der Smart Maintenance ist die bidirektionale Kommunikation zwischen Anlagen, Sensoren und Managementsystemen. So entstehen lernfähige Instandhaltungsnetzwerke, die aus vergangenen Ereignissen selbstständig Optimierungspotenziale ableiten. Das Ergebnis sind kürzere Stillstandzeiten, geringere Instandhaltungskosten und eine langfristig höhere Anlagenverfügbarkeit.
Smart Maintenance gilt damit als Schlüsseltechnologie für die intelligente Fabrik und trägt entscheidend dazu bei, den Übergang von reaktiver zu vollständig proaktiver und selbstorganisierender Instandhaltung zu realisieren.
Fazit
Die vorausschauende Instandhaltung ist ein zentraler Bestandteil moderner Industrieprozesse. Sie verbindet Sensorik, Datenanalyse und künstliche Intelligenz, um Wartungsmaßnahmen bedarfsgerecht und effizient zu planen. Dadurch werden ungeplante Stillstände reduziert, die Lebensdauer von Maschinen verlängert und Betriebskosten gesenkt.
Mit der Integration von maschinellem Lernen und digitalen Zwillingen entwickelt sich die Predictive Maintenance kontinuierlich weiter. Hin zu einem intelligenten, vernetzten System, das Fehler prognostiziert, bevor sie auftreten. In der nächsten Entwicklungsstufe, der Smart Maintenance, verschmelzen IoT, KI und cloudbasierte Plattformen zu einem ganzheitlichen Instandhaltungskonzept, das Prozesse automatisiert und Ressourcen optimal nutzt.
Unternehmen, die frühzeitig auf datenbasierte Instandhaltung setzen, schaffen die Grundlage für eine nachhaltige, effiziente und zukunftssichere Produktion im Sinne der Industrie 4.0.
Empfohlene Artikel
Verwandte Links
- Alles Wissenswerte zur vorausschauenden Instandhaltung (Predictive Maintenance)
- Produktionskosten senken durch MRO
- Mit Condition Monitoring wissen, was wann passiert
- Wie Sie Wartung und Reparatur mit Hilfe digitaler Technologie zukunftssicher machen
- Die Steuerungstechnik in der Industrie
- Die Beschaffung voranbringen
- Aufbau grundlegender Fähigkeiten für Wartung und Instandhaltung
- Lagerverwaltung, leicht gemacht