• Veröffentlicht am 24. März 2023
    • Zuletzt bearbeitet am 29. Aug. 2023
  • 5 min

Finden Sie den passenden Bohrer für Ihr Projekt

Bohrer sind sowohl für Profis als auch für Hobbybastler unverzichtbare Hilfsmittel. In diesem Leitfaden werden die Merkmale von Bohrern und ihre wichtigsten Eigenschaften erläutert.

Drill Bits

Kabellose Bohrmaschinen sind schon seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil eines professionellen Werkzeugsets. Sie erleichtern nicht nur alle Schraub- und Bohrarbeiten, sondern auch die Montage- und Demontagearbeiten.

Bohrmaschinen gibt es in allen Größen und Formen, aber über Erfolg oder Misserfolg Ihres Projekts entscheidet im Wesentlichen ein Zubehörteil: der Bohrer. Je nach der zu erledigenden Aufgabe und der zu bearbeitenden Oberfläche muss ein bestimmter Bohrer unter den vielen verschiedenen Typen ausgewählt werden.

Holzbohrer

Der dreizinkige Bohrer wird nur für Holz jeglicher Art (hart, weich, Sperrholz usw.) verwendet. Er wird aus Kohlenstoffstahl hergestellt und bietet eine größere Widerstandsfähigkeit gegen die durch die Reibung mit dem Holz entstehende Hitze. Die zentrale Spitze dient als Führung für das Loch, damit der Ausgangspunkt beim Bohren nicht verloren geht. Die beiden anderen Spitzen übernehmen die eigentliche Bohrarbeit.

Spiralbohrer

Eine andere Art von Bohrern, die für Holz verwendet werden, sind Bohrer mit einer spiralförmigen Geometrie, die auch als Spiralbohrer bezeichnet werden und ein hohes Bohrergebnis und eine hervorragende Spanabfuhr ermöglichen. Einige der Spiralbohrer haben eine selbstzentrierende Spitze und werden in der Regel verwendet, wenn die Arbeit rasch vollendet werden muss, da ihre spirale Form ein zügiges und einfaches Durchbohren ermöglicht.

Flachbohrer

Der Flachbohrer ist in verschiedenen Größen erhältlich und wird ausschließlich zum Bohren von Löchern oder zum Ansenken von größeren Durchmessern verwendet. Er verfügt über eine mit einem Gewinde versehene Zentrierspitze, die ein Abrutschen verhindert und eine bessere Traktion ermöglicht. Flachbohrer sind angezeigt, wenn keine Feinbearbeitung erforderlich und die Materialschicht sehr dick ist, da dies der einzige Bohrer ist, der tiefer als 20 cm bohren kann.

Die zentrale Spitze des Flachbohrers dient, wenn sie gut geschliffen ist, zur Positionierung und Stabilisierung des Bohrers beim Bohren im Holz, während seine Enden zum Bohren des Lochs entsprechend dem gewünschten Durchmesser verwendet werden. Aufgrund der abgewinkten Schneide des Flachbohrers ist der Boden der Aussparung nicht exakt eben.

Forstner-Bohrer

Der Forstner-Bohrer hat eine ähnliche Funktion wie der Flachbohrer und wird häufig zum Bohren von Löchern oder zum Ansenken von größeren Durchmessern verwendet. Er ist sehr nützlich bei der Herstellung von Aussparungen für den Einbau von Eckscharnieren, die in den meisten Schränken zu finden sind. Ein Vorteil gegenüber dem Flachbohrer ist, dass der Forstner-Bohrer kreisförmig ist und die Kraft besser ausgleichen kann, wenn die gewünschte Position des Lochs beibehalten wird.

Betonbohrer

Es ist wohl keine Überraschung, dass Betonbohrer und Steinbohrer aus härteren Legierungen als Holzbohrer hergestellt werden. In der Regel sind sie nicht so scharf geschliffen wie die Holzbohrer, denn in einigen Fällen wird der Bohrer in der Hammerfunktion eingesetzt. Die Hammerfunktion dient in der Regel dazu, Schläge auf das Mauerwerk auszuüben, die zum Aufbrechen der Arbeitsfläche beitragen und so das Öffnen des Lochs erleichtern.

Betonbohrer haben eine pfeilförmige Spitze, die breiter ist als der Körper des Bohrers. So wird verhindert, dass der beim Bohren entstehende Staub den Bohrer im Loch einklemmt. Er kann jede Wand innerhalb von Sekunden durchdringen. Es gibt auch Betonbohrer mit einem speziellen Verriegelungssystem, das ein mögliches Abrutschen während des Bohrens verhindert. Die kommt beim Bohren von Beton oder Steinen recht häufig vor. Je nach Spezifikation kann der Bohrer mehr oder weniger hart, scharf oder stumpf sein. Er sollte immer in widerstandsfähigen Materialien verwendet werden, da er nicht zum Bohren von Metall oder Holz geeignet ist.

SDS-Bohrer

Die gebräuchlichsten Bohrer für Beton sind SDS- und Hartmetallbohrer. SDS-Bohrer werden in der Regel als SDS-Plus (für Hämmer bis 4 kg) oder SDS-Max (für Hämmer schwerer als 4 kg) klassifiziert. Die SDS-Bohrer sind für den professionellen Einsatz beim Bohren von Beton, Marmor, Ziegel, Granit und Mauerwerk im Allgemeinen geeignet. Sie sind widerstandsfähiger als normale Bohrer und verfügen über ein spezielles Befestigungssystem für den Bohrer, das ein Abrutschen beim Bohren verhindert.

Hartmetallbohrer eignen sich zum schnellen Bohren von sehr widerstandsfähigen Materialien. Das Material ist außerordentlich widerstandsfähig und langlebig. Es ermöglicht ein schnelleres Bohren selbst in den härtesten Beton, da es kein Anbohren erfordert.

Glasbohrer

Glas ist ein sehr empfindliches und sprödes Material, was bedeutet, dass jede übermäßige Belastung zu einem Riss führt. So darf zum Bohren von Löchern in Glas nur eine Art von Bohrer verwendet werden: Bohrer mit einer Diamantbeschichtung an der Spitze, die eine bessere Qualität bei der Fertigstellung des Lochs ermöglicht. Da der Diamant ein Material mit einer sehr hohen Härte ist, erzielt er äußerst scharfe und präzise Ergebnisse, ohne die Oberfläche zu belasten. Genau deswegen werden diese Bohrer auch bei anderen spröden Materialien wie Porzellanfliesen und Marmor eingesetzt.

Metallbohrer

Bei der Verwendung von Bohrern für Metall ist es notwendig, ihre optimale Drehzahl zu überprüfen. Der Grund dafür ist, dass das Bohren mit einer reduzierten Geschwindigkeit erfolgen muss, um das Risiko zu vermeiden, dass der Bohrer verbrennt und seine Schneidkante verliert. Daher ist es von größter Wichtigkeit, beim Bohren von Blechen die vom Hersteller angegebene Drehzahl einzuhalten, um zu vermeiden, dass die Bohrer ständig nachgeschliffen oder ausgetauscht werden müssen.

Stahlbohrer

Hierbei handelt es sich um Spiralbohrer mit zylindrischem Schaft, welche rechts- oder linksschneidend sein können. Je nach dem zu bohrenden Metall können sie mit einer Beschichtung, z. B. aus Titan, versehen sein, die für eine höhere Widerstandsfähigkeit sorgt. Sie erfordern äußerste Sorgfalt beim Bohren, das unter Verwendung von Schneidflüssigkeit zur Schmierung und Kühlung der Bohrerspitze erfolgen muss, da übermäßige Hitze die Schneide schnell abnutzt.

Stufenbohrer

Der Stufenbohrer, der seinen Namen von der konischen Stufenform hat, zeichnet sich durch eine hervorragende Oberflächengüte und geringe Erwärmung aus. In einigen Fällen wird der Stufenbohrer zum Entgraten von Löchern verwendet, wodurch Abfall vermieden und eine Verformung des Materials verhindert wird. Ein sehr nützlicher Aspekt des Stufenbohrers ist, dass man mit ihm die Größe des Lochs skalieren kann, d. h. es kann dank der konischen Form des Bohrers auf den gewünschten Durchmesser vergrößert werden.

Lochsäge

Die Lochsäge wird zur Herstellung von Löchern mit großen Durchmessern verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Lochsägen für Holz, Metall, Kunststoff, Aluminium, Mauerwerk, Keramik und Fliesen. Diese Bohrer bestehen aus einer Krone, die je nach Typ gezahnt oder rautenförmig sein kann, und einem Bohrer in der Mitte, mit dem das zu bohrende Loch begonnen wird.

Zusammenfassung: Bohrmaschinen

Bohrer sind ein unverzichtbares Zubehör für viele professionelle und DIY-Projekte. Da die richtige Wahl des Bohrers den Erfolg des Projekts beeinflusst, lohnt es sich, herauszufinden, welchen Bohrer man verwenden sollte. 

In diesem Leitfaden erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten, und finden nützliche Links zu unserem Online-Shop, in dem Sie nach Ihren Bohrern stöbern können.

Verwandte Links

Exklusiv für Sie unsere neuesten Produkte und Angebote

E-Mail-Anschrift

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Anmeldung zur Verfügung stellen, werden gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet.