- Veröffentlicht am 13. Nov. 2024
- Zuletzt bearbeitet am 13. Nov. 2024
- 15 min
Arbeitskleidung für Elektriker – richtige PSA wählen
Elektriker sind täglich mit hohen Risiken konfrontiert. Der Kontakt mit elektrischen Anlagen, Spannungen und potenziellen Lichtbogenunfällen stellt nicht nur eine Gefahr für die Gesundheit, sondern auch für das Leben der Fachkräfte dar. Daher ist die richtige Arbeitskleidung für Elektriker essenziell, um sich vor diesen Gefahren zu schützen und den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Dieser Ratgeber klärt über Vorschriften auf und zeigt die richtige Schutzkleidung für Elektriker.

Warum ist Elektriker-Schutzkleidung unerlässlich?
Die Hauptaufgabe der Schutzkleidung für Elektriker ist es, die Träger vor den spezifischen Gefährdungen ihres Arbeitsumfeldes zu bewahren. Dazu zählen unter anderem elektrische Schläge, Lichtbogenentladungen und hohe Temperaturen. Eine unzureichende Schutzausrüstung kann zu schwerwiegenden Verletzungen wie Verbrennungen, Stromschlägen oder sogar tödlichen Unfällen führen. Die richtige Arbeitskleidung kann diese Risiken minimieren und in manchen Fällen sogar Leben retten.
Darüber hinaus spielt die Schutzkleidung auch eine entscheidende Rolle im Arbeitsschutz. Sie muss den geltenden Vorschriften und Normen entsprechen, die auf Grundlage von EU-Richtlinien und dem Arbeitsschutzgesetz erlassen wurden. Elektriker und ihre Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, sicherzustellen, dass die verwendete Arbeitskleidung den jeweiligen Anforderungen des Arbeitsumfelds entspricht und regelmäßig auf ihren Schutzgrad überprüft wird.
Arbeitskleidung für Elektriker: Vorschriften beachten
In Europa und speziell in Deutschland müssen Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstungen (PSA) für Elektriker bestimmte Normen erfüllen. Diese Normen stellen sicher, dass die Kleidung bestimmte Schutzstandards einhält. Zu den wichtigsten Normen zählen:

DIN EN 61482-1-2: Diese Norm bezieht sich auf den Störlichtbogenschutz, der für Elektriker besonders relevant ist. Störlichtbögen treten auf, wenn elektrische Verbindungen unterbrochen werden, was zu intensiven Hitzebildungen und Explosionen führen kann. Schutzkleidung nach dieser Norm schützt den Träger vor den extremen Temperaturen und der enormen Energie, die bei solchen Unfällen freigesetzt wird.
DIN EN 11612: Diese Norm legt die Anforderungen an Schutzkleidung gegen Hitze und Flammen fest. Elektriker sind oft Arbeiten ausgesetzt, bei denen hohe Temperaturen oder Flammengefahren auftreten können. Kleidung nach dieser Norm bietet Schutz vor kurzen Kontakten mit Flammen, Strahlungshitze und konvektiver Hitze.
DIN EN ISO 20345: Diese Norm spezifiziert die Anforderungen an Sicherheitsschuhe, die bei Elektrikern besonders wichtig sind. Sicherheitsschuhe müssen nicht nur mechanischen Schutz bieten, sondern auch gegen elektrische Gefahren isolieren.
Gefährdungsbeurteilung: Die Basis für den Einsatz von Schutzkleidung
Bevor ein Elektriker mit seiner Arbeit beginnt, ist der Arbeitgeber verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Dabei wird das Arbeitsumfeld analysiert, um die spezifischen Risiken zu identifizieren, die für den Elektriker bestehen. Diese Beurteilung dient als Grundlage für die Auswahl der passenden Schutzkleidung.
Wichtige Faktoren, die bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden, sind:
- Die Spannung der elektrischen Anlagen
- Die Nähe zu spannungsführenden Teilen
- Die Wahrscheinlichkeit eines Störlichtbogens
- Zusätzliche Gefahren wie Hitze, Flammen oder mechanische Einwirkungen
Auf Basis dieser Beurteilung müssen Arbeitgeber sicherstellen, dass die zur Verfügung gestellte Arbeitskleidung die Mitarbeiter effektiv vor den identifizierten Gefahren schützt.
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV)
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat spezifische Regeln und Vorschriften erlassen, die den Arbeitsschutz in verschiedenen Branchen regeln. Für Elektriker ist insbesondere die DGUV Regel 103-011 relevant, die die Schutzmaßnahmen beim Arbeiten an elektrischen Anlagen beschreibt. Sie legt fest, welche PSA bei bestimmten Arbeiten getragen werden muss und welche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind.
Diese Regeln verlangen unter anderem:
- Das Tragen von PSA bei Arbeiten, bei denen ein Störlichtbogen auftreten kann.
- Schutz vor elektrischen Schlägen durch isolierende Handschuhe und Sicherheitsschuhe.
- Regelmäßige Schulungen und Unterweisungen der Mitarbeiter im sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen und der entsprechenden PSA.
Arbeitskleidung für Elektriker
Die Schutzkleidung für Elektriker muss den vielfältigen Gefahren gerecht werden, denen sie in ihrem Berufsalltag ausgesetzt sind. Die richtige Auswahl der Schutzkleidung hängt dabei von den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Tätigkeit ab, wie z. B. dem Schutz vor elektrischen Schlägen, Störlichtbögen oder extremer Hitze.

Störlichtbogenschutzkleidung
Eine der größten Gefahren für Elektriker ist der Störlichtbogen, der bei Arbeiten an elektrischen Anlagen auftreten kann. Dabei entsteht eine plötzliche elektrische Entladung, die extreme Hitze, Lichtstrahlung und Druckwellen freisetzt. Um schwere oder gar tödliche Verletzungen durch solche Unfälle zu verhindern, ist eine spezielle Störlichtbogenschutzkleidung erforderlich.
Kleidung, die nach der Norm DIN EN 61482-1-2 zertifiziert ist, bietet effektiven Schutz gegen Störlichtbögen. Sie besteht aus speziellen Materialien, die der hohen Temperatur und der intensiven Strahlung standhalten. Wichtig ist, dass diese Kleidung nicht nur Hosen und Jacken umfasst, sondern oft auch Schutzhelme, Gesichtsschutz und Handschuhe enthält, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten.
Die Schutzkleidung gegen Störlichtbögen ist vor allem bei Arbeiten an Hochspannungsanlagen unverzichtbar. Sie bietet dem Träger nicht nur Schutz vor den unmittelbaren Auswirkungen eines Störlichtbogens, sondern reduziert auch das Risiko von Verbrennungen und anderen schwerwiegenden Verletzungen.
Störlichtbogen Klasse 1 oder Klasse 2: Unterschiede
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Schutzklassen der Störlichtbogenschutzkleidung liegt in der Schutzleistung. Während Elektriker Kleidung der Klasse 1 Schutz vor Lichtbögen mit einer Stromstärke von bis zu 4 kA bietet, ist Elektriker Arbeitskleidung der Klasse 2 darauf ausgelegt, stärkere Lichtbögen von bis zu 7 kA abzuwehren. Dies bedeutet, dass Kleidung der Klasse 2 in Arbeitsbereichen mit einem höheren Risiko für starke Störlichtbögen verwendet werden muss.
Darüber hinaus unterscheiden sich die beiden Klassen auch in der Materialstärke und im Gewicht der Schutzkleidung. Die dickeren und schwereren Materialien der Klasse-2-Kleidung gewährleisten einen höheren Schutz, können jedoch den Tragekomfort beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, die Wahl der Schutzklasse sorgfältig in Abhängigkeit von den spezifischen Arbeitsbedingungen zu treffen.
Was die Anwendungsszenarien betrifft, so wird Klasse-1-Kleidung in der Regel bei Arbeiten an Niederspannungsanlagen oder in Bereichen mit geringerer Lichtbogengefahr eingesetzt. Im Gegensatz dazu ist Störlichtbogen Klasse-2-Kleidung für Hochspannungsanlagen oder Arbeitsumgebungen erforderlich, in denen ein erhöhtes Risiko für starke Störlichtbögen besteht.
Hitzebeständige und flammenhemmende Kleidung
Elektriker arbeiten oft in Umgebungen, in denen sie hohen Temperaturen oder sogar direktem Kontakt mit Flammen ausgesetzt sein können. Hier kommt hitzebeständige und flammenhemmende Schutzkleidung zum Einsatz. Diese Kleidung erfüllt die Anforderungen der Norm DIN EN 11612, die speziell entwickelt wurde, um den Träger vor kurzen Flammenkontakten, Hitzestrahlung und Funkenflug zu schützen.
Flammenhemmende Kleidung besteht aus Materialien, die verhindern, dass sich die Flammen auf der Kleidung ausbreiten oder diese schmilzt. Diese Eigenschaften sind besonders wichtig bei Arbeiten, bei denen elektrische Funken oder hohe Temperaturen entstehen, beispielsweise beim Löten oder bei der Wartung von Hochspannungsanlagen. Elektriker sollten sicherstellen, dass ihre flammenhemmende Kleidung bequem ist und die nötige Bewegungsfreiheit bietet, um ihre Arbeit effizient ausführen zu können.
Schutzkleidung gegen Stromschlag
Neben Störlichtbögen und Hitze besteht für Elektriker auch die Gefahr eines direkten elektrischen Schlags. Dies kann passieren, wenn der Körper versehentlich mit spannungsführenden Teilen in Kontakt kommt. Isolierende Schutzkleidung, die nach speziellen Normen gefertigt ist, bietet hier zusätzlichen Schutz. Dazu gehören Handschuhe, Sicherheitsschuhe und manchmal auch spezielle Jacken oder Hosen, die eine isolierende Funktion haben.
Diese Kleidung schützt nicht vor extrem hohen Spannungen, bietet jedoch bei niedrigen Spannungen (bis 1.000 Volt) eine zusätzliche Barriere gegen den elektrischen Schlag. Besonders wichtig ist es, dass die isolierende Kleidung regelmäßig auf Beschädigungen überprüft wird, da selbst kleine Risse oder Löcher den Schutz signifikant verringern können.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Elektriker
Neben der eigentlichen Schutzkleidung gehört auch die persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Ausstattung eines Elektrikers. Hierzu zählen insbesondere:

Helme mit Gesichtsschutz: Diese schützen den Kopf und das Gesicht vor mechanischen und elektrischen Gefahren sowie vor den extremen Strahlungen eines Störlichtbogens.

Schutzhandschuhe: Elektriker benötigen isolierende Handschuhe, die sie vor elektrischen Schlägen schützen. Diese Handschuhe müssen ebenfalls hitze- und flammenbeständig sein, um bei Störlichtbögen oder Funkenflug Schutz zu bieten.

Sicherheitsschuhe: Die Anforderungen an Sicherheitsschuhe für Elektriker sind in der Norm DIN EN ISO 20345 geregelt. Sie müssen eine isolierende Sohle haben, um vor elektrischen Schlägen zu schützen. Gleichzeitig sollten sie rutschfest und robust sein, um auch vor mechanischen Gefahren zu schützen.
Zusätzliche Schutzmaßnahmen
Je nach Arbeitsumgebung und -anforderungen kann es notwendig sein, die Schutzkleidung durch zusätzliche Maßnahmen zu ergänzen. Dazu gehört zum Beispiel die Verwendung von isolierendem Werkzeug, das ebenfalls vor elektrischen Schlägen schützt. Ebenso können spezielle Schutzüberzüge für Schuhe getragen werden, um einen zusätzlichen Isolationsschutz zu gewährleisten.
Schutzkleidung für Elektriker nach Arbeitsumgebung
Die richtige Schutzkleidung für Elektriker hängt maßgeblich von den jeweiligen Arbeitsbedingungen und der Gefährdungsbeurteilung ab, die der Arbeitgeber durchführen muss. Je nach Einsatzbereich und potenziellen Risiken variieren die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung (PSA) für Elektriker. In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Schutzkleidung in unterschiedlichen Arbeitsumfeldern vorgeschrieben ist und welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müssen.
Innenarbeiten: Schutzkleidung für geschlossene Räume
Bei Arbeiten in Innenräumen, wie in Gebäuden oder industriellen Anlagen, sind Elektriker oft weniger extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt, jedoch besteht weiterhin die Gefahr von elektrischen Schlägen, Störlichtbögen und mechanischen Einwirkungen. In diesem Arbeitsumfeld gehört zur Pflichtausstattung in der Regel:
- Störlichtbogenschutzkleidung nach DIN EN 61482-1-2: Diese Kleidung schützt vor möglichen Störlichtbögen, die bei Arbeiten an elektrischen Schaltkästen oder Leitungen auftreten können.
- Schutzhandschuhe: Isolierende Handschuhe sind notwendig, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu minimieren. Diese sollten nach den Normen für isolierende Schutzhandschuhe ausgewählt werden, die für die jeweilige Spannung geeignet sind.
- Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345: Elektriker müssen spezielle Sicherheitsschuhe tragen, die eine isolierende Sohle haben, um den Schutz vor elektrischen Schlägen zu gewährleisten. Zudem müssen die Schuhe vor mechanischen Gefahren schützen, wie herabfallenden Gegenständen oder scharfen Kanten.
- Schutzhelm mit Gesichtsschutz: Bei Arbeiten in der Nähe von elektrischen Anlagen oder bei potenziellen mechanischen Einwirkungen ist ein Helm erforderlich. Der Gesichtsschutz schützt zusätzlich vor Funken oder anderen Gefahren durch Störlichtbögen.
Außenarbeiten: Schutzkleidung im Freien
Arbeiten im Freien, etwa auf Baustellen oder an Freileitungen, stellen zusätzliche Anforderungen an die Schutzkleidung. Neben den Gefahren durch Elektrizität müssen Elektriker im Außenbereich auch auf Witterungseinflüsse und eine erhöhte Unfallgefahr vorbereitet sein. In diesem Umfeld umfasst die Pflichtausstattung:
- Witterungsbeständige Schutzkleidung: Die Kleidung muss nicht nur vor elektrischen Gefahren schützen, sondern auch gegen Wind, Regen und Kälte isolieren, um die Arbeitsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
- Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe: Wie bei Innenarbeiten sind isolierende Handschuhe und Sicherheitsschuhe Pflicht. Dabei sollten die Schuhe rutschfest und widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse wie Nägel oder scharfkantige Gegenstände sein.
- Warnschutz: Bei Arbeiten auf Baustellen oder in der Nähe von Straßen ist gut sichtbare Kleidung mit Reflexionsstreifen vorgeschrieben, um Unfälle zu vermeiden.
- Schutzbrille oder Gesichtsschutz: Bei starkem Funkenflug, z. B. beim Trennen von Kabeln oder beim Arbeiten mit Hochspannung, ist zusätzlicher Augenschutz notwendig.
Arbeiten an Hochspannungsanlagen: Höchste Schutzanforderungen
Bei Tätigkeiten an Hochspannungsanlagen, wie sie in Umspannwerken oder bei der Wartung von Hochspannungskabeln vorkommen, sind die Risiken deutlich höher. In diesen Bereichen müssen Elektriker besonders umfassend geschützt sein, da hier schwere Unfälle durch Störlichtbögen oder elektrische Schläge auftreten können. Die Pflichtausstattung in diesen Arbeitsumfeldern umfasst:
- Störlichtbogenschutzkleidung der Klasse 2: Arbeiten an Hochspannungsanlagen erfordern Kleidung, die einem Störlichtbogen von bis zu 7 kA standhält. Diese Schutzkleidung muss den gesamten Körper, einschließlich Kopf und Hals, effektiv schützen.
- Schutzhandschuhe und Stiefel mit hoher Isolationsleistung: Die Handschuhe und Stiefel müssen speziell für Hochspannungsarbeiten ausgelegt sein und einen umfassenden Schutz vor elektrischen Schlägen bieten.
- Gesichtsschutz oder Vollmasken: In extremen Gefahrensituationen, insbesondere bei Wartungsarbeiten an spannungsführenden Teilen, müssen Gesichtsschutzmasken oder sogar Vollmasken getragen werden, die vor Lichtbögen, Funken und extremen Temperaturen schützen.
- Isolierende Matten oder Plattformen: Bei Arbeiten an Hochspannungskabeln sollten Elektriker auf isolierenden Matten oder speziellen Plattformen arbeiten, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
Expertentipp: Schulung für den richtigen Umgang mit PSA
Die beste Schutzkleidung nutzt nichts, wenn sie nicht korrekt verwendet wird. Arbeitgeber sollten sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter regelmäßig in der korrekten Handhabung der PSA geschult werden. Dazu gehören auch das richtige An- und Ausziehen sowie die Pflege der Kleidung. Eine ordnungsgemäße Schulung kann die Sicherheit am Arbeitsplatz erheblich erhöhen.
Elektriker PSA der Zukunft
Die Arbeitskleidung für Elektriker hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Moderne Materialien wie Aramidfasern und spezielle flammhemmende Textilien bieten nicht nur besseren Schutz, sondern sind auch leichter und bequemer zu tragen. Aramidfasern, wie sie z. B. in Marken wie Kevlar oder Nomex vorkommen, sind eine Klasse von synthetischen Polymeren, die für ihre hohe Festigkeit und Hitzebeständigkeit bekannt sind. Sie haben außergewöhnliche mechanische Eigenschaften und zeichnen sich durch eine extrem hohe Reiß- und Schnittfestigkeit aus.
Was Aramidfasern besonders auszeichnet, ist ihre Fähigkeit, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne ihre strukturelle Integrität zu verlieren. Sie sind zudem flammhemmend, was bedeutet, dass sie nicht schmelzen oder tropfen, wenn sie extremer Hitze ausgesetzt werden – eine entscheidende Eigenschaft bei der Arbeit mit Störlichtbögen oder in anderen gefährlichen elektrischen Umgebungen. Diese Fasern ermöglichen es, Schutzkleidung herzustellen, die nicht nur robust und langlebig ist, sondern auch leicht genug, um den Tragekomfort zu erhöhen. Dadurch können Elektriker ihre Schutzkleidung über längere Zeiträume hinweg tragen, ohne ihre Bewegungsfreiheit oder ihren Komfort zu beeinträchtigen.
Zusätzlich zur klassischen Schutzausrüstung gibt es heute auch innovative Technologien wie intelligente Kleidung, die Sensoren enthält, um die Umgebungstemperatur oder elektrische Felder zu überwachen. Diese Technologien können frühzeitig vor Gefahren warnen und so die Sicherheit der Elektriker weiter erhöhen.
Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen
Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz
Häufige Fragen
Elektriker tragen spezielle Schutzkleidung, die sie vor elektrischen Gefahren schützt. Dazu gehören flammenhemmende Kleidung, Störlichtbogenschutzkleidung nach DIN EN 61482, isolierende Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345 und Helme mit Gesichtsschutz. Die genaue Ausstattung hängt vom Arbeitsumfeld und den spezifischen Risiken ab.
Elektriker benötigen Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345, die eine isolierende Sohle gegen elektrische Schläge bieten. Die Schuhe müssen zudem robust, rutschfest und widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse wie Nägel oder scharfe Kanten sein. Ideal sind Schuhe der Schutzklasse S3, welche zusätzlichen Schutz gegen Durchtritt bieten.
Die persönliche Schutzausrüstung (PSA), die einen Stromschlag verhindern kann, umfasst vor allem isolierende Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe mit isolierender Sohle und in manchen Fällen spezielle isolierende Schutzkleidung. Zudem tragen Elektriker Helme mit Gesichtsschutz und nutzen isolierendes Werkzeug, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu minimieren.
Rund um die Schutzkleidung für Elektriker sind insbesondere folgende VDE-Normen relevant:
- VDE 0682-306: Diese Norm regelt die Anforderungen an isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen.
- VDE 0105-100: Sie beschreibt die allgemeinen Anforderungen für den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen, einschließlich der Schutzkleidung und PSA.
- VDE 0682-211: Diese Norm bezieht sich auf den Gesichtsschutz und die Verwendung von Schutzvisieren bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Anlagen.
Diese Normen ergänzen die europäischen Normen wie DIN EN 61482 für Störlichtbogenschutz.
Der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, den Arbeitnehmern geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) zur Verfügung zu stellen. Diese muss den Anforderungen des Arbeitsumfelds entsprechen und regelmäßig gewartet werden.
Die Schutzkleidung sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzung überprüft werden, idealerweise vor jedem Einsatz. Arbeitgeber sind verpflichtet, regelmäßige Inspektionen und Wartungen der PSA sicherzustellen, um deren Schutzwirkung zu garantieren.
Der Unterschied zwischen Berufsbekleidung und Schutzkleidung liegt in ihrer Funktion und dem Schutzlevel, den sie bieten. Berufsbekleidung ist in erster Linie auf Komfort und eine einheitliche, professionelle Erscheinung ausgelegt. Sie bietet keinen speziellen Schutz vor arbeitsbedingten Gefahren, sondern dient eher praktischen Aspekten wie Robustheit, Bequemlichkeit und dem Wiedererkennungswert im Unternehmen.
Schutzkleidung hingegen ist speziell dafür konzipiert, den Träger vor bestimmten Gefahren zu schützen, die in seinem Arbeitsumfeld auftreten können. Für Elektriker ist Schutzkleidung essenziell, um sie vor Risiken wie elektrischen Schlägen, Störlichtbögen und Hitze zu bewahren. Schutzkleidung entspricht strengen Normen (wie DIN EN 61482 für Störlichtbogenschutz) und bietet einen deutlich höheren Sicherheitsstandard als einfache Berufsbekleidung. Während Berufsbekleidung also allgemeiner Natur ist, ist Schutzkleidung immer auf den Schutz vor konkreten Gefährdungen ausgelegt und oft gesetzlich vorgeschrieben.