CCTV-Systeme

CCTV-Systeme oder Überwachungskamerasysteme leisten einen wesentlichen Beitrag zu jedem Sicherheitssystem am Arbeitsplatz. Die Videoüberwachung kann nicht nur bei der Identifizierung und Verfolgung von Kriminellen helfen, sondern hat auch eine abschreckende Wirkung. Ganz gleich, ob Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden oder Ihr persönliches Eigentum schützen möchten, CCTV-Systeme sind eine hocheffektive Sicherheitslösung.

Wie funktioniert ein CCTV-System?

Ein CCTV-System besteht aus Kameras, die Informationen zu einem Monitor senden, so dass eine Echtzeitüberwachung in einem bestimmten Bereich möglich ist. Sie umfassen in der Regel ein Aufzeichnungssystem, mit dem ein Betrachter einen aufgezeichneten Vorfall überprüfen kann, nachdem er stattgefunden hat.

CCTV bezieht sich in der Regel auf ein unabhängiges, hartverdrahtetes System, doch der Begriff wird auch für moderne drahtlose Sicherheitskamera-Kits verwendet.

Motorisierte Kameras können auch ferngesteuert werden, um Aktivitäten zu überwachen. In Kombination mit hochwertigen HD-Funktionen moderner Kameras ermöglicht Ihnen dies die optimale Überwachung, wo immer Sie sie benötigen.

Wie funktionieren drahtlose CCTV-Systeme?

Während hartverdrahtete Kameras nicht von einem entfernten Standort aus gehackt werden können, sind digitale drahtlose Lösungen häufig vielseitiger. Drahtlose Kameras verwenden einen HF-Sender, der Informationen entweder zu einem Offline- oder Online-Speichergerät (z. B. Cloudspeicher) sendet. Dies bedeutet, dass die Orte, an denen sie installiert sind, nur durch den Bereich ihrer HF-Übertragung begrenzt sind.

Da drahtlose Überwachungskamerasysteme konventionelle WLAN-Netzwerke verwenden können, kann der Sicherheitsfeed von nahezu überall auf der Welt über Ihr Smartphone abgerufen werden.

Intelligente CCTV-Systeme

Mit fortschreitender Videotechnologie entwickeln sich auch die Möglichkeiten Ihrer CCTV-Systeme weiter. Kameras können über intelligente Software betrieben werden, um nur dann aufzuzeichnen, wenn Bewegungen erkannt werden. So müssen Sie keine irrelevanten Aufzeichnungen von mehreren Stunden durchsuchen. Da Software zunehmend benutzerfreundlich wird, sind intelligente Sicherheitslösungen für jedermann verfügbar.

Anwendungen

Sicherheit zuhause. Die Erschwinglichkeit von drahtlosen CCTV-Kamera-Kits hat zur Zunahme von Installationen im häuslichen Bereich geführt. Überwachungskameras für zuhause können auch ein nützliches Hilfsmittel bei der Pflege von Pflegebedürftigen zuhause sein.
Haftpflicht. Wenn Sie für die Sicherheit der Öffentlichkeit verantwortlich sind, könnten Versicherungsansprüche gegen Sie geltend gemacht werden. Mit Überwachungskameras können Sie jeden Anspruch gegen ihr Unternehmen überprüfen.
Schutz vor Einbrüchen. Mit wetterfesten Kameras und verfügbarer Nachtsichtfunktion ist eine umfassende Überwachung kompletter Grundstücke möglich. Eine Anbringung von unechten Überwachungskameras ist nicht unüblich, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen, ohne die damit verbundenen Kosten zu tragen.

...
Weiterlesen Weniger anzeigen

Filter

Ihre aktuelle Kombination von Filtern ergab 0 Treffer. Bitte ändern Sie Ihre Auswahl.