Multimeter
Zu unserem umfassenden Sortiment an Messgeräten gehören analoge und digitale Lösungen. Jedes Produkt wurde aufgrund seiner hochwertigen Komponenten und Genauigkeit ausgewählt, bezogen von führenden Marken wie AIM-TTi, Amprobe, Beha-Amprobe, BK Precision, Chauvin Arnoux, FLIR, Fluke, Gossen Metrawatt, Keysight Technologies, RS Pro und vielen mehr. Leitfaden für Multimeter
Was ist ein Multimeter?
Der Hauptzweck des Multimeters ist die Prüfung des elektrischen Widerstands in einem Stromkreis. Sie sind in zwei verschiedenen Typen erhältlich: analog oder digital. Innerhalb des Geräts gibt es viele Testanwendungen, die durchgeführt werden können. Es gibt keine zwei Multimeter, die gleich sind und die Funktionen können abhängig von dem Preis variieren. Daher ist es wichtig, ein hochwertiges Multimeter mit mehreren Funktionen zu haben, wenn Sie Ingenieur und Elektriker sind.
Was kann man mit Multimeter messen?
- Wechselstrom- oder Gleichstrom-Spannungen
- Widerstand
- Stromdurchgang von elektrischen Komponenten
- Strom in Stromkreisen
Welche verschiedenen Arten von Multimetern gibt es?
- Analoge Multimeter: basiert auf einem Mikroammeter (ein Gerät, das die Stromstärke misst) und hat eine Nadel, die sich über eine Skala bewegt. Analoge Multimeter sind preiswerter als ihre digitalen Multimeter, Außerdem müssen sie sorgfältig behandelt werden und können beschädigt werden, wenn sie fallen gelassen werden. Analoge Multimeter sind in der Regel nicht so genau wie digitale Messgeräte, wenn sie als Spannungsmesser verwendet werden. Allerdings sind analoge Multimeter hervorragend geeignet, um langsame Spannungsänderungen zu erkennen, da man beobachten kann, wie sich die Nadel über die Skala bewegt. Analoge Tester sind aufgrund ihres geringen Widerstands und ihrer hohen Empfindlichkeit mit Skalen bis hinunter zu 50µA (50 Mikroampere) außergewöhnlich, wenn sie als Strommesser eingesetzt werden.
- Digitale Multimeter: sind der am häufigsten erhältliche Typ. Sie umfassen sowohl einfache Versionen als auch fortschrittliche Ausführungen für Elektronikingenieure. Anstelle der beweglichen Nadel und Skala, die bei analogen Messgeräten zu finden sind, zeigen digitale Messgeräte die Messwerte auf einem LCD-Bildschirm an. Sie kosten tendenziell mehr als analoge Multimeter, aber der Preisunterschied ist bei den einfachen Versionen minimal. Digitale Multimeter sind in der Regel in der Spannungsmessfunktion besser als analoge, was auf den höheren Widerstand der digitalen Geräte zurückzuführen ist. Der Hauptvorteil digitaler Tester ist die leicht ablesbare und hochgenaue digitale Anzeige.
Wo kann man Multimeter anwenden?
- Elektronische Prüfung
- Elektrische Kabelinstallation für Haushalt und Industrie
- Kfz-Wartung
Kalibration
Bei Bedarf bieten wir auch einen hervorragenden Inhouse-Kalibrierungsservice an. Siehe hier für weitere Details zu unserem Kalibrierungsservice
Häufig gesucht
- Gossen Metrawatt Multimeter
- Multimeter Diodentest
- RMS Multimeter
- Chauvin Arnoux Multimeter
- Keysight Technologies Multimeter
- Gleichstrom Multimeter
- USB Multimeter
- FLIR Multimeter
- True RMS Multimeter
- Analogmultimeter
- Digital-Multimeter
- Fluke Multimeter
- Metrix Multimeter
- Durchgangsprüfer Multimeter
- Amprobe Multimeter
- Bluetooth Multimeter
- Testo Multimeter
- Keithley Digital Multimeter