Diese UV Lampen sind u.a. UV- Leuchtstoffröhren mit einem dunkelblauen oder violetten Filter, der andere Teile des Spektrums entfernt und nur UVA-Licht übrig lässt. UV-Lampen (ultraviolette Lampen) werden oft auch als Schwarzlichtlampen oder BLB-Lampen (Blacklight Blue) bezeichnet. UV-Lampen haben kleine Wellenlängen, die in Nanometern (nm) gemessen werden. Nanometer wirken sich oft auf den UV-Lampenkolben aus, der entweder UVA-, UVB- oder UVC-UV-Strahlung aussendet. Keiner dieser Strahler kann die menschliche Haut durchdringen und ist sicher in der Anwendung.
Welche Arten von UV-Glühbirnen gibt es?
Das von UV-Lampen erzeugte violette Licht beleuchtet Objekte, die vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden können.
Was bedeuten die verschiedenen Glühbirnen?
- Niederdruck-Lampen - Diese keimtötende Lampe enthält keine Fluoreszenz und ist in der Regel aus Quarzglas gefertigt. Das ultraviolette Licht tritt dann aus der Lampe aus (während es bei herkömmlichen Leuchtstofflampen den Leuchtstoff zum Fluoreszieren bringt).
- Blaue Schwarzlicht Lampen(BLB)- Sie können mit dem Leuchten im Dunkeln in Verbindung gebracht werden, wobei sichtbares UV-Licht verwendet wird. Sie geben ein lilafarbenes Licht ab und können verwendet werden, um:
- Erkennung von gefälschten Banknoten
- Schutz vor Diebstahl
- Reinigung zum Aufspüren von Flecken
- Schwarzlicht-UV-Birne - Sie fallen in dieselbe Kategorie wie Schwarzlicht-Blaulichtlampen. Der einzige Unterschied besteht in den kürzeren Wellenlängen, die zu unterschiedlichen Effekten führen
Diese Arten von Lampen werden verwendet in:
- Bräunungsstudios
- Insektenvernichter (Ungeziefer wird durch das UV-Licht angezogen)
- Keimtötende UV-Lampen - Diese UV-Lampen haben die kürzesten UV-Wellenlängen, was bedeutet, dass sie für die menschliche Haut potenziell schädlich sein können. Keimtötende UV-Lampen sind als Röhren erhältlich, wobei die Farbe der Röhre in der Regel durchsichtig ist. Sie sollten von Fachleuten und in industriellen Umgebungen verwendet werden wie z.B. hier:
- Wasseraufbereitung
- Desinfektion
- Sterilisation
Kann ein UV-Glühbirne in eine normale Lampe eingesetzt werden?
Solange die Lampenfassung zu den Kolben passt und die Wattzahl gleich oder niedriger ist. Überprüfen Sie die Angaben des Herstellers zum Lampenkolben und zur Lampenfassung, um Sicherheitsmängel zu vermeiden.
Sie suchen nach UVC-Lampen?