3D-Drucker-Kaufberatung 2021

Die besten Drucker für Einsteiger und Fortgeschrittene

Banner für 3D-Drucker-Leitfaden

Additive Fertigung, auch 3D-Druck genannt, ist wohl eine der innovativsten und interessantesten Technologien, die in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist. Vielen Mittelständlern und Industrien eröffnen 3D-Drucker ungeahnte Möglichkeiten. Wenn auch Sie für den Kauf eines 3D-Druckers interessieren, sind Sie hier genau richtig! Unser Artikel informiert Sie nicht nur über die Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, sondern hilft Ihnen auch bei der Kaufentscheidung.

Was ist ein 3D-Drucker?

Mittlerweile gibt es eine Reihe verschiedener Verfahren, die als additive Fertigung bezeichnet werden. Das Grundprinzip bleibt jedoch dasselbe: Der 3D-Drucker kann eine Vielzahl von plastischen Objekten erstellen, die der Nutzer in einer Software modelliert hat. Als Materialien dienen in der Regel verschiedene Kunststoffe und Polymere - die Möglichkeiten hängen von der Größe und dem Modell des verwendeten Druckers ab.

Die Ausdrucke entstehen durch das Hinzufügen mehrerer Lagen des verwendeten Rohmaterials. So entsteht Schicht für Schicht ein dreidimensionaler Gegenstand. Beim Fused-Filament-Fabrication-Verfahren (siehe weiter unten) wird das Druckmaterial beispielsweise mittels einer Düse, dem Extruder, aufgebracht. Das Rohmaterial wird als aufgerolltes Filament geliefert, welches durch Wärmeeinwirkung weich und formbar und nach dem Abkühlen wieder fest wird. Im Verlauf dieses Artikels werden wir noch häufiger auf dieses weitverbreitete Verfahren eingehen. Moderne Geräte sind mittlerweile in der Lage, mit Metall oder gar Beton zu drucken. Auf diese Weise entstehen Prototypen, Modelle, Ersatzteile oder auch ganze Häuser!

CAD- und AMI-Vorlagen für 3D-Drucker

Druckvorlagen werden per 3D-Drucksoftware vordefiniert und als CAD- (Computer-Aided Design) oder AMI- (Amazon Machine Image) Dateien gespeichert, welche die Abmessungen des zu bauenden Objekts enthalten. Viele Designer stellen ihre Kreationen zum Download und zur Wiederverwendung zur Verfügung oder bieten hilfreiche Anleitungen an, so auch in unserem DesignSpark.

Vor dem Drucken muss die CAD- oder AMI-Datei, die das 3D-Objekt beschreibt, in die Programmiersprache G-Code umgewandelt werden, die vom Gerät direkt lesbar ist. Die Konvertierung wird von einer Software durchgeführt, die als „Slicer“ bezeichnet wird.

So gelingt der perfekte 3D-Druck

Die Bauplatte überprüfen

Dies ist der Bereich, in dem der Gegenstand gefertigt wird. Die Platte muss mit dem darunterliegenden Bett fest verbunden sein.

Das Filament auswählen

Das Filament ist das Rohmaterial, mit dem die meisten 3D-Drucker arbeiten (Näheres dazu in unserem Filament-Ratgeber). Zur Auswahl stehen verschiedene Materialien in unterschiedlichen Stärken. Oftmals handelt es sich dabei um Thermoplaste, also Kunststoffe, die beim Erwärmen verformbar und beim Abkühlen wieder fest werden. Zu den häufigsten gehören Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Polymilchsäure (PLA). Verschiedene Filamente erfordern spezifische Wärmeeinstellungen. Für optimale Ergebnisse sollten Sie sich mit diesen vertraut machen.

Den Extruder erhitzen

Nachdem der Extruder die Betriebstemperatur erreicht hat, kann der Entriegelungshebel betätigt werden, um eine Länge des Filaments einzusetzen. Dabei ragt ein wenig geschmolzenes Filament aus dem Extruder. Keine Sorge – das ist völlig normal!

Das Bett justieren

Stellen Sie sicher, dass das Bett, das die Bauplatte trägt, eben und in der Höhe korrekt eingestellt ist. Ein ungleichmäßiges oder falsch aufgestelltes Bett kann zu ungenauen oder ungleichmäßigen Drucken führen. Einige 3D-Drucker erfordern eine manuelle Nivellierung, andere verfügen über einen automatischen Mechanismus dafür.

Die Software einstellen

Messen Sie die Höhe und das Niveau und geben Sie diese in die Druckersoftware ein, um den genauen Abstand zwischen der Düse und der Bauplatte zu definieren. Laden Sie dann die G-Code-Datei und starten Sie den Druck!

Was kann ein 3D-Drucker ausdrucken?

Zu den gebräuchlichen Anwendungen gehören:

  • Die schnelle Produktion von Ersatzteilen oder kundenspezifischen Komponenten, deren Massenherstellung zu unwirtschaftlich wäre
  • Ertellung solider Modelle für den Einsatz in Architektur, Design, kommerziellen Präsentationen
  • Maßgeschneiderte medizinische Geräte - zum Beispiel Prothesenteile oder personalisierte Werkzeuge und Geräte

So verändert 3D-Printing Menschenleben

Ben Ryan, Geschäftsführer von Ambionics, zeigt die Möglichkeiten des 3D-Drucks.

Werfen Sie einen Blick und erfahren Sie, wie die technologischen Entwicklungen es ihm ermöglicht haben, eine Prothese für seinen Sohn zu bauen. Für die Zukunft plant Ryan, solche Innovationen mehr Menschen zur Verfügung zu stellen.

Empfehlenswerte Profi-3D-Drucker

Hier ein Vergleich unserer besten Drucker für die professionelle additive Fertigung im Business-Bereich:

Die besten 3D-Drucker für Prototypen

Der Flexible: Zmorph VX

Das kompakte Multitalent findet nicht nur Platz auf jedem Arbeitstisch, sondern vereint wie ein Schweizer Taschenmesser gleich mehrere Funktionen in einem Gerät. So eignet es sich vor allem für kreaktives und unkompliziertes Prototyping in kleinen Stückzahlen. Im Komplett-Kit ist alles enthalten, was Ihr Unternehmen für das erste Projekt braucht.

Der Zmoprh VX ist durchdacht und robust konstruiert. Er überzeugt mit einzigartigen Eigenschaften und hoher Flexibilität. Erhältlich als Desktop-Komplettlösung oder als kompletter Satz mit vielen Extras.

ZMorph VX
    Hauptmerkmale:
  • 3D-Druck, CNC und Laser: alles in einer Maschine
  • Austauschbare Werkzeugköpfe und Arbeitstische
  • Innovatives Closed-Loop-System für Fehlerkorrektur beim 3D-Druck
  • Robuste, nahezu unverwüstliche Aluminiumkonstruktion
Mehr erfahren

Der Einsteigerfreundliche: CEL RoboxDual

Der RoboxDual mit FFF-Technologie bietet Ihnen einen leichten Einstieg in die Welt des 3D-Drucks: einfach einstecken, Modell auswählen und die bentzerfreundliche Plug-and-Play Lösung regelt den Rest. In nur vier Minuten ist die Platte aufgeheizt und bereit für den Einsatz.

Auf der Mikro-Fertigungsplattform mit präzisem 3-Achsen-System fertigen Sie im Nu professionelle Bauteile. Der Clou: Das System arbeitet sauber, ohne dass es zu gegenseitiger Verunreinigung durch den Einsatz verschiedener Filamente kommt. Dies ermöglicht das problemlose Drucken mit zwei Farben oder Materialien gleichzeitig ohne Reinigung.

CEL RoboxDual
    Hauptmerkmale:
  • Druck mit zwei Farben oder Materialien gleichzeitig
  • Kompatibel mit Filamenten von Drittanbietern
  • Automatische Materialerkennung
  • Automatische Nivellierung und leichte Kalibrierung
Mehr erfahren

Der Kompakte: Ultimaker S3

Der Ultimaker S3 eignet sich mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten zu einem vergleichsweise niedrigen Preis sowohl für kleine als auch für größere Unternehmen. Er zeichnet sich vor allem durch seinen Dual-Extruder aus: In einem Druckgang verarbeitet er zwei Filamente ohne Materialwechsel.

Die nahtlose Integration von Hardware, Software and Materialien eröffnet Entwicklern und Ingenieuren neue Möglichkeiten, eigene Ideen sofort umzusetzen.

3D-Drucker Ultimaker S3
    Hauptmerkmale:
  • Duale Extrusion ermöglicht zweifarbiges Drucken
  • Software bereit für Industrie 4.0
  • Aktive Bett-Nivellierung sorgt für eine hervorragende Haftung
  • Große Auswahl hochwertiger Materialien
Mehr erfahren

Der Robuste: RS PRO iTX PC

Der RS PRO iTX PC 3D-Drucker gehört zur neuesten Generation effizienter Drucker, die durch hohe Präzision und Geschwindigkeit bestechen. Ein großer Vorteil dieses Modells ist sein einzigartiges, vollintegriertes und nachhaltiges iTX-Computer-System. Entworfen und hergestellt in England.

RS PRO iTX PC
    Hauptmerkmale:
  • Gehäuse aus langlebiger, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion
  • Leicht austauschbares GT2 Riemensystem ermöglicht unkomplizierte Wartung
  • Erweiterbar (z.B. via Webcam, Fernbedienung)
  • Mit fast allen Softwares kompatibel, auch von Drittherstellern
Mehr erfahren

Die besten 3D-Drucker für serielle Produktion

Der Moderne: MakerBot Method

Der MakerBot Method 3D Printer mit FDM-Technologie ist für die Zukunft gerüstet, denn er kombiniert die Vorteile von Tisch-3D-Druckern mit der Präzision und Schnelligkeit von industriellen Geräten. Er druckt jedes Bauteil schnell und präzise, auch Filamentwechsel sind kein Problem.

Mit dem MakerBot realisieren Sie auch anspruchsvolle Projekte in kurzer Zeit. Ethernet-, USB- und Wi-Fi-Konnektivität runden das moderne Angebot ab.

MakerBot Method
    Hauptmerkmale:
  • Präzise Maßgenauigkeit (± 0,2 mm)
  • Extra kurze Aufheizzeit von nur 60 Sekunden
  • Duales Extrudersystem für schnellere Druckzeiten
  • Über 25 unterstützte native CAD-Dateitypen
Mehr erfahren

Der Profi: Ultimaker S5 Pro

Der Ultimaker S5 Pro ist so etwas wie der große Bruder des S3. Mit automatisierter Materialhandhabung, Luftfiltration und Filamentfeuchtigkeitskontrolle hebt er 3D-Druck auf die nächste Stufe an und ermöglicht so anspruchsvolle Anwendungen, die einen echten wirtschafltichen Nutzen bringen.

Mit dem industriell ausgerichteten Gerät erstellen Sie professionelle Fertigungshilfen, funktionelle Prototypen und sogar Endverbrauchsteile via FFF-Technologie.

Ultimaker S5 Pro
    Hauptmerkmale:
  • Entfesseln Sie echten 24/7-3D-Druck
  • Ultrafeine Partikelfilterung von bis zu 95 % für eine bessere Innenraumluftqualität
  • Extragroßes Volumen von 330 x 240 x 300 mm
  • Große Auswahl an Filamenten und Materialien
Mehr erfahren

Der Filigrane: Zortrax Inkspire

Es muss nicht immer groß sein – gerade die Produktion kleinerer Bauteile verlangt höchste Präzision. Mit einer Auflösung von 50 x 50 µm ist der Zortrax Inkspire ideal für feinste Drucke, bei denen es auf Details ankommt. Die Arbeitsgeschwindigkeit des Inkspire ist mit 20-36 mm/h relativ niedrig.

Der Inkspire legt Sie nicht auf eine Marke fest: Er unterstützt sowohl externe Externe Harze mit 405 nm als auch externe Slicing-Software.

Zortrax Inkspire
    Hauptmerkmale:
  • Extrem hohe XY-Auflösung von 50x50 µm
  • Minimale Schichthöhe von 25 µm
  • Arbeitsbereich 74 x 132 x 175 mm
  • Viele Verbindungsmöglichkeiten: Ethernet, USB, Wi-Fi
Mehr erfahren

Der Produktive: BCN3D Sigmax R19

BCN3D SigmaX liegt im mittleren Preissegment für Profi-Drucker. Somit bietet er ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SigmaX druckt auch wasserlösliche Stützstrukturen und ermöglicht so auch sehr komplexe Geometrien.

Seine Vorteile sind der unabhängige Doppelextruder und das hohe Druckvolumen. Dies macht ihn ideal für Unternehmen, die ihre Produktionskapazitäten bei gleichbleibender Qualität erhöhen wollen.

3D-Drucker von BCN3D Sigmax R19
    Hauptmerkmale
  • Mirror Mode ermöglicht das Drucken zweier Objekte gleichzeitig
  • Massives Druckvolumen
  • Geeignet für eine Vielzahl von Rohmaterialien
  • Unabhängiges Doppelextruder-System
Mehr erfahren

Welche Arten von additiver Fertigung gibt es?

Es gibt zehn Grundtypen von 3D-Druckermodellen:

  • Stereolithographie (SLA)
  • Digitale Lichtverarbeitung (Digital Light Processing, kurz: DLP)
  • Fused Filament Fabrication (FFF) (auch bekannt als Fused Deposition Modeling – FDM)
  • Selektives Lasersintern (SLS)
  • Selektives Laserschmelzen (SLM)
  • Elektronisches Strahlschmelzen (Electron Beam Melting – EBM)
  • Herstellung von laminierten Objekten (Laminated Object Manufacturing – LOM)
  • Binder Jetting (BJ)
  • Material Jetting (MJ)

SLA, FFF und SLS sind die am häufigsten verwendeten.

SLA ist die älteste 3D-Drucktechnik. Bei ihr wird lichtempfindliches flüssiges Harz einem Laserstrahl aussetzt. Das Objekt wird Schicht für Schicht aufgebaut und das Harz härtet aus.

Beim FFF wird das erwärmte Filament vom Extruder Schicht für Schicht aufgetragen, das Objekt dabei von unten nach oben ausgedruckt. Der Kostenvorteil dieser Technik macht sie attraktiv für Unternehmen, Ingenieurbüros und Designstudios, aber auch für den Heimbereich. FFF basiert auf FDM, dessen Patent 2009 ablief.

Bei SLS werden feine Materialperlen - typischerweise Kunststoffe oder Keramiken - verfestigt, verklebt und daraus ein 3D-Objekt gebildet. Ein Laser ätzt ein Muster auf das pulverförmige Rohmaterial. Dieses senkt sich dann ab und die nächste Schicht wird über der vorherigen aufgetragen.

Die Kosten für einen 3D-Drucker

Obwohl Geräte für additive Fertigung selbst auch für Privathaushalte kleine Unternehmen recht erschwinglich geworden sind, klaffen die Preise doch recht weit auseinander. Abhängig vom Gebrauchszweck variieren Anschaffungspreis und Betriebskosten sehr stark. Daher sollten Sie beim Kauf eines 3D-Druckers auf folgende Merkmale achten:

Kaufpreis

Soll es ein einfacher Drucker für Einsteiger und Hobbyisten sein oder doch ein hochwertiges, für gewerbliche Zwecke ausgelegtes Profimodell? Ob ein bestimmter Drucker in Ihr Budget passt, hängt nicht nur vom Kaufpreis für das Gerät selber ab, sondern auch von den Folgekosten für Ersatzteile. Der Preis für Extruder oder Komponenten-Upgrades können den Gesamtpreis schnell in die Höhe treiben.

  • Tipp: Berücksichtigen Sie bei Ihrer Kaufentscheidung auch die Wartungskosten.

Filamentkosten

Bei regelmäßiger Verwendung kann durchaus ein Fillamentverbrauch von einem Kilo pro Monat anfallen. Vergleichen Sie daher nicht nur Preise für 3D-Drucker, sondern auch die der Verbrauchsmaterialien.

  • Tipp: Rechnen Sie das Gewicht hoch, um die laufenden Kosten zu kalkulieren.

Stromverbrauch

Typischerweise verbrauchen 3D-Drucker etwa die gleiche Menge an Strom wie ein Haushaltskühlschrank - etwa 50 Euro pro Jahr. Je nach Gebrauch kann dies natürlich die Kosten noch mehr in die Höhe treiben, auch im nicht genutzten Zustand.

  • Tipp: Der Standby-Modus, in den viele Geräte nach einer gewissen Zeit schalten, wenn sie nicht benutzt werden, verbraucht ebenfalls Strom.

Fazit

Eine vernünftige Schätzung ist schwierig. Berücksichtigt man jedoch alle Folgekosten für Material, Wartung und Stromverbrauch, können für einen Drucker der mittleren Preisklasse ungefähr 350-500 Euro im Jahr anfallen.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange gibt es die 3D-Drucktechnologie schon?

Die Technologie wurde erstmals Mitte der 70er Jahre entwickelt, ehe sie sich in den darauffolgenden Jahrzehnten zu einem kommerziellen Produkt entwickelte. In den 90er Jahren folgten weitere Innovationen.

Verwenden 3D-Drucker nur Kunststoff?

Zwar ist Kunststoff das am weitesten verbreitete Fertigungsmaterial, jedoch längst nicht mehr das einzige. Neben Harzen und Keramik sind einige Drucker mittlerweile sogar in der Lage, Objekte aus Metall zu drucken.

Brauchen 3D-Drucker eine Belüftung?

Ähnlich wie Laserdrucker emittieren Standard-3D-Drucker mit PLA-Filament Feinstaubpartikel aus flüchtigen chemischen Verbindungen. Diese Emissionen enthalten unter anderem Styrol, einen Bestandteil von Kunststoff. Welche negativen Auswirkungen ein langfristiges Einatmen dieser Partikel auf die Gesundheit hat, ist bisweilen noch unzureichend erforscht. Um eventuell gesundheitsschädliche Risiken zu vermeiden, wird eine ausreichende Lüftung empfohlen.

Zubehör und Ersatzteile

RS Components gehört zu den führenden Lieferanten von 3D-Druck-Technologie. Klicken sie auf einen der untenstehenden Links, um zur Gesamtübersicht unserer Drucker und unseres Zubehörs zu gelangen.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

MakerBot-1.75mm-Glow-in-the-Dark-PLA-3D-Printer-Filament-200g-img

Druckmaterialien

DesignSpark Mechanical Exchange and Drawing Module Bundle

Software

Das könnte Sie auch interessieren: