- Veröffentlicht am 22. März 2023
- Zuletzt bearbeitet am 27. Okt. 2023
- 14 min
Was ist ein Not-Aus-Schalter?
Dieser Leitfaden vermittelt einen Überblick darüber, was Not-Aus-Schalter sind, wofür sie verwendet werden und wie sie funktionieren.

Ein Not-Aus-Schalter ist eine besondere Art der Notsteuerung, die eingesetzt wird, wenn die Funktionen einer Maschine sofort gestoppt werden sollen. Das ist der Fall, wenn etwas vorkommt, das die Maschine, ihre Funktionen oder die Umwelt und Menschen gefährden könnte. Durch das Anhalten der laufenden Funktionen einer Maschine werden auch die Funktionen aller anderen angeschlossenen Maschinen gestoppt, was die allgemeine Maschinen-Sicherheit gewährleistet.
Der Not-Aus-Schalter ist daher ein wesentlicher Bestandteil der Sicherheitseinrichtungen von elektrischen und potenziell gefährlichen Maschinen. Sie werden an industriellen Sägen, Mühlen, beweglichen Maschinen und sogar an Tanksäulen angebracht. Die Notwendigkeit eines Not-Aus-Schalters hängt von der Komplexität der Maschine ab, d. h. je komplexer die Maschine ist, desto größer ist die Notwendigkeit, einen Not-Aus-Schalter zu installieren.
Unterschied von Not-Aus & Not-Halt
Obwohl die Begriffe in der Umgangssprache oft als Synonyme eingesetzt werden, unterscheiden sie sich in ihrer Funktionsweise.
Ein Not-Aus-Schalter, auf Englisch auch ‘Kill Switch’ genannt, unterbricht sofort die Stromzufuhr an einer Maschine, die damit aber nicht unbedingt in einer sicheren Position verharrt. Das Hauptziel des Notausschalters ist es die Stromzufuhr zu kappen und Personen vor Schäden zu schützen.
Ein Not-Halt-Schalter, auch Not-Stopp-Schalter genannt, bringt die Maschine hingegen vorerst in einen sicheren, stillen Zustand. Erst danach wird die Stromzufuhr unterbrochen. Der Not-Halt wird häufig dann eingesetzt, wenn die unmittelbare Unterbrechung der Stromzufuhr Risiken und Schäden für die Anlage bedeuten könnte.
Die Betätigung und die Rückstellung ist bei beiden Schaltern dieselbe.
Not-Aus-Schalter dienen dazu, einen Stromkreis zu unterbrechen, damit kein Strom mehr fließt. Dadurch wird der Betrieb der Maschine sofort unterbrochen. Einige Not-Aus-Schalter können an ein Steuerungsgerät angeschlossen werden, wenn der Strom in anderer Weise abgeschaltet werden muss.
Not-Aus-Schalter sind so ausgelegt, dass sie leicht zu bedienen sind, um Verwirrung in Situationen unter hohem Druck zu vermeiden. Die Farben des Notausschalters sind leuchtend und sofort erkennbar, und der Taster selbst ist so geformt, dass er leicht zu bedienen ist. Daher unterscheiden sich die Not-Aus-Taster deutlich von den Standardschaltern.
Da der Notschalter die Maschine vollständig zum Stillstand bringt, muss die Maschine nach der Betätigung manuell zurückgesetzt werden, um ihre Funktionen wieder aufzunehmen. Mit der Rückstellung des Not-Aus-Schalters wird der Stromkreis wieder geschlossen, so dass die Stromzufuhr wiederhergestellt wird und der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Wie funktioniert ein Not-Aus-Schalter?
Not-Aus-Schalter
Um die Maschine zum sofortigen Stillstand zu bringen, stoppt man mit dem Not-Aus-Schalter die Stromzufuhr zum Stromkreis, der die Maschine mit Strom versorgt. Der Schalter öffnet und unterbricht somit den Stromkreis.
Arten und Formen von Notausschaltern
Not-Aus-Schalter werden aus Metall oder thermoresistenten Kunststoffen und in verschiedenen Formen hergestellt. Sie können nach ihrer Form unterteilt werden: Pilzschalter, Drehschalter, Griffschalter, Fußschalter, Reißleinenschalter, Hebelschalter usw.; nach der Art der Betätigung: Hand- oder Fußschalter; nach der Art der Auslösung: Schlüsselschalter, Druckschalter, Zugschalter, Drehschalter. Bei größeren Maschinen werden oft mehrere Not-Aus-Schalter angebracht, damit bei Bedarf nur die notwendigen Teile ausgeschaltet werden müssen.
Pilzkopfschalter
Not-Aus-Schalter sind in der Regel pilzförmig. Sie haben einen größeren, abgerundeten Kopf. Diese Form wurde speziell dafür entwickelt, dass sie im Notfall leicht zu betätigen sind. Die pilzförmigen Schalter lassen sich auch mit Handschuhen leicht bedienen.
Aufgrund ihrer einfachen Bedienung entsprechen Pilzkopfschalter in der Regel den IEC-Normen.
Beleuchtete Schalter
Beleuchtete Not-Aus-Schalter sorgen für optimale Sichtbarkeit in Notfällen. Bei den beleuchteten Schaltern von Eaton leuchten LEDs entweder ganz oder teilweise auf. Sie sind ideal für Umgebungen, in denen die Beleuchtung möglicherweise nicht optimal ist und der Schalter deutlich zu erkennen sein muss. Die Drehknöpfe können mit Leuchtpfeilen versehen sein, um die Drehrichtung anzuzeigen.
Bei unbeleuchteten Schaltern gibt es beleuchtete Zubehörteile und Blenden, die hinzugefügt werden können.
IP-konforme Schalter
Für rauere Umgebungen, in denen Staub oder Feuchtigkeit auftreten können, ist ein Not-Aus-Schalter mit einer höheren IP-Schutzart am besten geeignet. IP steht für Ingress Protection (Schutz gegen Eindringen), wobei die nachfolgende Zahl für die Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Wasser steht. IP65 und IP67 gehören zu den wasserdichten IP-Schutzarten.
Der Not-Aus-Fußschalter
Not-Aus-Fußschalter werden als Steuerschalter für Maschinen und Geräte verwendet, wenn der Bediener die Hände frei haben muss. Diese Art der Verwendung ist typisch für die verarbeitende Industrie, die Erdölindustrie, die Textilindustrie, den Automobilsektor und für Förderbänder im Allgemeinen. Er besteht in der Regel aus thermoplastischem Material und muss mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sein, um eine unbeabsichtigte Betätigung zu verhindern. Er wird durch Drücken des Fußes nach unten betätigt. Die Stromstärke kann je nach Maschine variieren, so dass der Fußschalter sowohl in Hoch- als auch in Niederspannungsanlagen eingesetzt werden kann. Ferner gibt es Modelle, die in verschiedenen Betriebstemperaturbereichen arbeiten, so dass sie auch in gekühlten Umgebungen oder bei hohen Umgebungstemperaturen sicher eingesetzt werden können. Die mechanische Nennlebensdauer wird in der Anzahl der Zyklen angegeben, die in der Regel mehrere zehn Millionen beträgt. Das bedeutet, dass das Pedal über einen langen Zeitraum hinweg zuverlässig arbeitet.
FAK-Fuß- und Handschalter von Eaton
Die Schalter der FAK-Serie von Eaton eignen sich perfekt für raue Umgebungen und robuste Einsatzbedingungen und zeichnen sich durch eine intuitive Bedienung aus. Ihr großer, abgerundeter Knopf kann mit der Hand, der Faust oder dem Fuß betätigt werden und ermöglicht schnelle Reaktionen in unsicheren Situationen. Sie bieten eine hohe Stoßfestigkeit für starke Stöße mit den Füßen. Außerdem entsprechen sie der Schutzart IP67/IP69K für rauere Umgebungen, in denen Staub, Schmutz und Wasser auftreten können.
Kleine RMQ-Not-Aus-Schalter
Wenn Sie auf der Suche nach einem kompakten Not-Aus-Schalter mit hervorragender Funktionalität sind, sind die kleinen Not-Aus-Taster der RMQ Titan-Serie von Eaton eine ausgezeichnete Lösung. Diese Schalter sind klein, fallen aber dennoch auf, um im Notfall gut zu erkennen zu sein. Die Schalter der RMQ-Titan-Serie verfügen über eine Reihe von Zulassungen und Zertifizierungen, wodurch sie vielseitig für zahlreiche Anwendungen einsetzbar sind. Die kleinen Not-Aus-Schalter der RMQ-Titan-Serie sind als Einzel- oder Komplettgeräte erhältlich.
Merkmale der kleinen RMQ-Not-Aus-Schalter:
Beleuchtung – die Sichtbarkeit des Not-Aus-Schalters zu erhöhen ermöglicht mehr Sicherheit. Die RMQ-Reihe bietet Beleuchtungsoptionen zur einfachen Beleuchtung oder zur Anzeige des Maschinenstatus. Sie sind mit einem 360°-Lichtring um den Knopf herum versehen, um die Sichtbarkeit aus jedem Blickwinkel zu gewährleisten. Und was noch beeindruckender ist: Dank der RGB-LEDs im Inneren können Sie aus bis zu 7 Farben auswählen.
Langlebig – Einige der kleinen RMQ-Not-Aus-Schalter entsprechen der Schutzart IP69, was bedeutet, dass sie unter fast allen Bedingungen eingesetzt werden können. IP69 steht für ein sehr hohes Schutzniveau. Es ist sowohl vor Staub als auch vor Hochdruckwasser geschützt. Dies eignet sich perfekt für raue Umgebungen oder Maschinen, die regelmäßig desinfiziert werden müssen. IP65-Optionen sind ebenfalls erhältlich
Kompakt – Die kleinen RMQ-Not-Aus-Schalter sind etwa 30 % kleiner als herkömmliche Drucktaster und vereinen alles, was Sie brauchen, in einem wesentlich kompakteren Format. Der Not-Aus-Schalter ist mit einem Durchmesser von 22 mm und 30 mm erhältlich.
Flexibel – Der kleine RMQ-Not-Aus-Schalter ist mit dem gesamten Eaton-Sortiment, einschließlich der anderen RMQ-Produkte, kompatibel und lässt sich daher leicht in Ihre Konstruktionen einbinden. Sie lassen sich auch einhändig montieren
Varianten der kleinen RMQ-Not-Aus-Schalter:
- Auslöseverfahren – Drehen bis zum Auslösen oder Ziehen bis zum Auslösen
- Beleuchtung – mit oder ohne beleuchtetem 360°-Ring oder mit beleuchtetem Objektiv
- Durchmesser – 20 mm oder 30 mm
- Farbe – rot (Notfall) oder schwarz (an/aus)
Verwandte Schalter des Not-Aus-Schalters
Obwohl Mikroschalter eine ähnliche Funktion haben, z. B. können sie die Stromzufuhr aufgrund einer mechanischen Überlastung abschalten, gelten sie nicht als Not-Aus-Schalter, da sie automatisch eingeschaltet werden.
Der Fehlerstromschutzschalter ist zwar dem Not-Aus-Schalter vom Zweck her ähnlich, aber nicht von der Bauart oder der Anwendung her. Es geht auch hier um eine wichtige Notsteuerung, die aber nicht an Maschinen, sondern an Schalttafeln von Wohn- und Industriegebäuden angeschlossen sind. Dieser Schalter schützt vor Leckagen (z. B. wenn jemand versehentlich ein Kabel berührt), indem er die Stromzufuhr automatisch blockiert und unterbricht. Er ist leicht an einem T oder einem Testknopf auf der Vorderseite zu erkennen und kann nach dem Einsatz manuell einfach wieder in seine ursprüngliche Position zurückgebracht werden.
Wie und wo werden Not-Aus-Schalter eingesetzt?
Es gibt genaue Vorschriften zur Maschinen-Sicherheit, die den Einsatz von Not-Aus-Schaltern gesetzlich vorschreiben, z. B. für Rolltreppen, Waschanlagen, Förderbänder, elektrische Türen usw. Dies bedeutet, dass das Vorhandensein von Not-Aus-Schaltern in der Verantwortung des Maschinenherstellers und nicht des Installateurs liegt.
Ein Not-Aus-Schalter muss manuell bedienbar sein, d. h. er kann nur von einer natürlichen Person betätigt werden. Dazu muss er leicht zugänglich sein und darf nicht in verschlossenen Schränken oder Räumen untergebracht werden. Der Not-Aus-Schalter muss Vorrang vor allen anderen Steuerungen haben und die Stromzufuhr mit einer einzigen Aktion unterbrechen.
Um den Schalter im Notfall leicht zu finden und zu erkennen, wird er normalerweise aus einem roten Befehlsgerät auf einem kontrastierenden, meist gelben Hintergrund gefertigt. Er darf nicht über Steckdosen angeschlossen sein und nach Gebrauch darf die Wiedereinschaltung nicht ohne eine eindeutige, freiwillige Handlung durch geschultes Personal erfolgen. Weil der Schalter selten eingesetzt wird, ist es wichtig, dass er eine vollständige Zuverlässigkeit im Laufe der Zeit gewährleistet.
Der Not-Aus-Schalter ist auch eine wesentliche Einrichtung zur Brandbekämpfung, um das mit einem Brandschaden verbundene elektrische Risiko zu mindern. Bei einem Brand ist es sehr wahrscheinlich, dass die Isolierung der elektrischen Anlage beschädigt wird, wodurch sich das Risiko einer Flammenausbreitung oder Explosion weiter erhöht und die Menschen während und nach den Löscharbeiten der Gefahr eines Stromschlags ausgesetzt sind. Während und nach dem Brand ist es bei der betreffenden Tätigkeit von größter Wichtigkeit, die Stromzufuhr zu den Stromkreisen zu unterbrechen, die nicht für den Notfall bestimmt sind.
Not-Aus-Schalter werden auch in Rennwagen eingebaut, um die Maschine im Falle einer Störung anzuhalten, z. B. wenn die Bremsen versagen oder die Pedale blockiert sind. Außerdem sind sie auch in elektrischen Gitarren anzutreffen, wo sie betätigt werden, um ein Stakkato oder Tremolo zu erzeugen.
Der Notschalter und seine Bestandteile
Not-Schalter sind Teil der Notsteuerung, welche grundsätzlich wie folgt unterteilt werden kann:
- Not-Halt, zur Sicherung eines elektrischen Systems, wenn die Gefahr eines Stromschlags besteht;
- Not-Aus, wenn die Gefahr von sich bewegenden Teilen ausgeht (z. B. Werkzeugmaschinen, Rolltreppen etc.);
- Not-Start, wenn die Gefahr durch das Starten elektrischer Geräte beseitigt werden kann (z. B. Feuerlöschpumpen).
Der Not-Start besteht normalerweise aus einer Notabschaltung, die das gesamte System stromlos macht. Die üblicherweise verwendeten Systeme sind die direkte Abschaltung des Stromkreises mittels eines Leistungsschalters oder Schalters oder die Abschaltung des Stromkreises mittels eines Druckknopfes.
Die Notsteuerung wird mit Hilfe eines omnipolaren Schalters mit direkter Abschaltung des Stromkreises realisiert. Es handelt sich um ein sehr einfaches, wirksames und sicheres System. Die Abschaltvorrichtung muss für den Zweck geeignet sein und in der Nähe des Eingangs oder unmittelbar vor den Räumen installiert werden, für die die Abschaltung erforderlich ist (typische Fälle sind Heizungsanlagen oder Garagen). Um unsachgemäße Manöver zu vermeiden, wird die Trennvorrichtung normalerweise in einem Gehäuse (rot) untergebracht, das durch zerbrechliches Glas geschützt ist. Die Gehäuse mit einem für die Installationsumgebung geeigneten Schutzgrad können entweder auf oder unter Putz montiert, mit einem Schloss versehen und mit einem Glasbrecher ausgestattet sein.
Zusammenfassung: Not-Aus-Schalter
Not-Aus-Schalter sind ein wesentlicher Bestandteil bestimmter elektrischer Maschinen. Sie dienen nicht nur dem Schutz der Personen, die sie bedienen, sondern auch dem Schutz der Maschine selbst und damit der Investition in die Produktionslinie. Dieser Leitfaden gibt Ihnen einen Einblick in die verschiedenen Arten von Not-Aus-Schaltern und ihre Funktionsweise. Es wird klargestellt, dass die Verantwortung für den Einbau eines Not-Aus-Schalters beim Hersteller und nicht beim Installateur liegt, was den Einsatz transparenter macht. Auch wenn die Begriffe „Not-Aus-Schalter“ und „Not-Halt-Schalter“ synonym verwendet werden, hebt der Leitfaden die tatsächlichen Unterschiede zwischen den beiden Begriffen hervor.
Ihnen liegt die Sicherheit in Ihrem Betrieb am Herzen? Schauen Sie sich in unserer Produktwelt zu diesem Thema um und finden Sie die richtigen Lösungen, um Unfälle zu vermeiden.
Not-Aus-Schalter anschließen
Die Positionierung Ihres Not-Aus-Schalters ist wichtig. Er muss an einer gut sichtbaren und leicht zugänglichen Stelle angebracht werden.
Bei der Verdrahtung Ihres Not-Aus-Schalters wird dieser in einen Stromkreis eingebunden, damit der Strom durch den Schalter fließen kann. Er befindet sich in der Regel vor dem Steuerschalter und nach den Standard-Ein/Aus-Schaltern.
Not-Aus-Schalter werden in der Regel mit zwei Schließerkontakten verwendet. Sie werden zum Entriegeln der Steuerrelais eingesetzt. Zur zusätzlichen Signalisierung können Sie zusätzliche Öffnerkontakte anbringen. Öffner und Schließer stehen für die Kontaktkonfiguration und sind bei der Auswahl des Schalters zu berücksichtigen.
- Öffner-Kontakte sind geschlossen und öffnen bei Betätigung
- Schließer-Kontakte sind geöffnet und schließen bei Betätigung
Schalttafelmontage
Not-Aus-Schalter für die Schalttafelmontage sind für den Einbau in eine größere Schalttafel vorgesehen. Sie erfordern ein Loch oder einen Ausschnitt mit einem Durchmesser von typischerweise 22 mm oder 30 mm.
Schalter für die Schalttafelmontage eignen sich besser für stärker integrierte Designs. Diese Not-Aus-Schalter lassen sich in das Hauptbedienfeld der Maschine integrieren.
Oberflächenmontage
Für die Oberflächenmontage vorgesehene Not-Aus-Schalter können direkt an Maschinen montiert werden. Es handelt sich um eine komplette Vorrichtung, die häufig mit einem gelben Gehäuse versehen ist, um es besser zu erkennen. Oberflächenmontierte Schalter können an leicht erreichbaren Stellen angebracht werden, damit die Mitarbeiter darauf zugreifen können.
Zurücksetzen von Not-Aus-Schaltern
Nach der Aktivierung müssen Sie den Not-Aus-Schalter loslassen, um zum Normalbetrieb zurückzukehren. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
- Ziehen zur Freigabe – dies ist eine gängige Art von Schalter, der zur Aktivierung einfach gedrückt wird. Anschließend wird er zur Freigabe wieder nach außen gezogen.
- Drehen zur Freigabe – Ähnlich wie beim Drücken/Ziehen wird dieser Schalter zum Aktivieren gedrückt. Zur Freigabe wird der Schalter gedreht
- Freigabe per Schlüssel – dieser Schalter wird ebenfalls zur Aktivierung gedrückt, muss aber mit einem Schlüssel freigegeben werden. Der Schlüssel wird oft in das Kopfstück des Schalters gesteckt. Die Freigabe per Schlüssel ist ideal, um den autorisierten Betrieb in Umgebungen mit hohem Risiko sicherzustellen.
Not Aus Vorschriften: DIN EN ISO 13850
Die Norm DIN EN ISO 13850 wurde erstmals 2006 veröffentlicht und zuletzt 2015 aktualisiert, wobei sie auch unter der Bezeichnung DIN EN ISO 13850:2016 geführt wird. Sie dient als Leitfaden für die Gestaltung und Implementierung von Not-Halt-Funktionen, um die Sicherheit im Maschinenbau zu gewährleisten und Risiken im Notfall zu minimieren. Diese Norm ist unabhängig von der Art der Energie, die zur Steuerung der Funktion verwendet wird, und gilt international. Die DIN EN ISO 13850 ist eine B-Norm im Sinne der EN ISO 12100 und beschreibt die funktionalen Anforderungen an Not-Aus-Einrichtungen, dabei werden auch die Not-Halt-Funktion und das Not-Halt-Gerät definiert. Sie trägt den Titel "Sicherheit von Maschinen - Not-Halt - Gestaltungsleitsätze" und beschäftigt sich mit den Not-Halt-Vorrichtungen von Maschinen, wobei jede Maschine eine Not-Halt-Vorrichtung besitzen muss, welche die Maschine im Notfall stillsetzt. Ausnahmen bestehen lediglich für von Hand tragbare und handgeführte Maschinen.
Häufig gestellte Fragen zu Not-Aus-Schaltern
Müssen Not-Aus-Schalter gekennzeichnet werden?
Not-Aus-Schalter müssen in der Regel nicht mit Text oder Bild gekennzeichnet werden. In einigen Richtlinien wird jedoch empfohlen, auf Text zu verzichten, da die Farbe des Schalters sofort zu erkennen ist. Textbeschriftungen brauchen länger zum Lesen und können verwirrend sein. Es wird immer empfohlen, die Anforderungen für Ihren Anwendungsbereich und Ihr Land zu prüfen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Stopptaste und einem Not-Aus-Schalter?
Standardmäßige Stopptasten werden zusammen mit einer Starttaste für die typische Maschinenbedienung verwendet. Sie sind in der Regel schwarz und können zwischen anderen Funktionen auf einem Bedienfeld platziert werden. Not-Aus-Schalter sind hingegen so gestaltet, dass sie sich deutlich abheben und nur in Notfällen verwendet werden sollten. Sie sollten nicht in der Nähe von Standardtasten angebracht werden, da dies zu Verwechslungen führen kann.
Können Not-Aus-Schalter abgedeckt werden?
Nein, es wird empfohlen, Ihren Not-Aus-Schalter nicht abzudecken. Sie müssen in Notfällen schnell und einfach zugänglich sein. Es würde mehrere Handlungsschritte erfordern, was einen Notfall verzögern und möglicherweise zusätzliche Risiken verursachen würde.