CCTV-Systeme
CCTV-Systeme oder geschlossenen Fernsehsysteme, sind ein wichtiger Bestandteil jedes Sicherheitssystems. Videoüberwachung kann nicht nur bei der Identifizierung und Verfolgung von Straftätern helfen, sie dient auch als bewährtes Mittel der Abschreckung. Ganz gleich, ob Sie Ihre Familie, Personal, Kunden oder Ihr Eigentum schützen möchten, CCTV-Systeme sind eine hocheffektive Sicherheitslösung.
Wie funktioniert ein CCTV-System?
Ein CCTV-System besteht aus Kameras, die in einen zentralen Punkt einspeisen, dies kann ein Monitor sein, so dass eine Echtzeitüberwachung eines bestimmten Bereichs ermöglicht wird, oder ein Aufzeichnungssystem, das es einem Betrachter ermöglicht, einen aufgezeichneten Vorfall zu untersuchen, nachdem dieser stattgefunden hat.
Motorisierte Kameras können in einem bestimmten Sichtfeld schwenken, um einen größeren Bereich abzudecken, und einige ferngesteuerte Kameras können vom Benutzer bewegt werden, um einen bestimmten Bereich einzusehen.
Wie funktionieren drahtlose CCTV-Systeme?
Digitale drahtlose Lösungen sind oftmals vielseitiger. Drahtlose Kameras verwenden einen RF-Sender, der Daten entweder in ein Offline- oder Online-Speichergerät (z. B. Cloud-Speicher) einspeist. Das bedeutet, dass die Standorte, an denen sie installiert werden, nur durch die Reichweite ihrer RF-Übertragung begrenzt sind.
Da drahtlose Sicherheitskamerasysteme herkömmliche Wi-Fi-Netzwerke nutzen können, kann der Zugriff auf den Sicherheitsfeed von fast überall auf der Welt per Smartphone erfolgen.
Intelligente CCTV-Systeme
Mit dem Fortschritt der Videotechnologie wachsen auch die Fähigkeiten Ihrer CCTV-Systeme. Kameras können mit intelligenter Software betrieben werden, um nur dann aufzuzeichnen, wenn eine Bewegung stattfindet, was die Menge des aufgezeichneten Videomaterials reduziert.
Anwendungen
Sicherheit im Privatbereich: Da drahtlose CCTV-Kamera-Kits inzwischen durchaus erschwinglich sind, hat dies zu einer Zunahme der Installationen in Privathaushalten geführt. Heimüberwachungskameras können auch ein nützliches Instrument bei der Betreuung von gefährdeten Personen sein.
Öffentliche Sicherheit: In Bereichen, in denen Sie für die Sicherheit der Öffentlichkeit verantwortlich sind, können Sie sich gegen Versicherungsansprüche schützen. Sicherheitskameras können dabei helfen, Ansprüche gegen Ihr Unternehmen zu überprüfen.
Schutz vor unbefugtem Betreten: Mithilfe von wetterfesten Kameras und Nachtsichtfähigkeit ist die vollständige Überwachung des Betriebsgeländes ist möglich. Auch der Einsatz von Dummy-Überwachungskameras ist eine Option, um ohne große Kosten eine abschreckende Wirkung zu erzielen.
Was benötige man noch für ein CCTV-System?
Alles über Videoüberwachung und die richtige Ausstattung für Innen- und Außenbereiche erfahren Sie in unserem Ratgeber.