Kürzlich gesucht

    Konfektionierte Netzkabel

    Netzkabel gehören zu den grundlegenden Elementen, die jedes elektronische Gerät benötigt, um mit Strom versorgt zu werden. Obwohl es sich um ein einfaches Kabel handelt, ist es dennoch ein wichtiger Bestandteil des Geräts, da es die Verbindung zwischen der Stromquelle und dem Gerät herstellt.

    Netzkabel sind Kabel, die verwendet werden, um ein elektronisches Gerät mit Strom zu versorgen. Es handelt sich um ein einfaches Kabel, das an der einen Seite in die Steckdose eingesteckt wird und an der anderen Seite mit dem Gerät verbunden wird. Es gibt verschiedene Arten von Netzkabeln, die je nach Gerät und Verwendungszweck unterschiedlich sein können.

    Unser Sortiment an konfektionierten Netzwerkkabeln enthält Qualitätsprodukte von Marken wie Schurter, Roline, Kopp, Schaffner sowie RS PRO, unserer hauseigenen professionellen Marke. Unsere Produkte im Lagerbestand sind bei einer Bestellung bis 22 Uhr am darauffolgenden Werktag lieferbar. Informationen zur spätesten Bestelluhrzeit für eine garantierte Lieferung am nächsten Werktag sowie zum Mindestbestellwert für eine kostenfreie Lieferung finden Sie auf der jeweiligen Produktseite. RS ist Ihr Ansprechpartner für Beschaffungslösungen von x mit unseren RS Procurement Solutions. In unserem Netzwerktesterratgeber finden Sie alles bzgl. Kabelfehler.

    Arten von konfektionierten Leitungen

    Es gibt verschiedene Arten von Netzkabeln, die je nach Gerät und Anforderungen verwendet werden können. Hier sind einige der gängigsten Arten von Netzkabeln:

    • Standard-Netzkabel: werden am häufigsten verwendet und sind in der Regel mit den meisten elektronischen Geräten kompatibel. Sie sind einfach aufgebaut und haben einen Stecker an einem Ende und einen Anschluss am anderen Ende.
    • Verlängerungskabel: werden verwendet, um die Reichweite des Netzkabels zu verlängern. Sie sind nützlich, wenn die Steckdose weiter vom Gerät entfernt ist. Verlängerungskabel sind in verschiedenen Längen erhältlich und können an jedem Ende einen Stecker und einen Anschluss haben.
    • Kaltgerätekabel: werden häufig für Computer und andere elektronische Geräte mit höherer Leistung verwendet. Sie haben normalerweise einen speziellen Stecker, der als C13-Stecker bezeichnet wird und einen Anschluss an der anderen Seite des Kabels hat.
    • Schutzkontakt-Netzkabel: werden häufig in Europa verwendet und haben einen Stecker mit zwei Stiften und eine Erdung. Sie sind in der Regel mit den meisten elektronischen Geräten in Europa kompatibel.
    • Powercon-Netzkabel: werden häufig in der Veranstaltungstechnik verwendet. Sie sind robust und haben eine Verriegelungsfunktion, um sicherzustellen, dass sie während der Veranstaltung nicht aus der Steckdose gezogen werden können.

    Netzwerkkabel konfektioniert kaufen

    Beim Kauf von Netzkabeln gibt es einige wichtige Faktoren zu beachten. Hier sind einige der wichtigsten Dinge, auf die Sie achten sollten:

    • Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel mit Ihrem Gerät kompatibel ist. Überprüfen Sie dazu die Anforderungen des Geräts und suchen Sie nach einem Kabel, das diesen Anforderungen entspricht.
    • Länge: Stellen Sie sicher, dass das Kabel lang genug ist, um das Gerät mit der Steckdose zu verbinden. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden möchten, achten Sie darauf, dass die Länge des Kabels ausreichend ist. Netzwerkkabel sind in verschiedenen Längen, kürzer als 2m bis länger als 5m erhältlich
    • Mantelfarbe: wie z. B. Schwarz, Weiß und Grau, u.v.m
    • Außenmaterialien wie z. B. PVC, Gummi, PSE

    501 Produkte angezeigt für Konfektionierte Netzkabel

    Ergebnisse pro Seite

    Häufig gesucht