Alles, was Sie über Panzerkabel wissen müssen
In diesem praktischen Leitfaden finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu armiertem und Stahldraht-Kabel.

Was ist ein Stahldraht-Panzerkabel?
Stahldraht-Panzerkabel (SWA, steel wire armoured) sind besonders strapazierfähige, verstärkte Strom- und Hilfssteuerkabel. Diese Kabel werden häufig in elektrischen Anlagen in rauen Umgebungen verwendet und dienen als End- und Verteilerkreise..
SWA-Kabel sorgen für einen kontinuierlichen Stromfluss. Das liegt daran, dass sie verzinkten Stahl enthalten, der das zentrale Kabel überlappt. Jedes Kabel besteht aus mehreren Kupferkernen – die genaue Anzahl ist von Kabel zu Kabel unterschiedlich –, die von einer Isolierung aus vernetztem Polyethylen (XLPE, cross-linked polyethylene) umgeben sind. Zum Schutz der äußeren Isolierung und des Kernkabels wird dann eine mit Stahldraht befestigte PVC-Schicht aufgebracht. Das Kabel wird schließlich mit einem haltbaren PVC-Überzug versehen, der das gesamte Kabel bedeckt und die äußere Schicht bildet.
Wann wird Panzerkabel verwendet?
Aufgrund ihrer Langlebigkeit sind gepanzerte Stromkabel ideal für den Einsatz in rauen und potenziell gefährlichen Umgebungen. Sie sind so konzipiert, dass sie eine ununterbrochene elektrische Verbindung herstellen, einen erhöhten Schutz bieten und somit das Risiko eines Stromausfalls verringern. Daher eignen sich diese Kabel am besten für Anwendungen mit hoher Belastung, dem Risiko von Störungen durch Schmutz oder rauen Oberflächen und Installationsorten.
Zu den Verwendungszwecken und Anwendungen von Stahldraht-Panzerkabel gehören:
- Unterirdische Verkabelungssysteme Fertigung und Fabriken
- Baugelände und Baustellen
- Beförderung, z. B. entlang von Bahnstrecken
- Kraftwerke
- Arbeiten im Freien
- Kabelkanäle
Welche Arten von Panzerkabel gibt es?
Bei einem Panzerkabel handelt es sich in der Regel ein einziges Standardkabel mit geringen Abweichungen. Die häufigsten Abweichungen beziehen sich auf bestimmte Kabelgrößen wie etwa die Anzahl der Adern, die Kabellänge und den Gesamtdurchmesser.
Es handelt sich jeweils um ein verzinktes Stahldraht-Panzerkabel, wobei die äußere Ummantelung von Typ zu Typ variieren kann. Zu den gängigsten Optionen gehören PVC-Mäntel und raucharme, halogenfreie Mäntel (LSZH, low smoke zero halogen).
Wie wählt man eine Panzerkabelverschraubung aus?
Stahldraht-Panzerkabel sind mit einer großen Auswahl an verschiedenen Durchmessern und Kerngrößen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich. Jede Größe muss für die Installation mit den entsprechenden SWA-Kabelverschraubungsgrößen abgeglichen werden. Die Wahl des richtigen Panzerkabelsteckers ist wichtig, um einen sicheren Sitz und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.
Die folgende Tabelle soll Ihnen helfen, die richtige Verschraubung für Ihre Anforderungen auszuwählen:
Querschnitt (mm²) | 1 Kern | 2 Kerne | 3 Kerne | 4 Kerne | 5 Kerne | 7 Kerne | 12 Kerne | 19 Kerne | 27 Kerne | 37 Kerne | 48 Kerne |
1.5 | 20S | 20S | 20S | 20S | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
2.5 | 20S | 20S | 20S | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
4 | 20S | 20S | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||
10 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||||
16 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
25 | 25 | 25 | 32 | 32 | |||||||
35 | 32 | 32 | 32 | 40 | |||||||
50 | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||||||
70 | 20 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||||||
95 | 25 | 32 | 40 | 50S | |||||||
120 | 25 | 40 | 50S | 50 | |||||||
150 | 32 | 40 | 50S | 50 | |||||||
185 | 32 | 50S | 50 | 63S | |||||||
240 | 32 | 50 | 63S | 63 | |||||||
300 | 40 | 63S | 63 | 75S | |||||||
400 | 40 | 63S | 75S | 75 |
Wie montiert man Panzerkabelverschraubungen?
Man sollte bedenken, dass gepanzerte Stromkabel in geeigneter Weise gestützt werden müssen, um die Verschraubung nicht unnötig zu belasten. Die richtige Abstützung trägt auch dazu bei, dass die Wahrscheinlichkeit einer Beschädigung der Kabel durch ihr Gewicht vermieden wird.
Dies ist besonders wichtig, wenn mit Kabeln gearbeitet wird, die mit Gehäusen verbunden sind. Diese Art von Verbindungen muss sowohl mechanische Festigkeit als auch Stromdurchgang gewährleisten, daher ist die Verwendung der richtigen Verschraubung für den Abschluss der Armierung unerlässlich. Bei Metallgehäusen wird empfohlen, die Erdungsfahne aus Messing mit dem Gehäuse zu verschrauben, um elektrischen Durchgang zu gewährleisten.
Beachten Sie bei der Montage von SWA-Verschraubungen und beim Abschluss von Panzerkabel immer die Richtlinien des Herstellers.
In unserem umfassenden Leitfaden für Kabelverschraubungen finden Sie alles, was Sie wissen müssen, um die beste Verschraubung für die jeweilige Aufgabe auszuwählen.
Wie verlegt man Panzerkabel richtig?
Bei der Verlegung von Panzerkabel unter der Erde muss das Kabel in einer ausreichenden Tiefe verlegt werden, um die Gefahr von Beschädigungen oder Störungen zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, sollte die Tiefe der direkten Erdverlegung vergrößert oder ein zusätzlicher Schutz zur Verbesserung der Sicherheit vorgesehen werden.
Es ist wichtig sicherzustellen, dass elektrischen Kabel nicht durch die üblichen Aktivitäten gestört werden. Die Verlegung in einer Mindesttiefe von 450 mm unter der Erde wird in der Regel als optimale Vorgehensweise empfohlen. Dieser Wert erhöht sich auf 600 mm an Orten, an denen ein höheres Störungspotenzial besteht.
Bei direkter Verlegung in der Erde sollte das Kabel mit scharfem Sand umgeben werden, um eine Beschädigung des Mantels oder der Isolierung zu vermeiden. Ein elektrisches Warnband sollte außerdem über dem Sand angebracht werden, um darauf hinzuweisen, dass sich das Kabel darunter befindet. Wird das Kabel hingegen in einem Rohr verlegt, muss sichergestellt werden, dass es wasserdicht ist, um ein Eindringen zu verhindern.
Wichtig ist auch, dass Stahldrahtarmierungen (SWA) immer geerdet sein müssen, unabhängig davon, ob die Armierung als Schutzleiter verwendet wird oder nicht. Damit wird sichergestellt, dass die Anforderungen an die automatische Abschaltung der Versorgung (ADS) erfüllt werden. Die Bedeutung dieses Aspekts sollte nicht übersehen werden, da die Entwicklung eines Fehlers in einem Kabel, das nicht wirksam geerdet ist, möglicherweise ein gefährliches Risiko für Personen darstellen kann.
Nach der Installation sollte immer eine vollständige und strenge Prüfung durch einen qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass es sowohl sicher ist als auch den Vorschriften entspricht.
Wie schneidet man Panzerkabel?
Zum Schneiden von Panzerkabel gibt es verschiedene Werkzeuge. Am besten verwendet man spezielle Kabelschneider, die für diese Aufgabe konzipiert sind. Alternativ kann auch ein Seitenschneider oder eine Bügelsäge verwendet werden, aber wenn möglich wird ein Kabelschneider empfohlen.
Befolgen Sie diese Schritte, um Kabelschneider sicher und effizient einzusetzen:
- Messen Sie die benötigte Kabellänge genau ab und markieren Sie den Außenmantel an der Schnittstelle
- Stellen Sie die Klingentiefe des Schneiders ein, um die richtige Tiefe für das Durchschneiden der Armierung zu gewährleisten
- Legen Sie das Kabel in die Drahtführung des Schneiders, richten Sie es an der markierten Schnittposition aus und befestigen Sie es
- Führen Sie den Schnitt sorgfältig aus
- Entfernen Sie das frisch geschnittene Kabel aus dem Schneider
Welche Panzerkabel-Größe brauche ich?
Panzerkabel gibt es in einer Vielzahl von Größen für unterschiedliche Anwendungen. Die Größe des von Ihnen benötigten Kabels hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter Anderem:
- Einbauumgebung
- Erforderliche Länge
- Nennstrom (Ampere)
- Typische Bedingungen
- Häuslicher oder industrieller Standort
Die Größe kann sich auch auf mehrere verschiedene Maße beziehen:
- Länge (m)
- Durchmesser (mm)
- Größe der Verschraubung
- Gesamtabmessungen
Es ist von entscheidender Bedeutung zu wissen, welche Panzerkabelgröße für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, denn die Größe bestimmt viele der wichtigsten Überlegungen, die Sie in Betracht ziehen sollten.
Ist Panzerkabel für nasse und geflutete Umgebungen geeignet?
Für die Installation im Freien sind ein Kabel und eine Verschraubung mit IP-Schutz erforderlich. Das Gleiche gilt auch für Umgebungen, die nass sind, in denen Wasser steht oder in die Schmutz oder Staub eindringen kann. Der Anschluss sollte die entsprechende IP-Schutzart aufweisen, und das Kabel sollte so verlegt werden, dass die potenziellen Auswirkungen schädlicher äußerer Einflüsse so weit wie möglich reduziert werden.
Wie stark kann man Stahldraht-Panzerkabel biegen?
Je nach Anwendung und Umgebung kann es erforderlich sein, dass SWA-Panzerkabel während des Installationsprozesses gebogen und an Konturen, Ecken oder Bohrungen angepasst werden müssen. Aufgrund seines Gewichts und seiner Steifigkeit ist jedoch Vorsicht geboten, wenn es gebogen werden soll. Daher werden Panzerkabel häufig unterirdisch verlegt oder mit Hilfe von Kabelschuhen über lange, gerade Strecken befestigt.
Panzerkabel haben einen bestimmten Biegeradius, der auf dem Gesamtdurchmesser basiert. Ein Kabel darf nicht mit einem kleineren Radius als dem empfohlenen Mindestwert gebogen werden. Der Mindestbiegeradius beträgt in der Regel entweder das Sechs- oder das Achtfache des Durchmessers, je nach Typ. Lesen Sie vor der Installation unbedingt die Anweisungen des Herstellers, um den inneren Mindestbiegeradius für Ihr Kabel zu bestimmen.