the-washing-machine-project

MAKING AMAZING HAPPEN FOR A BETTER WORLD

Partnerschaft mit "The Washing Machine Project", um das Leben von 100.000 Menschen weltweit zu verbessern

Die Mission des Washing Machine Project, dessen Herzstück eine innovative technische Lösung ist, deckt sich mit unserem eigenen Ziel, durch Bildung und innovative Lösungen, die das Leben verbessern, eine nachhaltigere Welt zu inspirieren.

Das Washing Machine Project wurde 2018 von dem britischen Ingenieur Nav Sawhney nach einem Sabbatical in Südindien gegründet, wo er Frauen und Kinder dabei beobachtete, wie sie viele Stunden lang Wäsche von Hand wuschen. Er entdeckte, dass 70 % der Weltbevölkerung keinen Zugang zu einer elektrischen Waschmaschine haben und für viele das Waschen der Kleidung in Flüssen, Seen und Eimern die einzige Lösung ist. Es ist bekannt, dass das Waschen der Wäsche von Hand für Menschen mit niedrigem Einkommen und für Vertriebene auf der ganzen Welt ein großes Hindernis für den Zugang zu Bildung darstellt. Diese sich wiederholende, anstrengende Aufgabe, die bis zu 20 Stunden pro Woche in Anspruch nehmen kann, führt häufig zu chronischen Rücken- und Gelenkschmerzen.

Diese Erfahrung veranlasste Nav zur Entwicklung eines Prototyps für eine erschwingliche, netzunabhängige Handkurbelwaschmaschine, die Divya. Es ist die einzige Maschine dieser Art, die für humanitäre Zwecke entwickelt wurde und keinen Strom benötigt. Sie verwendet einen Schwungradmechanismus mit Trommel-in-Trommel-Technologie und kombiniert Wasch- und Schleuderfunktion. Da sie aus wiederverwendbaren, handelsüblichen Komponenten besteht und leicht zu warten ist, kann sie überall und von jedermann bedient und repariert werden. Mit der Divya wird die Zeit, die für das Waschen von Hand aufgewendet werden muss, um 75 % reduziert und es wird 50 % weniger Wasser benötigt.

Wenn Frauen sich erheben, erheben wir uns alle

Das Washing Machine Project wurde 2018 mit der Mission gegründet, Frauen zu ermöglichen, die Zeit zu erhalten, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.

"Als globale Gemeinschaft tragen wir Verantwortung für uns und unseren Planeten. Gemeinsam können wir innovative Lösungen für eine bessere und gleichberechtigte Welt für alle entwickeln.“

Nav Sawhney; Erfinder und Gründer von The Washing Machine Project

Nav und sein Team von The Washing Machine Project arbeiten daran, das Design weiter zu verbessern und seine humanitäre, nachhaltige und erzieherische Wirkung zu verstärken.

Nach Testläufen sind nun 100 Divyas im Flüchtlingslager Jeddah 5 in Mosul, im föderalen Irak und im Mamsharam-Lager im kurdischen Irak im Einsatz, und weitere Pilotprojekte sind geplant. Bis 2023 sollen mindestens 7.500 Maschinen für benachteiligte Familien und Gemeinschaften in 10 Ländern zur Verfügung stehen und damit rund 100.000 Menschen helfen.

Um seine Arbeit fortsetzen zu können, benötigt das Projekt dringend finanzielle Mittel. Unsere dreijährige Partnerschaft mit dem Waschmaschinenprojekt wird es ihm ermöglichen, die Last des Wäschewaschens für Tausende von hart getroffenen Familien und Gemeinden auf der ganzen Welt zu erleichtern.

Wenn Sie für diesen guten Zweck spenden möchten, klicken Sie bitte auf die folgende Schaltfläche

Die Geschichte von Kawsek

Kawsek musste vor 5 Jahren aus ihrer Heimat in Syrien fliehen und lebt heute mit ihrem Mann und ihren 10 Kindern im Flüchtlingslager Yasmine im Libanon.

Sie und ihre drei kleinen Töchter verbrachten früher 2-3 Stunden pro Tag mit dem Waschen der Kleidung von Hand, was ihnen Rücken- und Gelenkschmerzen sowie Hautreizungen verursachte.

Mit der manuellen, netzunabhängigen Waschmaschine müssen Kawsek und ihre Töchter diese sich wiederholende und kräftezehrende Arbeit nicht mehr verrichten: Sie sparen Zeit, die sie für eine Ausbildung oder eine bezahlte Arbeit nutzen können, und sie können mit ihrer Zeit machen, was sie wollen.

"Wir sind es gewohnt, Wäsche mit bloßen Händen zu waschen; wir sind müde! Aber jetzt haben wir diese neue Erfindung, keine Rücken-, Bein- oder Handschmerzen mehr. Eine unglaubliche Erfindung!"

Kawsek; Flüchtling und Mutter von 10 Kindern