Reiseadapter
Was ist ein Reiseadapter?
Reiseadapter, oder auch Travel Adapter genannt, sind für die Verwendung von Elektronikgeräten auf Reisen unerlässlich. Wenn die Spannung oder der Steckertyp von denen in Ihrem Land abweicht, benötigen Sie einen Adapter. Steckdosen haben unterschiedliche Formen in verschiedenen Teilen der Welt. Daher benötigen Sie einen Adapter, um die Form Ihrer Haussteckertypen in die Form der Steckdosen der Region umzuwandeln, in die Sie reisen.
Wie funktionieren Reiseadapter?
Reiseadapter sind einfache Geräte, die es einem Benutzer ermöglichen, jedes elektronische Gerät in unterschiedliche landesspezifische Steckdosen zu stecken. Auf der einen Seite hat der Adapter Stifte, die in die Wandsteckdose passen und auf der anderen Seite befindet sich eine Steckdose für ein Endgerätekabel. Reiseadapter und Reisekonverter werden verwechselt, aber es ist wichtig zu beachten, dass dies NICHT das gleiche ist. Konverter sind komplexere Geräte, die eine Spannung umwandeln. Adapter machen das nicht.
Ein europäischer Stecker ist beispielsweise üblicherweise vom Typ C, während ein US-Steckertyp vom Typ A ist. In Asien können Sie jedoch feststellen, dass es eine Mischung verschiedener Steckertypen gibt.
Reisestecker für verschiedene Regionen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Regionen und der zugehörigen Stecker und Netzspannungen. Wollen Sie mehr über Reisestecker wissen?
Nordamerika
Die Spannung in Nordamerika beträgt 120 Volt und die meisten elektrischen Geräte werden mit ca. 110 Volt betrieben. Der Steckertyp besteht aus zwei Stiften mit einem dritten optionalen runden Stift.
In Brasilien, Mexiko, Japan, einigen Teilen von Ägypten, Thailand und Peru werden diese Art von Netzteilen ebenfalls verwendet.
GB und Irland
Die Spannung in Großbritannien und Irland beträgt 230 Volt und die meisten elektrischen Geräte werden mit 220 bis 240 Volt betrieben. Für GB und Irland benötigen Sie einen Steckertyp mit 3 flachen, rechteckigen Stiften.
Europa
Nutzt dieselbe Spannung von 230 Volt wie in Großbritannien und Irland und die meisten elektrischen Geräte werden mit 220 bis 240 Volt betrieben. Der Unterschied ist, dass in Europa Steckdosen mit 2 runden Stiften verwendet werden.
In Argentinien, Marokko, Thailand, China und Ägypten wird auch die europäische 2-polige Steckdose verwendet.
Arten von Reiseadaptern
Einfache regionale Adapter
Diese Adapter bieten eine einfache Anpassung von Ihrem Elektronikgerät an den elektrischen Ausgang Ihres Zielorts. Z. Bsp. könnte dies ein britischer 3-poliger Stecker auf einen europäischen 2-poligen Stecker sein.
Regionale Mehrfachadapter
Diese Adapter bieten mehrere Optionen für verschiedene Steckertypen mit mehreren Ausgangsoptionen für Reisen in verschiedene Regionen. Zum Beispiel könnte ein Adapter über bis zu drei Steckertypen als Quelle und dann bis zu drei Steckertypen für die Steckdose verfügen.