Kürzlich gesucht

    Wippschalter

    Ein Wippschalter ist eine der häufigsten Arten von elektrischen Schaltern, die heute in der Industrie verwendet werden. Es handelt sich um einen Ein-Aus-Schalter, der wie eine Wippe hin und her wippt. Wippschalter können einpolig oder zweipolig sein. Dies bezieht sich auf die Anzahl der Stromkreise, die durch den Schalter gesteuert werden. Der Wippschalter legt fest, in wie viele Positionen die Pole des Schalters geschaltet werden können. Übliche Schalterkonfigurationen sind SPST, SPDT, DPST und DPDT. Weitere Informationen finden Sie auf den Produktseiten und auf den Datenblättern.

    Arten von Wippschaltern

    Nicht beleuchtete Wippschalter haben oft einen Kreis und einen horizontalen Strich, um anzuzeigen, ob der Schalter ein- oder ausgeschaltet ist. Andere Schalter haben eine farbige LED, die leuchtet, wenn der Schalter eingeschaltet ist. RS bietet ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen beleuchteten und nicht beleuchteten Wippschaltern von branchenführenden Marken, einschließlich APEM, Arcolectric, C&K Carling Technologies und natürlich unsere Eigenmarke RS PRO. Wippschalter können in zwei Hauptarten unterteilt werden: tastend oder rastend. Dies bezieht sich auf die Schalterbetätigung.

    Tastender Wippschalter

    Diese Art von Schalter erfordert eine Kraft (normalerweise einen Finger), um das Schalterbetätigungselement in die Ein-Position zu drücken. Die Kraft muss aufrechterhalten werden, damit der Schalter funktioniert. Sobald die Kraft entfernt wird, kehrt die Wippe in ihren ursprünglichen Zustand zurück oder federt zurück.

    Rastender Wippschalter

    Wenn Kraft auf das Wippschalter-Betätigungselement ausgeübt wird, ändert der Schalter den Status und rastet ein. Der Schalter bleibt eingerastet, bis eine Kraft auf das Betätigungselement ausgeübt wird. Der Schalter wird dann ausgerastet und kehrt in seinen normalen Zustand zurück.

    (Ein)-Aus-(Ein)

    Diese Art von Schaltern ist sowohl in der linken als auch in der rechten Position tastend. Sobald die Kraft aus einer der Ein-Stellungen aufgehoben wird, springt der Wippschalter in die ursprüngliche Mittel-Aus-Stellung zurück.

    (Ein)-Aus

    Dieser Schaltertyp ist nur in der linken Stellung tastend. Sobald die aufgebrachte Kraft aufgehoben wird, springt der Wippschalter in seine ursprüngliche Aus-Stellung zurück.

    Ein-Aus-Ein

    Diese Art von Schalter rastet sowohl in der linken als auch in der rechten Position ein. Es muss eine Kraft auf eine der beiden Ein-Stellungen ausgeübt werden, damit der Wippschalter funktioniert. Die gleiche Kraft muss dann aufgebracht werden, um den Schalter wieder in seine ursprüngliche Mittelstellung zu bringen.

    Ein-Aus

    Diese Art von Schalter rastet in der linken Position ein. Die Kraft muss aufgebracht werden, damit der Schalter einrastet. Die gleiche Kraft muss aufgebracht werden, um den Schalter in seine ursprüngliche Rechts-aus-Stellung zurückzubringen.

    Wofür werden Wippschalter eingesetzt?

    Es gibt viele Anwendungen, bei denen ein Wippschalter eingesetzt werden können. Dazu gehören Haushaltsgeräte, medizinische Systeme, Netzteileinheiten, Bedientafeln und HLK-Anlagen. Für extremere Umgebungen kann ein Schalter mit IP-Schutzart eingesetzt werden. Die Schutzart reicht von IP40 bis IP68.

    Filter
    Sortieren nach
    Seite
    1
    von
    0
    pro Seite
    Seite
    1
    von
    0
    pro Seite