Teile-Nr.

Farbspray

Sprühlack ist eine Aerosolfarbe, die in einem unter Druck stehenden verzinnten Stahl- oder Aluminiumbehälter geliefert wird. Der Behälter ist klein genug, um tragbar und für den Einhandbetrieb geeignet zu sein. Sprühlack kann ohne elektrische oder luftbasierte Anwendungswerkzeuge verwendet werden.Wie verwendet man Sprühlack?Sprühlack ist unglaublich einfach zu verwenden. Sie müssen lediglich den Deckel auf dem Behälter entfernen und die Düse oben zusammendrücken. Der Lack wird als feiner Sprühnebel gesprüht. Sie müssen immer die Anweisungen für jeden Lack beachten, da der Abstand der Anwendung Auswirkungen auf die Lackviskosität und Trockenzeit hat.Vorteile von Sprühlack:• Sprühlack ist tragbar und höchst praktisch. Sprühlackbehälter sind tragbar und erfordern keine anderen Geräte wie Bürsten oder Lackschalen. Dies bedeutet auch, dass keine Geräte gereinigt werden müssen.• Sprühlack ist unglaublich vielseitig einsetzbar, da er auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Metall, Keramik, Spiegel, Mauerwerk, Kunststoff, Holz, Leinwand und MDF verwendet werden kann (dies kann je nach Art der Farbe variieren)• Sprühlack kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden• Mit Sprühlack können Sie große Flächen schnell abdecken, außerdem trocknen sie oft schneller als mit normalem Lack. Wenn Sie jedoch eine Schicht Sprühlack auftragen, müssen Sie sicherstellen, dass die vorherige Schicht getrocknet ist. Das Aufsprühen auf nasse Farbe kann dazu führen, dass Blasen in der Oberfläche der Beschichtung entstehen.• Da Sprühlacke Aerosole sind, ist die Abdeckung sehr gleichmäßig. Dies ist ein Vorteil gegenüber dem Streichen mit einem Pinsel, der eine unebene Oberfläche und Pinselspuren auf der Oberfläche hinterlassen kann.• Sprühlack wird mit verschiedenen Oberflächen wie glänzend, matt und satiniert geliefert, so dass für jeden Anwendungsfall der passende Lack zur Verfügung stehtMuss ich eine Grundierung verwenden?Nicht alle Sprühlacke benötigen eine Grundierung, aber Grundierungen können helfen, die zu lackierende Oberfläche vorzubereiten. Eine Grundierung kann die Oberfläche glätten, so dass der Sprühlack leichter haftet und eine gleichmäßige Farbbasis für eine bessere Abdeckung der endgültigen Lackierung bietet. Bei der Verwendung von Metalllack bieten Grundierlacke Beständigkeit gegen Rost und Korrosion. Bei Holz können Grundierungen verhindern, dass Sprühlack in die Oberfläche eindringt und zu einer ungleichmäßigen Beschichtung führt.Vorsichtsmaßnahmen:Sprühlack ist ein relativ sicheres Produkt, aber es gibt einige Vorsichtsmaßnahmen, die Sie ergreifen können, um Risiken zu minimieren. Sie müssen Sprühlack immer in einer gut belüfteten Umgebung verwenden und eine geeignete PSA (Persönliche Schutzausrüstung) tragen. Sprühlack ist brennbar und muss von Wärmequellen und offenem Feuer ferngehalten werden.

Wird geladen

Filter
Sortieren nach
Seite
1
von
0
pro Seite
Seite
1
von
0
pro Seite