Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht

    Schonhämmer

    Ein Schonhammer zeichnet sich durch seine besondere Konstruktion aus. Anders als herkömmliche Hämmer verfügt er über einen Kopf aus weichen Materialien wie Gummi, Kunststoff oder Leder. Dies sorgt dafür, dass beim Schlagen empfindliche Oberflächen nicht beschädigt werden. Im Gegensatz zu Metallhämmern hinterlässt ein Schonhammer keine Dellen oder Kratzer, was ihn ideal für die Arbeit mit Holz, Kunststoff oder dünnem Metall macht.

    Viele Schonhämmer haben zudem einen speziellen Kern, der oft aus Metall besteht, um eine ausreichende Schlagkraft zu gewährleisten. Das ermöglicht es, die Schlagenergie zu übertragen, ohne dabei Beschädigungen zu riskieren. Oft wird das Innere des Kopfes mit Metallkugeln oder Granulat gefüllt, um eine zusätzliche Dämpfung zu erreichen.

    Die Vorteile eines Schonhammers

    • Schonung empfindlicher Oberflächen: Egal, ob Sie Möbel bauen, Fliesen verlegen oder Bleche bearbeiten – empfindliche Materialien bleiben unversehrt. Der Schonhammer hinterlässt keine Spuren.
    • Gezielte Kraftübertragung: Trotz der weichen Schlagfläche kann die Kraft präzise auf den Werkstoff übertragen werden. Dadurch ist der Schonhammer sowohl für grobe als auch feine Arbeiten geeignet.
    • Vielseitigkeit: Schonhämmer kommen in einer Vielzahl von Bereichen zum Einsatz. Ob in der Feinmechanik, im Möbelbau oder in der Automobilindustrie – überall dort, wo exakte Schläge notwendig sind, ist dieses Werkzeug die erste Wahl.
    • Sicherheit: Ein weiterer Vorteil des Schonhammers liegt in der erhöhten Sicherheit. Durch die weicheren Köpfe ist die Verletzungsgefahr geringer, was gerade im professionellen und industriellen Einsatz wichtig ist.

    Anwendungsbereiche von Schonhämmern

    Schonhämmer werden in vielen Branchen verwendet. Die Einsatzgebiete sind ebenso vielseitig wie die Ausführungen des Werkzeugs:

    • Möbel- und Holzverarbeitung: Hier kommen Schonhämmer häufig zum Einsatz, wenn empfindliche Holzoberflächen bearbeitet werden müssen. Sie ermöglichen es, Verbindungen sanft und ohne Beschädigung zusammenzusetzen oder Materialien zu positionieren.
    • Kfz-Werkstätten: In der Automobilindustrie werden Schonhämmer verwendet, um Karosserieteile anzupassen, ohne den Lack oder das Material zu beschädigen.
    • Metallverarbeitung: Besonders bei der Bearbeitung von dünnen Blechen oder empfindlichen Metallen sind Schonhämmer von Vorteil. Sie sorgen dafür, dass das Material nicht verformt oder zerkratzt wird.
    • Fliesenlegen und Bauwesen: Beim Verlegen von Fliesen oder beim Arbeiten mit empfindlichen Materialien auf Baustellen ist der Schonhammer ebenfalls ein wichtiges Werkzeug.

    Verschiedene Arten von Schonhämmern

    Je nach Anwendungsbereich gibt es unterschiedliche Arten von Schonhämmern:

    • Gummihämmer: Diese Hämmer haben einen Kopf aus Gummi und eignen sich hervorragend für Arbeiten, bei denen eine weiche und flexible Schlagfläche gefragt ist, z.B. beim Fliesenlegen.
    • Kunststoffhämmer: Sie haben meist einen härteren Kunststoffkopf, der etwas robustere Schläge ermöglicht, ohne dabei Oberflächen zu beschädigen. Sie kommen häufig in der Metallverarbeitung zum Einsatz.
    • Lederhämmer: Lederköpfe sind besonders weich und kommen dort zum Einsatz, wo ein minimaler Kraftaufwand genügt, z.B. bei empfindlichen Holzmöbeln.

    Worauf sollte man beim Kauf eines Schonhammers achten?

    Beim Kauf eines Schonhammers spielen mehrere Faktoren eine Rolle:

    • Material des Hammerkopfes: Je nach Einsatzgebiet sollten Sie den richtigen Hammerkopf wählen. Gummi, Kunststoff und Leder sind die gängigsten Materialien.
    • Größe und Gewicht: Die Größe und das Gewicht des Schonhammers sollten auf die Art der Arbeit abgestimmt sein. Für feine Arbeiten ist ein leichter Hammer ideal, während für gröbere Arbeiten ein schwereres Modell sinnvoll ist.
    • Ergonomie: Achten Sie auf einen ergonomisch geformten Griff, der gut in der Hand liegt und eine angenehme Führung ermöglicht. Dies ist besonders bei längeren Arbeiten wichtig.
    • Markenqualität: Es lohnt sich, in ein hochwertiges Werkzeug zu investieren. RS bietet Produkte von namenhaften Herstellern an, robuste und langlebige Modelle, die auch bei häufiger Nutzung nicht an Schlagkraft oder Präzision verlieren.
    1 von 1
    Ergebnisse pro Seite