Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht
    Megger

    Megger

    Megger GmbH, Weststraße 59, 52074 Aachen, Deutschland

    Megger - Prüftechnik vom Kraftwerk bis zur Stecksdose

    Megger ist einer der weltweit führenden Premiumhersteller von von Mess- und Prüftechnik. Wir bieten Lösungen, um die Übertragungswege elektrischer Energie vom Kraftwerk bis zur Steckdose auf ihre Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu prüfen. Es gibt eine lange Liste von Megger-Erfindungen wie Mikro-Ohmeter, Isolationsprüfgeräte und DMMs. Der berühmte Kurbelinduktor von Megger ist seit Generationen von Elektrotechnikern ein Synonym für genaue Isolationsmessungen. Diesen hat unser Firmengründer Sidney Evershed im Jahr 1889 erfunden.

    Im Laufe der Jahrzehnte haben wir unsere Produktpalette kontinuierlich in Breite und Tiefe weiterentwickelt. Heute können wir mit Stolz behaupten, als der Hersteller mit der längsten Tradition und dem größten Sortiment eine führende Rolle in der Messtechnik zu spielen. In unseren Produkten vereinen sich langjährige Erfahrung, das geschätzte Feedback unserer weltweiten Anwender mit dem Ideenreichtum und der Gewissenhaftigkeit unserer Produktentwickler.

    Ausgewählte Produkte

    The MFT-X1 -Entwickelt auf Basis Ihrer Anforderungen

    Der neue MFT-X1 - Wir haben Ihnen genau zugehört

    • Seien Sie immer einsatzbereit: Mit der schnellsten, innovativsten und flexibelsten Akku-Lösung der Branche
    • durch den Nutzer upgradefähige Firmware
    • Hochauflösende Schleifenimpedanzmessung (0,001 Ohm) übertragbar

    Presentation des MFT-X1

    Der MFT-X1 stellt unsere erste Generation plattformbasierter, vom Benutzer aufrüstbarer MFTs vor und ergänzt die bestehende Megger MFT1700-Reihe von Multifunktionstestern. Es wurde in unserem Werk in Dover im Vereinigten Königreich entwickelt und hergestellt und verfügt über eine Vielzahl neuer Funktionen, die auf jahrelangen Kundeneingaben basieren.

    diagnostische Isolationsprüng

    Da Isolationsfehler verursachen die meisten Schäden in elektrischen Einrichtungen, daher ist das Prüfen der Isolationsqualität elementarer Bestandteil sämtlicher Wartungsprogramme.

    Der übliche Vergleich einer Isolationswiderstandsprüfung mit vorher festgelegten Grenzen kann jedoch nur ein Gut-/ Schlecht-Ergebnis liefern. Da diese Indikation nicht ausreicht, biete eine wiederkehrende Prüffolge aus unterschiedlichen Prüfmethoden mehr Aussagekraft um die Folgen von Geräteausfällen zu minimieren.

    Niederohmprüfung

    Mikroohmmeter messen den elektrischen Widerstand von sehr niederohmigen elektrischen Verbindungen. Dabei wird der Widerstand von Stromschienen, Schweißverbindungen, Kabelverbindungen u.a. elektrischen Verbindungen, bei denen es auf Genauigkeit und Präzision ankommt gemessen.

    Ziel ist es Zuverlässigkeit und Sicherheit der elektrischen Verbindungen zu gewährleisten, da Verbindungen mit hohem Widerstand potenziell gefährlich sein und zu Kurzschlüssen, Überhitzung und anderen Schäden führen können.

    TDR Familie

    Kabellaufzeit- und -längenmessegerät

    Das Verfahren ist auch unter der englischen Bezeichnung TDR bekannt, was die Analyse von Lauflänge und Reflexionsmerkmalen von elektro-magnetischen Signalen und Wellen in elektrischen Leitern beschreibt.

    Hierbei wird die Zeit gemessen, die ein elektrischer Impuls bis zu seiner Rückkehr zum Ursprung benötigt. Kennt Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel, kann man von der Zeit auf die Länge des Kabels, Fehler in der Isolation/Leiter hervorgerufen durch Bruch, Korrosion uvm. schließen

    Erdungsprüfung

    Megger Erdungsprüfgeräte bieten einzigartige Lösungen für Ihre Erdungsmessungen. Eine ordnungsgemäße Erdung ist wichtig, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten und Personen vor Stromschlägen zu schützen. Der Widerstand der Erdung sollte einen bestimmten Wert nicht überschreiten, um eine ausreichende Erdung sicherzustellen.

    Wenn der Widerstand der Erdung zu hoch ist, kann es zu gefährlichen Spannungen kommen, die eine Gefahr für Menschen und Anlagen darstellt.