Beim Löten wird Flussmittel verwendet, um die Metalloberfläche zu reinigen und die Oxidation zu verhindern. Das Flussmittel sorgt dafür, dass das Lot gut an der Oberfläche haftet und eine zuverlässige Verbindung entsteht. Nach dem Lötprozess bleibt jedoch häufig ein Rückstand des Flussmittels auf der Lötstelle zurück. Diese Rückstände können, wenn sie nicht entfernt werden, zu Korrosion führen, die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigen und die Lebensdauer der Lötverbindung verkürzen.
Hier kommt der Löt-Flussmittelentferner ins Spiel. Es handelt sich um eine spezielle chemische Lösung, die die Rückstände von Flussmittel nach dem Löten entfernt. So wird sichergestellt, dass die Lötstelle sauber, funktional und widerstandsfähig bleibt. Der Löt-Flussmittelentferner trägt nicht nur zur optischen Verbesserung bei, sondern schützt auch die empfindlichen Bauteile vor langfristigen Schäden.
Arten von Löt-Flussmittelentfernern
Löt-Flussmittelentferner gibt es in verschiedenen Varianten, je nach Art des Flussmittels und der Art der Lötverbindung. Hier sind einige gängige Typen:
- Wasserbasierte Flussmittelentferner: Diese Reiniger basieren auf einer wasserlöslichen Formel und sind eine umweltfreundliche Option. Sie eignen sich gut für Flussmittel, die mit Wasser reagieren und sich leicht entfernen lassen.
- Lösungsmittelbasierte Flussmittelentferner: Diese Variante enthält chemische Lösungsmittel, die stark genug sind, um hartnäckige Rückstände zu entfernen. Sie sind besonders effektiv bei harzhaltigen und organischen Flussmitteln, die oft nicht wasserlöslich sind.
- Spezialreiniger für No-Clean-Flussmittel: Bei sogenannten "No-Clean"-Flussmitteln bleiben zwar keine groben Rückstände zurück, jedoch sind diese immer noch schädlich für die Funktionalität. Spezial-Flussmittelentferner sind darauf ausgelegt, auch diese minimalen Rückstände gründlich zu beseitigen.
Vorteile der Verwendung von Löt-Flussmittelentfernern
Einige wichtige Vorteile von Löt-Flussmittelentfernern sind:
- Verhinderung von Korrosion: Flussmittelreste sind oft hygroskopisch, was bedeutet, dass sie Wasser aus der Umgebungsluft aufnehmen können. Dies kann zu Korrosion der Lötstellen und der umgebenden Metallkomponenten führen. Löt-Flussmittelentferner verhindert dies effektiv.
- Verbesserte elektrische Leitfähigkeit: Rückstände auf der Leiterplatte können die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigen und sogar zu Kurzschlüssen führen. Durch die Reinigung der Lötstellen wird eine optimale Leitfähigkeit gewährleistet.
- Verbesserte Optik und Qualität: Gerade im Bereich der Produktion ist eine saubere Optik von großer Bedeutung. Rückstände wirken unschön und können auf mangelnde Qualität hindeuten. Der Löt-Flussmittelentferner sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild.
- Längere Lebensdauer der Bauteile: Löt-Flussmittelentferner verlängern die Lebensdauer von Elektronikbauteilen, da sie verhindern, dass sich Ablagerungen bilden, die den Kontakt zwischen den Komponenten beeinträchtigen könnten.
Wie verwendet man Löt-Flussmittelentferner richtig?
Um den Löt-Flussmittelentferner effektiv anzuwenden, sind einige Schritte zu beachten:
- Sicherheitsmaßnahmen ergreifen: Viele Flussmittelentferner enthalten Chemikalien, die reizend sein können. Tragen Sie daher immer Schutzhandschuhe und stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Auftragen des Entferners: Je nach Art des Entferners kann dieser direkt auf die betroffene Stelle aufgetragen werden. Lösungsmittelbasierte Entferner sind oft in Sprühflaschen erhältlich, die eine einfache und gezielte Anwendung ermöglichen.
- Reinigen der Lötstellen: Verwenden Sie eine weiche Bürste oder ein fusselfreies Tuch, um die Rückstände abzuwischen. Achten Sie darauf, keine empfindlichen Bauteile zu beschädigen. Manchmal kann auch eine spezielle Reinigung mit Ultraschall notwendig sein, um alle Rückstände zu entfernen.
- Nachspülen und Trocknen: Nach der Entfernung des Flussmittels sollte die Leiterplatte bei Bedarf nachgespült werden, insbesondere wenn wasserbasierte Entferner verwendet wurden. Anschließend die Lötstellen gründlich trocknen, um die Bildung von Feuchtigkeit zu verhindern.
Tipps für die Auswahl des richtigen Löt-Flussmittelentferners
Bei der Auswahl des geeigneten Flussmittelentferners sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Art des Flussmittels: Verwenden Sie einen Reiniger, der speziell für die Art des verwendeten Flussmittels ausgelegt ist. No-Clean-Flussmittel benötigen einen anderen Reiniger als wasserlösliche Flussmittel.
- Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass der Flussmittelentferner keine empfindlichen Materialien angreift, aus denen die Leiterplatte oder die Bauteile bestehen. Einige Lösungsmittel können Kunststoffe oder bestimmte Metalle angreifen.
- Umweltaspekte: Wenn möglich, wählen Sie umweltfreundliche, wasserbasierte Reiniger. Diese belasten die Umwelt weniger als aggressive Lösungsmittel.
- Benutzerfreundlichkeit: Entscheiden Sie sich für einen Flussmittelentferner, der einfach anzuwenden ist, wie beispielsweise einen Spray oder eine Flasche mit Dosierspitze. Dies erleichtert die Handhabung und spart Zeit im Reinigungsprozess.