Kürzlich gesucht
      • Veröffentlicht am 7. März 2023
      • Zuletzt bearbeitet am 25. Sep. 2023
    • 6 min

    Alles über Innensechskantschrauben

    Sie suchen Infos über verschiedenen Typen, Materialien und Ausführungen von Innensechskantschrauben? Dann ist dieser Ratgeber genau das Richtige für Sie! Wir geben einen Überblick über die genormten Maße, spezifischen Anwendungen und Montageanforderungen.

    innensechskantschraube

    Was ist eine Innensechskantschraube?

    Innensechskantschrauben sind Schraubentypen, die über einen Schraubenkopf mit eingelassenen Innensechskant für Drehbewegungen verfügen. Die Bezeichnung bezieht dabei sich generell auf die Profilform der Köpfe, egal ob Flachkopf- oder Linsenkopfschraube. Als solche sind sie dazu bestimmt, mit einem Sechskantschlüssel angezogen und gelöst zu werden. Dies ist das Hauptmerkmal, das diese Arten von anderen Schraubenprofiltypen wie Kreuzschlitz-, Schlitz- und Pozidriv-Schrauben unterscheidet.

    Der große Vorteil von Innensechskantschrauben ist das genau genormte Profil, das aufgrund seiner Form von vornherein nur passgenaue Sechskantschlüssel aufnimmt. Dies macht ein Überdrehen weniger wahrscheinlich und erleichtert das Schrauben. Vor allem handwerklich ungeübte Menschen erfreuen sich über die frustfreie Befestigungsmittel. Viele Möbelhäuser, das berühmteste davon IKEA, designen ihre Produkte daher für den Zusammenbau mit Innensechskantschrauben. Darüber hinaus sind sie perfekt für schwer zugängliche Stellen und können mit einem abgewinkelten Schlüssel leicht ein- und ausgedreht werden.

    Abgesehen vom Profil unterscheiden sich Innensechskantschrauben also nicht wesentlich von anderen Typen und eignen sich für viele alltägliche Anwendungen. Wie wir im Verlauf dieses Ratgebers jedoch feststellen werden, gibt es einige Situationen, in denen sie nicht die beste Alternative darstellen und andere, in denen sie fast unentbehrlich geworden sind.

    Vor- und Nachteile von Innensechskantschrauben

    Das potenziell höhere Drehmoment, das Innensechskantschrauben gegenüber normalen Schrauben erreicht werden kann, ist vielleicht einer der größten Hauptvorteile. Dadurch können Schrauben fester angezogen und sparsamer eingesetzt werden. Weniger Schrauben bedeutet wiederum:

    • geringere Materialkosten,
    • weniger Löcher zum Bohren und Gewindeschneiden in Montageflächen, was Zeit spart und potenzielle Schäden an Bauteilen reduziert,
    • geringeres Gesamtgewicht des fertigen Teils.

    Innensechskantschrauben vereinen zudem Vorteile von Außensechskant- und herkömmlichen Schrauben mit Profil. So bieten sie eine ähnliche Kraftübertragung, kommen jedoch ohne Muttern aus. Darüber hinaus benötigen Sie weniger Platz für die Montage.

    Ein Nachteil allerdings ist die höhere Anfälligkeit für Korrosion. Dies liegt daran, dass sich – im Gegensatz zu Außensechskant-, Kreuz- oder Schlitzschrauben – im Hohlraum des Schraubenkopfprofils leichter Wasser ansammeln kann. Für Befestigungen im Außenbereich eignen sich Innensechskantschrauben somit nur bedingt (Näheres dazu weiter unten im Abschnitt „Werkstoffe“). Zudem begünstigt Rost ein Runddrehen des Profils.

    Gut zu wissen!

    Gut zu wissen!

    So lösen Sie rundgedrehte Schrauben

    Auch bei Innensechskantschrauben kann es mal passieren, dass diese überdreht werden und der Schlüssel keinen Halt mehr findet. Zum Glück gibt es mehrere Möglichkeiten, eine rundgedrehte Schraube zu lösen. Bereits eine einfache Reinigung mit einem Rostentferner kann Wunder bewirken. Hilft alles nichts oder ist gar der Kopf völlig hinüber, ist ein Schraubenausdreher die letzte Rettung. Mit diesem lösen Sie selbst hartnäckigste Schrauben.

    Zylinderschrauben nach DIN 912: Maße und Größenbezeichnungen

    Der durchschnittliche Schraubenkopf mit Innensechskant hat etwa den 1,5-fachen Durchmesser des Schraubenschaftes und ist etwa so hoch wie der Schaft breit ist. Zu den alternativen Kopfausführungen für Zylinderschrauben mit Innensechskant gehören jedoch Varianten mit niedrigem Kopf, mit Halbrundkopf und mit flachem Kopf, die zum Eindrehen in Senkbohrungen und andere anwendungsspezifische Montagepositionen vorgesehen sind.

    Beim Kauf von Innensechskantschrauben ist zu beachten, dass die angegebene Länge des Produkts in der Regel von unmittelbar unter dem Kopf bis zur Spitze gemessen wird. Dies ist bei den meisten Schraubentypen der Fall, aber bei einigen spezifischen Varianten - zum Beispiel bei Rändelschrauben - werden oft Längenmaße angegeben, die die Kopfhöhe in die Gesamtlänge einbeziehen. Längere Innensechskantschrauben (100 mm oder mehr), wie sie häufig für elektrische Anschlüsse verwendet werden, sind ebenfalls erhältlich.

    Während relativ kleine Größen von Innensechskantschrauben (mit Durchmessern von M2 bis M6 und Längen von ca. 3 mm bis 20 mm) für ein breiteres Spektrum von Aufgaben und Anwendungen tendenziell stärker nachgefragt werden, ist das gesamte Spektrum der verfügbaren Größen beträchtlich. Größere, schwerere und extralange Innensechskantschrauben sind keine Seltenheit, vor allem in Dicken von etwa M8 bis M20 und Längen bis zu 130 mm.

    Werkstoffe für Innensechskant-Zylinderschrauben

    Die gebräuchlichsten Materialien, aus denen Innensechskant-Zylinderschrauben hergestellt werden, sind Stahl und Edelstahl, aber auch Varianten aus Messing, Aluminium und Schwarznickel sind durchaus gebräuchlich. Zusätzlich können sie verchromt oder verzinkt sein. So findet sich für jede spezifische Anwendung die richtige Innensechskantschraube.

    Einige der am häufigsten verwendeten Materialien finden Sie unten aufgeführt.

    Aluminium-Innensechskantschrauben

    Aluminium-Innensechskantschrauben werden oft für Anwendungen bevorzugt, bei denen das Gewicht eine wichtige Rolle spielt. Dies könnte Anwendungen von der Automobilindustrie bis hin zu Anwendungen wie das Anbringen von Beschlägen und Verkleidungen an beweglichen Möbeln, Schränken, Türen und Fenstern umfassen.

    Obwohl Aluminium nur etwa ein Drittel des Gewichts von Stahl ausmacht, ist es langlebig und weist tendenziell eine geringere Scherfestigkeit auf. Es äußerst korrosionsbeständig, dafür jedoch weniger widerstandsfähig als Edelstahl.

    Innensechskantschrauben aus verzinktem oder vernickeltem Stahl

    Innensechskantschrauben aus verzinktem oder vernickeltem Stahl

    Zink und Nickel zeichnen sich durch ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit aus. Eine mit diesen Metallen beschichtete Schraube hält selbst härtesten Umweltbedingungen stand. Besonders kombinierte Zink-Nickel-Beschichtungen gelten als besonders langlebig – im Vergleich zu einfachen Verzinkungen sind sie bis zu doppelt so widerstandsfähig und bis zu viermal beständiger gegenüber Korrosion als andere metallische Beschichtungsverfahren. Durch den teureren Fertigungsprozess sind sie nicht immer die kosteneffektivste Option, besonders bei Anwendungen, in denen die Schrauben nicht übermäßiger Feuchte ausgesetzt sind.

    Zum Sortiment

    Innensechskantschraube aus Messing

    Innensechskantschraube aus Messing

    Messing bietet nicht nur einen ästhetischen Mehrwert; als Legierung aus Kupfer und Zink können Innensechskantschrauben aus Messing oder mit Messingspitze in bestimmten Situationen viele weitere Vorteile bieten. Sie sind durchaus langlebig, wenn nicht ganz so wie einfache Stahl- oder Edelstahl-Innensechskantschrauben. Einfache Messingbeschichtungen sind weniger korrosionsbeständig als Schrauben aus massivem Messing. Für feuchte Umgebungen oder im Freien sind letztere also in der Regel die bessere Wahl.

    Zum Sortiment

    Typen von Innensechskantschrauben

    Neben verschiedenen Materialien sind auch Innensechskantschrauben in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

    Linsenkopfschrauben mit Innensechskant

    Linsenkopfschrauben mit Innensechskant

    Halbrundschrauben mit Innensechskant werden mit einer glatten, leicht abgerundeten Kuppel am Kopf hergestellt, die tendenziell etwas größer und bauchiger ist als bei Zylinderschrauben. Dadurch können sie einen größeren Sechskantschlüssel aufnehmen. Dadurch kann die Schraube mit mehr Drehmoment angezogen werden.

    Zum Sortiment

    Flachkopf-Innensechskantschrauben

    Flachkopf-Innensechskantschrauben

    Flachkopfschrauben mit Innensechskant sind überall dort in Gebrauch, wo die Schraube möglichst bündig mit oder knapp unter der Oberfläche des Werkstücks eingeschraubt werden soll. Senkkopf-Innensechskantschrauben weisen eine schräge Schultergestaltung auf, die es der Schraube ermöglicht, sich über eine vorgebohrte Senkbohrung in die Oberfläche zu betten. Auch hier sind sie in zahlreichen Längen und Dicken erhältlich und sowohl in Zoll- als auch in metrischen Tabellen zur Größenbestimmung von Innensechskantschrauben weit verbreitet.

    Zum Sortiment