Der weltweite Lieblingssport wird smart. Zahlreiche Innovationen kommen im WM-Jahr 2018 auf Spieler und Zuschauer zu, die Performance und Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben werden.
Bahnbrechende Neuerungen erwarten uns auch in den Bereichen Equipment, (Spiel-)Assistenz und Home Experience.
Let´s Go!-
- miCoach-Ball
- Smart Schuhe
- Smarte Trikos
-
- VAR
- Drohnen
- Virtual Reality
-
- VR
- High Resolution
- Active Skin
Der harte Kern: Integrierter Sensor im Inneren des Balls
Langlebig: Batterie hält etwa 2000 Schuss
Ladezeit: Nach einer Stunde ist der Ball vollständig aufgeladen
smart Equipment miCoach-Ball
In den Adidas miCoach Smart Ball ist ein Sensor integriert, der Daten zu Geschwindigkeit, Drall, Schussstärke und Flugbahn direkt über Bluetooth 4.0 an die miCoach-App bzw. Runtastic-App weitergibt.
- Diese wertet die Daten aus und gibt in Echtzeit Feedback und Tipps zu den genannten Werten.
- Beispielsweise zeigt die App an, wo und wie der Fuß beim Schuss platziert werden muss, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Der miCoach ist jedoch nicht der offizielle WM-Ball 2018. Diese Ehre wird dem Adidas Telstar 18 zuteil, der zwar dank seines NFC-Chips ebenfalls „smart“ ist, jedoch im Vergleich zum miCoach weniger Features bereitstellt. Dieser Chip findet nur im Originalspielball Anwendung, nicht aber in den Modellen Adidas Telstar 18 Top Replique und Top Glider.
Tracking: Misst gelaufene Distanzen
Datenspeicherung: Speichert Trainingsdaten und sendet sie an die App
Das Gehirn: Integrierter Speedcell-Chip
smart Equipment Smarte Schuhe
Die miCoach-Technologie gibt es auch für den Fußballschuh. Nach dem Training können gelaufene Distanzen, Sprints und Geschwindigkeiten auf Smartphone, Tablet, MAC oder PC ausgewertet werden.
- Die Übertragung erfolgt kabellos und der Tracker kann Trainingsdaten über 7 Stunden hinweg speichern.
Durch den Zukauf des österreichischen Fitness-Start-ups Runtastic für 240 Millionen Euro holt Adidas innerhalb des Smart-Fitness-Sektors ordentlich auf: Sämtliche Funktionen der miCoach-App werden langsam aber sicher auf die Runtastic-App übertragen und erweitern diese gleichzeitig um neue Trackingfunktionen. Zum 31. Dezember 2018 sollen sämtliche miCoach-Dienste vollständig eingestellt werden.
Tracking: Misst Herzrate und Geschwindigkeit
GPS Software: Verfolgt die Laufrouten der Spieler
Individualität: Helfen dabei, das Training zu personalisieren
smart Equipment Smarte Trikots
Auch die Trikots werden mit NFC-Chips ausgestattet, um Leistungsdaten zu messen. Das smarte Verfahren wurde erstmals am 22. Oktober 2017 in der Partie Bayern München II gegen den TSV 1860 München getestet.
- Die FIFA plant, dass alle professionellen Teams zu Schulungszwecken die gleichen Datenerfassungstechnologien verwenden, und will einen globalen Wearables-Standard etablieren.
- Das deutsche Nationalteam benutzt smarte Kleidung zur Datenauswertung bereits seit der WM 2014 – was nachweislich zum Erfolg der Mannschaft beigetragen hat.
Aber auch Fußballfans werden bald etwas von smarten Trikots haben: Entwickler haben ein Fantrikot kreiert, das Fans das Gefühl gibt, selbst am Spiel teilzunehmen. In das Shirt ist eine spezielle haptische Technologie eingebettet, welche die Fans durch Vibration am Spiel teilhaben lässt. Auf diese Weise werden sie durch die Fußball-Fan-Shirts physisch und digital mit ihrem Lieblingsteam verbunden – auf eine völlig neue Art und Weise, die es noch nie zuvor gegeben hat.
Hawk-Eye-Technologie: Entscheidungen werden millimetergenau getroffen
Drei-Stufen-Prozess: Vorfall, Überprüfung/Beratung, Entscheidung
Teamarbeit: Schiedsrichter, Assistent und Computer arbeiten zusammen
Smart Assistance VAR (Video-Assistant-Referee)
Drin oder nicht drin? Das ist seit 1966 die Frage. Bei der WM 2018 wird die Entscheidung in Sekundenbruchteilen zweifelsfrei getroffen – dank dem VAR (Video-Assistant-Referee). Dabei kommt die Hawk-Eye-Technologie zum Einsatz, bei der eine Kamera die Laufbahn des Balles aus der Vogelperspektive verfolgt. Damit gehörten gehören Fehlentscheidungen des Schiedsrichters bei unklaren Abseits- und Torsituationen der Vergangenheit an.
- Zahlreiche Entscheidungen können mit VAR überprüft werden: u. a. Tor- und Foulsituationen (Kartenvergabe, Strafstöße, foulender Spieler).
- Eine Entscheidung, die auf dem Spielfeld getroffen wird, muss ein „klarer Fehler“ sein.
Mitte März 2018 bestätigte der Weltverband, nach einer FIFA-Sitzung im kolumbianischen Bogotá, den offiziellen Einsatz des VAR bei der Weltmeisterschaft in Russland. Es gab einen Probelauf des VAR-Systems beim Confederations Cup im letzten Sommer, der aber nicht gänzlich ohne Probleme verlaufen ist – zum Beispiel haperte es noch an der Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung.
Aufzeichnung: Integrierte Kameras helfen bei Entscheidungen
Batterietechnik: Baldiger Einsatz neuer Lithium-Luft-Akkus
Gefahrenerkennung: Drohnen sollen helfen, die Sicherheit in Stadien zu verbessern
Smart Assistance Drohnen
Die TSG Hoffenheim nutzt während des Trainings Drohnentechnologie, die aus der Vogelperspektive Spielzüge aufzeichnet und im Nachhinein analysierbar macht.
- Drohnen werden mitunter schon im internationalen Spielbetrieb eingesetzt – sowohl zur Unterstützung des Schiedsrichters als auch bei der Berichterstattung.
- Die Fortschritte im Batteriesektor sollen in den nächsten 10 Jahren 10- bis 20-fach längere Akkulaufzeiten ermöglichen – so z. B. knapp 10 Stunden mit dem neuen Lithium-Luft-Akku.
Doch nicht alle dürfen ihre Drohnen zum Einsatz bringen: Die lokalen Behörden in Samara z. B. planen, Anti-Drohnensysteme zu installieren, um das Gebiet zu schützen, und errichten eine Flugverbotszone, die die elektronischen Signale von Drohnen stören sollen.
Simulation: Typische Spielsituationen werden interaktiv durchgespielt
Bilder in Echtzeit: Mind. 25 Bilder pro Sekunde werden an jedes Auge gesendet
Große Datenmenge: Pro Sekunde werden 72 GB an Bildinformationen verarbeitet
Smart Assistance Virtual Reality
Auch VR-Brillen kommen bei der Spielvorbereitung zum Einsatz – z. B. bei der deutschen Nationalmannschaft. So können typische Spielsituationen im 360-Grad-Modus immer wieder interaktiv durchgespielt werden.
- Die VR-Technologie hilft den Teams bei der Trainingsgestaltung. Es soll künftig möglich sein, einzelne Trainingseinheiten in einer virtuellen Umgebung zu absolvieren.
- Auch die Analyse im Nachgang wird verbessert und soll für die Schulung der kognitiven und psychologischen Fähigkeiten der Spieler verwendet werden.
In der DFB-Akademie in Frankfurt wird gerade daran gearbeitet, das Trainingszentrum 4.0. zu realisieren. Auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in Frankfurt soll ein 140 Millionen Euro teures Leistungszentrum errichtet werden.
Mittendrin sein: Mit VR direkt am Spielgeschehen teilnehmen
Rundum-Blick: 360-Grad-Perspektiven aller Spielszenen
Gestochen scharf: Mithilfe von 4K-Kameras werden HD-Bilder kreiert
Smart Entertainment Virtual Reality
Durchbrich die vierte Wand − vielleicht noch nicht 2018, aber in Zukunft durchaus. Zwar steckt die Technik noch in den Kinderschuhen, aber sie verspricht, Events von zu Hause aus so zu erleben, als wäre man live dabei.
- Mittels 3D-Immersionstechnologie wird es möglich sein, mit der VR-Brille mitten im Spielgeschehen dabei zu sein.
- Mit bereits drei verschiedenen Kameras kann so eine virtuelle Realität erschaffen werden
Mit der Virtual-Reality-Technologie experimentieren bereits verschiedene Sportvereine und Übertragungssender. So wurde bei dem DFB-Pokal-Endspiel 2016 zwischen Bayern München und Borussia Dortmund bereits ein Testlauf durchgeführt.
4K/UHD und HDR: Alle 64 WM-Spiele werden in diesen hochauflösenden Formaten produziert
Kameras: Fast 50 Kameras fangen jede Spielsekunde ein
Signale: Sendeanstalten können in UHD, HDR, 1080p oder 1080i übertragen
Smart Entertainment High Resolution
WM 2018 goes UHD! Bei dem Fußballevent des Jahres kommt fortschrittlichste Broadcast-Technologie zum Einsatz.
- 37 Kameras, 8 Zeitlupen- und 2 Ultrazeitlupenkameras sowie eine Cablecam und eine Cineflex-Helikopterkamera fangen jede Sekunde der Spiele in höchster Auflösung ein.
- Die Spiele werden in einer Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln zu sehen sein, was der 4K-Norm entspricht.
Werden die deutschen Zuschauer ebenfalls in den Genuss kommen, gestochen scharfe Bilder während der Fußball-WM zu sehen? Momentan ist die Situation noch ein wenig unklar, denn die öffentlich-rechtlichen Sender, die die Übertragungsrechte an der WM 2018 besitzen, schreiben neuen Technologien nur eine sehr untergeordnete Rolle zu – doch es wird weiterhin experimentiert.
Elektronische Haut: Mikroelektronik wird auf die Haut des Spielers gedruckt
Alles live: Puls, Sauerstoff etc. werden in Echtzeit angezeigt
Muskelgedächtnis: Per Nervenstimulation erhält der Spieler direktes Feedback
Smart Entertainment Active skin
Wir spulen 20 Jahre vor. Ein Konzept namens Active Skin soll laut dem Zukunftsforscher Dr. Ian Pearson bis 2035 zu Zwecken des Trainings und der Gesundheitsüberwachung implementiert werden. Wie funktioniert sie?
- Elektronik wird zur Instant-Performance-Optimierung auf die Haut des Spielers gedruckt. Damit sollen Computer Informationen über Puls, Blutdruck, O2- und CO2-Gehalt sowie Hydrierung in Echtzeit messen und auf diese reagieren können.
- Der Spieler bekommt zum Training des Muskelgedächtnisses direkt ein Feedback, ob eine Bewegung effektiv war oder nicht – und zwar per Nervenstimulation.
2060 sollen Fans die Informationen aus der Active-Skin-Technologie live während des Spiels angezeigt bekommen.