Pressemitteilungen
Jetzt bei RS Components verfügbare neue GuardLink™-Komponenten ermöglichen mehr Sicherheit für Maschinen und Anlagen
Allen-Bradley Guardmaster® 440S Tap bietet als Kernelement des GuardLink-Sicherheitssystems umfassende Übersicht über den Systemstatus
Gmünd, Österreich, 24 Oktober 2019:
RS Components (RS), Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Multi-Channel Anbieter von Produkten und Lösungen aus dem Bereich Industrie und Elektronik, hat ein neues Guardmaster®-Smart Device für das Allen-Bradley GuardLink™-System von Rockwell Automation ins Sortiment aufgenommen. Das Device sorgt für mehr Sicherheit und erhöht die maschinen- und anlagenweite Effizienz. Die Allen-Bradley GuardLink-Technologie richtet sich an Entwickler von Maschinensystemen und bietet eine einfachere, effektivere und produktivere Sicherheitslösung. Sie baut auf ein Kommunikationsprotokoll auf, das intelligente Sicherheitsgeräte und –systeme zu Unternehmensnetzwerken verbindet.
Durch den Einsatz der Technologie erhalten Instandhaltungsingenieure und -techniker sowie andere betroffene Fachleute auf allen Ebenen Einblick in den Systemstatus, einschließlich einzelner Schutztüren und Not-Aus-Schalter. Das System bietet einfachen Zugriff auf Diagnosedaten über angeschlossene Sicherheitsmanagementgeräte und ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung. Einen solchen Ansatz zu verfolgen geht weit über die Einsatzmöglichkeiten klassischer Sicherheitseinrichtungen hinaus. Ihr Einsatz erfordert erheblich mehr Aufwand bei der Verkabelung, was deutlich mehr potentielle Fehlerquellen zur Folge hat. Langfristig resultieren daraus unnötige und ungeplante Ausfallzeiten.
Viele Mitglieder der Guardmaster-Familie sind bereits mit der GuardLink-Technologie ausgestattet und bieten eine hohe Flexibilität bei der Bereitstellung von Informationen und erweiterte Funktionen. Der seit kurzem bei RS erhältliche Guardmaster 440S Tap fungiert als Adapter. Das Gerät verbindet Sicherheitseingabegeräte wie z. B. ausgangssignalschaltende Eingänge oder elektromechanische Sicherheitsschaltereingänge mit einem GuardLink-System. Über die Guardmaster-Taps können bis zu 32 Sicherheitsvorrichtungen - einschließlich Zuhaltungen, berührungslose Schalter, Lichtvorhänge, Endschalter, Not-Aus und Schlüsselverriegelungen - an ein GuardLink-System angeschlossen werden. Die Taps geben die Position und den Status der Sicherheitsgeräte an ein Guardmaster DG-Sicherheitsrelais weiter, das über vieradrige Standardkabel mit M12-Steckern angeschlossen ist. Die Systemverbindung zu Unternehmensnetzwerken kann dann über die Ethernet/IP-Netzwerkschnittstelle 440R-ENETR hergestellt werden.
Die unterschiedlichen Varianten der Reihe 440S Tap liefert RS ab sofort in der Region EMEA. Sie umfassen fünf- und achtpolige M12-Geräte entweder mit elektromechanischen- oder Halbleiterkontakten.
Über RS Components
RS Components, Allied Electronics & Automation und IESA Ltd sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, einem globalen
Multi-Channel Distributor. Wir liefern mehr als 500.000 Produkte für die Industrie sowie aus der Elektronik von über 2.500 führenden Herstellern und
bieten über einer Million Kunden eine große Bandbreite an Zusatzleistungen. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bringen wir täglich mehr als 50.000 Pakete auf den Weg.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2019 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,71 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: at.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Mainzer Landstrasse 180
60327 Frankfurt
Tel: 069/ 5800 14 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components