Pressemitteilungen
RS Components nimmt Industrieelektronik von KUNBUS für den Einsatz in der Automatisierung ins Sortiment auf
Sortiment umfasst Raspberry Pi-basierte Lösungen für das Industrial IoT
Gmünd, Österreich, 16 April 2019:
RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), ein globaler Multi-Channel Distributor, hat Produkte von KUNBUS in sein Lieferspektrum aufgenommen. Das Unternehmen ist Spezialist für die Entwicklung von intelligenten Kommunikationsmodulen, einschließlich Feldbus- und Industrial Ethernet-gestützten Lösungen für eine Reihe von Automatisierungsanwendungen.
Zu den KUNBUS-Produkten, die RS ab sofort liefert, gehören 14 neue Lines. Sie umfassen Industriecomputer, SPSen sowie Datenerfassungs- und Human-Machine-Interfaces (HMI). Eine Schlüsselposition im KUNBUS-Angebot nimmt die Revolution Pi-Serie ein. Dabei handelt es sich um Open-Source-basierte und modulare Industrie-PCs, die auf der bewährten Raspberry Pi-Plattform aufbauen.
Dieses innovative und zuverlässige modulare System, das dem internationalen Standard EN61131-2 für SPSen entspricht, bietet eine Reihe von Central Processing Units, darunter RevPi Connect, RevPi Core und RevPi Core 3. Alle Produkte werden in einem Hutschienengehäuse mit USB, Ethernet- und HDMI-Anschluss geliefert. Die Grundlage bildet das Raspberry Pi Compute-Modul. Dadurch sind sie mit dem Raspberry Pi Model 3 oder Raspberry Pi B+ sehr gut kompatibel. Je nach Anwendungsfall können diese Basismodule unter sehr geringem Aufwand mit den entsprechenden digitalen oder analogen E/A-Modulen sowie Feldbus-Gateways für den Anschluss an ein industrielles Netzwerk erweitert werden.
Aufgrund des offenen Plattformkonzepts bietet das RevPi Connect-Gateway den Nutzern beispielsweise maximale Freiheit bei der Implementierung von industriellen IoT-Projekten (IIoT-Projekten), einschließlich vollständiger Root Rights. Als DIN-Schienen-PC oder einfach nur als kleine Steuereinheit eingesetzt, verwendet das System eine speziell modifizierte Version des Raspbian-Betriebssystems mit einem Real-Time-Patch. Das RevPi Connect-Gateway unterstützt außerdem allgemeine IIoT-Protokolle wie MQTT und OPC UA. Einzelne Anwendungen lassen sich in einer Reihe von Sprachen programmieren, einschließlich Node-RED, Python oder direkt in C.
Der RevPi Connect kann auch ohne zusätzliche Erweiterungsmodule mit PROFINET, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP und Modbus RTU-Funktionalitäten aufgewertet werden. Die Ethernet-Schnittstellen des Produkts ermöglichen die Integration in IT- und Automatisierungsnetzwerke und die Datenübertragung beispielsweise von der Produktionsumgebung bis zur Cloud.
"KUNBUS Revolution Pi steht für eine innovative Serie von Kommunikationsmodulen, die auf der Raspberry Pi-Computertechnologie aufsetzen", sagte James Milne, Portfolio Manager bei RS. "Diese vielversprechende hochmodulare Open-Source-Plattform kann vielen unserer Kunden eine kostengünstige Möglichkeit bieten, ihre Automatisierungsprozesse miteinander zu verbinden und so die Vorteile des industriellen IoT zu nutzen."
Das KUNBUS-Portfolio an industriellen Kommunikationsmodulen, einschließlich der Revolution PI-Serie, liefert RS ab sofort in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir rund 50.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2017 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,51 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: at.rs-online.com
Pressekontakt:
RS Components GmbH
Frank Behrens
Hessenring 13 b
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel: 06105/ 401 803
E-Mail: frank.behrens@rs-components.com
Weitere Informationen finden Sie unter diesen Links:
Twitter: @RSNachrichten
Tweet: RS Components
Hashtags: #ecommerce #electronics
RS Components auf Linkedin: http://www.linkedin.com/company/rs-components