Pressemitteilungen
RS Components gibt Gewinner des Hackster Community IOT 2020- Wettbewerb für Open Gateway Design bekannt
Globaler Wettbewerb eröffnete Studenten, angehenden Ingenieuren und Makern Gelegenheit, innovative Anwendungen für flexible und offene IoT-Gateways zu entwickeln
Gmünd, Österreich, 3 August 2017:
RS Components (RS), die Handelsmarke der Electrocomponents plc (LSE:ECM), der globale Distributor für Ingenieure und Techniker, hat die Gewinner des Hackster Community-Design-Wettbewerbs bekannt gegeben. Der Wettbewerb war um das SIMATIC IOT2020 industrial IoT (Internet of Things) Gateway herum angelegt. Die Frist, um Beiträge einzureichen, endete im Mai. Der Wettbewerb richtete sich an Ingenieure, Maker und Studierende. Sie waren aufgefordert, innovative Anwendungen und Lösungen auf Basis des offenen und hochflexiblen IoT-Gateways, das von Siemens hergestellt wird, zu entwickeln.
Unterstützt von den RS und anderen, einschließlich Tektronix, Weller und Massimo Banzi, dem Mitbegründer von Arduino, beträgt der Gesamtwert der im Rahmen des Wettbewerbs dotierten Preise mehr als 7500 US Dollar. Der erste Preis hat einen Gegenwert von 4800 US Dollar. Unter den mehr als 80 Einsendungen aus der ganzen Welt wählte Peter Oakes vom YouTube-Kanal „thebreadboardca“, der Initiator des Wettbewerbs, zusammen mit RS und Massimo Banzi von Arduino fünf Gewinner-Konzepte aus. Peter Oakes gilt auch als ein führender Ingenieur und Programmierer.
Der Siegerentwurf stammte aus Belgien und stellt ein Monitoring-System für bewegliche Dinge dar. Es kann beispielsweise in einem Bulldozer installiert werden und Fahrzeugdaten sammeln. Unter Verwendung eines kommerziellen schmalbandigen Netzes, in diesem Fall insbesondere SigFox, kann die entwickelte Anwendung den Betrieb der Maschine überwachen und Diagnosedaten an die Nutzer senden. So eingesetzt wird eine vorbeugende Wartung an Maschinen auf Baustellen möglich. Der zweite Preis im Wettbewerb geht nach Indien. Er prämiert ein IOT2020-basiertes Controller-Design für einen Industriekessel. Dies stellt die Flexibilität der IOT2020-Plattform im Einsatz bei industriellen Anwendungen unter Beweis. Ein Schlüsselelement dieses phantasievollen Projektes war die Verwendung der Schwerkraft und einer Wasserpumpe anstelle einer herkömmlichen Kraftstoffpumpe sowie der Einsatz eines Durchflusssensors als Dampfturbine. Die drei Zweitplatzierten Einreichungen waren Entwürfe für ein automatischen Einrichtung zur Befüllung von Teichen, ein Sicherheitsassistent für ein industrielles Kontrollsystem und ein Energieüberwachunsgateway.
Aufgeteilt in zwei Phasen, lief der erste Teil des Wettbewerbs bis Ende Februar. In dieser Phase sollten die Teilnehmer erste Konzeptideen für eine mögliche Lösung im Bereich der industriellen- oder der Heimautomation rund um die IOT2020 einreichen. Die zweite Phase begann im März. Hier ging es darum, dass die Teilnehmern ihre ersten Konzepte zur Umsetzungsreife brachten. Detaillierte Informationen waren nun gefragt wie Schaltpläne, tief gehende Beschreibungen, Programme und/oder Videos vom Bau der Anwendung.
RS ist der einzige autorisierte globale Distributor für die IOT2020. Das offene und flexible industrielle IoT Gateway kann genutzt werden, um Daten von fast jeder Art von Gerät oder Netzwerk abzurufen, aufzubereiten, zu analysieren und zu versenden. Das Gateway bietet eine Vielzahl von Schnittstellen wie Ethernet, USB oder Micro-SD und ist kompatibel mit Open-Source-Software, einschließlich der Arduino DIE, Node-Red und Yocto Linux und kann in Hochsprachen wie Java, C ++ und JSON programmiert werden. Die IOT2020 ist auch erweiterbar mit Arduino Shields oder über einen On-Board-PCIe Port.
Heiko Luckhaupt, Sector Industry Marketing Manager bei RS, fasst zusammen: „Der Wettbewerb hat eine außergewöhnlich breite Palette von hoch innovativen Ideen einschließlich Monitoring-basierten Systemen für den Einsatz in lokalen Umgebungen hervorgebracht. Sie demonstrieren sehr deutlich die Flexibilität und Funktionalität der IOT2020. Obwohl das Gerät hauptsächlich auf Studierende, Maker und Geeks ausgerichtet ist, glauben wir, dass der Hackster-Wettbewerb das Potenzial Einsatz des Produkts neben Heimautomatisierungsanwendungen gerade für die Industrie deutlich gezeigt hat.
Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf der Hackster.io-Seite: https://www.hackster.io/contests/IOT2020.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, dem globalen Distributor für Ingenieure und Techniker. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir über einer Million Kunden mehr als 500.000 Produkte via Internet und unseren Katalog an. Täglich bringen wir rund 50.000 Pakete auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern und schließt Komponenten für die Elektronik, Elektrik, Automation und Messtechnik sowie Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien ein.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2017 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von 1,51 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: at.rs-online.com