Pressemitteilungen
RS on Tour: Distributor bringt Schülern 3D-Druck und Red Pitaya näher
Schüler der HTLs in Graz und Klagenfurt zeigten reges Interesse
Österreich, 18 Dezember 2014:
Beide Veranstaltungen erfreuten sich regen Zuspruchs. In Klagenfurt nahmen rund 80 Schüler in Begleitung von 11 Lehrern die Gelegenheit wahr. In Graz an der HTL BULME waren es sogar rund 130 Schüler mit 23 Lehrern. Nach einer kurzen Einführung, in der Corporate Account Manager Hannes Lammer das Unternehmen RS Components vorstellte, ging er umfassend auf das Thema 3D-Druck ein. Einem Exkurs in die Geschichte des 3D Drucks folgte eine Erklärung, was dreidimensionaler Druck ist und dass es sich hier um ein additives Verfahren handelt. Dabei wird zusätzlicher Werkstoff aufgetragen und im Gegensatz beispielsweise zum Fräsen nicht abgetragen. 3D-Druck ermöglicht es Ingenieuren und Technikern, die im elektronischen und mechanischen Design tätig sind, ihre frühen Designkonzepte schnell und einfach zu realisieren. Schnell erstellte Turnaround-Prototypen sparen potenziell Monate im gesamten Zyklus des Produktdesigns ein.
Ein Überblick über das bei RS erhältliche Portfolio an 3D Druckern rundete den Vortrag ab. Jüngster Zugang im Sortiment ist die neue Version des RepRapPro Ormerod. Der RepRapPro Ormerod 2 ist ein Low-Cost-3D-Einfarbdrucker. Der selbst-replizierende und vollständig als Open-Source angelegte RepRap ist einer der vielseitigsten derzeit verfügbaren 3D-Drucker. Bereits seit einigen Monaten sind die neuen 3D-Drucker Cube® 3 und CubeProTM 3D im Angebot von RS. Cube 3 und CubePro bieten Druck in mehreren Farben und Materialien, schnellere Druckgeschwindigkeiten und eine Einstellung für ultra-hohe Auslösung. Cube 3 ist der einzige 3D-Drucker für zwei Materialien mit Plug-and-Play-Funktionalität, der über das “Safe at-Home-Zertifikat” gemäß der Zertifizierung nach IEC 60950 verfügt.
Im Anschluss führte Harald Saueregger, Key Account Manager bei RS Components, in das Thema Oszilloskope ein. Ausgehend von der Frage, für was Oszilloskope gebraucht werden, erläuterte er unterschiedliche Geräteparameter wie DSO, Sample Rate, Auflösung, Speichertiefe oder Buscodierung, um nur einige Beispiele zu nennen. So blieben keine Fragen zum Einsatz von Oszilloskopen offen.
Schließlich ging Saueregger auf ein revolutionäres neues Gerät ein, das die zuvor besprochenen Funktionen zu einem weitaus günstigeren Preis bietet. Der Red Pitaya basiert auf einer offenen Systemplattform für Instrumentierung und Steuerung und ersetzt mehrere teure Laborgeräte und tragbare Messgeräte zu einem Bruchteil der üblichen Kosten. Das System bietet einen einzigartigen, kompakten und kostengünstigen Ökosystem-Ansatz, bei dem eine Hardware-Plattform auf Xilinx-Basis mit einer online zugreifbaren Anwendungssammlung, in der sich unter anderem Applikationen für Signalgenerator, Oszilloskop und Spektrumanalysator finden, kombiniert wird. Red Pitaya basiert auf dem GNU/Linux-Betriebssystem und kann auf verschiedenen Ebenen durch eine Vielzahl von Softwareschnittstellen programmiert werden, zu denen HDL, C/C++ und Skriptsprachen gehören. HTML-basierte Web-Schnittstellen ermöglichen den Zugriff auf Funktionen von Red Pitaya in den meisten Web-Browsern über Smartphone, Tablet oder PC.
Den Vorträgen folgten praktische Übungen unter dem Motto „Red Pitaya und 3D Druck zum Anfassen“. Hier konnten die Teilnehmer die Geräte selbst in die Hand nehmen und eigene Erfahrungen machen. „Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von RS Components. Den Beitrag zur Illustration unserer Lehrtätigkeit wissen wir sehr zu schätzen. Uns ist daran gelegen, hier nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern die Begeisterung für die Technik zu wecken. Der fachpraktische Unterricht beträgt etwa 20 % der gesamten HTL-Ausbildung“, fasst Ing. Rupert Windisch, Werkstättenleiter der HTL BULME in Graz zusammen. Die HTL-BULME ist eine Höhere Technische Lehranstalt mit den Schulformen, Tagesschule, Abendschule und Tages- und Abendkolleg und die zweitgrößte Einrichtung dieser Art in Österreich.
Über RS Components
RS Components und Allied Electronics sind die Handelsmarken der Electrocomponents plc, einem weltweit führenden High Service Distributor für Produkte aus der Elektronik, Automation und Instandhaltung. Mit Niederlassungen in 32 Ländern bieten wir mehr als einer Million Kunden über 500.000 Produkte über unseren Katalog und das Internet an. Täglich bringt RS rund 44.000 Sendungen auf den Weg. Unser Sortiment umfasst Produkte von über 2.500 führenden Herstellern aus den Bereichen Elektronik, Automation, Messtechnik, Elektroinstallation und Mechanik.
Electrocomponents ist an der Londoner Börse notiert. Im vergangenen Geschäftsjahr, das zum 31. März 2014 endete, wies die Gruppe einen Jahresumsatz von mehr als 1,27 Milliarden Pfund Sterling auf.
Für weitere Informationen besuchen Sie die RS Website: at.rs-online.com