• Veröffentlicht am 8. Okt. 2025
    • Zuletzt bearbeitet am 8. Okt. 2025
  • 7 min

Manometer kalibrieren

Präzise Druckmessung ist eine grundlegende Voraussetzung für sichere und effiziente industrielle Prozesse. Manometer, die nicht regelmäßig geprüft werden, können zu Fehlfunktionen und Qualitätsproblemen führen. Deshalb ist die Kalibrierung ein wesentlicher Bestandteil des Prüfmittelmanagements. Der Ratgeber gibt einen Überblick über Methoden, Intervalle, Kosten und professionelle Lösungen zur Kalibrierung von Manometern.

manometer-kalibrieren

Das Wichtigste in Kürze

  • Manometer messen den Druck von Gasen oder Flüssigkeiten und sind in Industrie, Handwerk und Technik weit verbreitet.
  • Eine Regelmäßige Kalibrierung ist notwendig, um präzise und normgerechte Messergebnisse sicherzustellen.
  • Typische Kalibrierintervalle liegen bei einem Jahr, können je nach Einsatzbedingungen aber variieren.
  • Die Kalibrierung erfolgt meist durch Vergleich mit einem Referenzgerät – im Labor oder vor Ort mittels Druckkalibrator.
  • Kosten variieren je nach Gerätetyp und Prüfumfang und liegen meist zwischen 50 und 150 Euro.
  • RS bietet einen Kalibrier-Service bei Neubestellung sowie einen Re-Kalibrier-Service für bereits genutzte Manometer.
  • Kalibrierzertifikate dokumentieren die Messgenauigkeit und sind für Qualitätssicherung und Audits unerlässlich.

Was ist ein Manometer?

manometer-kalibrieren

Ein Manometer ist ein Messgerät zur Bestimmung des Drucks von Gasen oder Flüssigkeiten. Es kommt überall dort zum Einsatz, wo Druck kontrolliert, überwacht oder dokumentiert werden muss. Die Messung erfolgt dabei relativ zum Umgebungsdruck (relativer Druck), zum Vakuum (absoluter Druck) oder im Vergleich zweier Druckpunkte (Differenzdruck).

Typische Einsatzbereiche für Manometer finden sich in der Industrie, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Verfahrenstechnik, in der Heizungs- und Klimatechnik sowie in Laboren. Dort dienen sie zur Überwachung von Betriebsdrücken in Rohrleitungen, Tanks, Hydrauliksystemen oder Druckluftanlagen.

In Handwerk und Technik werden meist mechanische Manometer mit Rohrfeder oder Membran eingesetzt. Für höhere Anforderungen an Genauigkeit und Dokumentation kommen digitale oder elektronische Varianten zum Einsatz, die sich auch für automatisierte Auswertungen eignen.

Die präzise Druckmessung ist entscheidend für Sicherheit, Qualität und Effizienz technischer Prozesse. Abweichungen können zu Fehlfunktionen, Materialschäden oder Sicherheitsrisiken führen. Aus diesem Grund ist eine regelmäßige Kalibrierung der eingesetzten Manometer unerlässlich. Weitere Informationen zur Funktionsweise finden Sie im Manometer Leitfaden.

Warum muss man ein Manometer kalibrieren?

Manometer unterliegen im laufenden Betrieb mechanischem Verschleiß, Temperaturschwankungen, Vibrationen und Alterungsprozessen. Diese Einflüsse können die Anzeige im Laufe der Zeit verfälschen. Eine regelmäßige Kalibrierung stellt sicher, dass das Messgerät weiterhin zuverlässige und normgerechte Werte liefert.

In industriellen Prozessen ist die Genauigkeit von Druckmessungen essenziell. Bereits geringe Abweichungen können sich auf Produktqualität, Anlagenverfügbarkeit und Sicherheitsstandards auswirken. Besonders in sensiblen Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung, der Medizintechnik oder der chemischen Industrie ist die Einhaltung definierter Toleranzen gesetzlich oder normativ vorgeschrieben.

Eine Kalibrierung ermöglicht den Nachweis, dass das Messgerät innerhalb der zulässigen Grenzwerte arbeitet. Sie ist damit auch ein wichtiger Bestandteil von Qualitätssicherungsmaßnahmen und Audits nach ISO 9001 oder anderen branchenspezifischen Normen.

Die Kalibrierung von Manometern hilft, ungeplante Stillstände zu vermeiden, Produktionsprozesse zu optimieren und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Unternehmen, die ihre Messtechnik regelmäßig prüfen lassen, senken langfristig das Risiko von Fehlmessungen und deren Folgekosten.

Wann und wie oft ist eine Kalibrierung notwendig?

Die Häufigkeit der Kalibrierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Einsatzbedingungen, Genauigkeitsanforderungen und betriebliche Vorgaben. Es gibt keine allgemein gültigen Intervalle, jedoch haben sich in der Praxis bestimmte Zyklen etabliert.

In vielen industriellen Anwendungen wird eine jährliche Kalibrierung empfohlen, insbesondere wenn Manometer Teil eines Qualitätssicherungssystems sind oder sicherheitsrelevante Funktionen überwachen. In rauen Umgebungen mit starker Vibration, hohen Temperaturen oder häufigen Druckwechseln kann ein verkürzter Kalibrierintervall notwendig sein.

Normen wie ISO 9001 fordern eine regelmäßige Überwachung der Prüfmittel, wobei der Anwender selbst ein geeignetes Kalibrierintervall festlegen muss. Dieses sollte auf einer Risikobewertung beruhen und dokumentiert werden. Besonders bei Audits ist der Nachweis über eine lückenlose und nachvollziehbare Kalibrierhistorie von Bedeutung.

Auch bei auffälligen Messergebnissen oder nach mechanischer Belastung des Geräts sollte eine sofortige Überprüfung erfolgen. In solchen Fällen ist eine Re-Kalibrierung erforderlich, um die Zuverlässigkeit des Manometers wiederherzustellen.

Der Re-Kalibrier-Service von RS unterstützt Unternehmen bei der regelmäßigen Überprüfung ihrer Messgeräte.

Der Kalibrier-Service von RS

kalibrierung

Wir bieten einen akkreditierten Kalibrier-Service für über 5.500 Messgeräte aus unserem Sortiment an. Eine präzise Kalibrierung stellt sicher, dass Ihre Geräte den nötigen Industriestandards entsprechen.

Ihre Vorteile

  • Wählen Sie aus über 5.500 zur Kalibrierung stehenden Artikeln aus unserem stetig wachsenden Online-Sortiment.
  • Wir kalibrieren alle gängigen Messgrößen.
  • Unser akkreditiertes Partnerlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert und einer der führenden Spezialisten für Kalibrierdienstleistungen, mit über 300 unterschiedlichen Kalibrierverfahren.

Methoden zur Kalibrierung von Manometern

Die Kalibrierung eines Manometers erfolgt durch den Vergleich mit einem Referenzgerät mit bekannter Messgenauigkeit. Ziel ist es, Abweichungen zu ermitteln und zu dokumentieren, ob das Messgerät innerhalb zulässiger Toleranzen arbeitet.

Kalibrierung mit Referenzmanometern

Hierbei wird der zu prüfende Druckmesser einem definierten Prüfdruck ausgesetzt, der gleichzeitig mit einem rückgeführten Referenzmanometer gemessen wird. Durch den direkten Vergleich lassen sich Abweichungen präzise feststellen. Diese Methode wird häufig in akkreditierten Kalibrierlaboren eingesetzt.

Verwendung von Druckkalibratoren

Mobile oder stationäre Druckkalibratoren erzeugen genau definierte Prüfdruckwerte. In Verbindung mit einem Referenzsensor ermöglichen sie die punktgenaue Kalibrierung direkt vor Ort. Diese Methode ist besonders praktisch für Serviceeinsätze in Industrieanlagen.

Vergleich mit Normalsensoren oder Primärnormalen

Für besonders hohe Genauigkeitsanforderungen, etwa in Forschung oder Entwicklung, kommen Primärnormale zum Einsatz. Sie bilden die oberste Stufe der messtechnischen Rückführung.

Ablauf einer Kalibrierung

Typischerweise wird das Manometer in mehreren Druckpunkten kalibriert, sowohl beim Hoch- als auch beim Herunterfahren des Drucks. Die gemessenen Abweichungen werden dokumentiert. Je nach Ergebnis erhält das Gerät ein Kalibrierzertifikat oder es wird nachjustiert und erneut geprüft.

Professionelle Kalibrierdienstleister garantieren dabei nicht nur die Einhaltung internationaler Standards, sondern auch die lückenlose Dokumentation und Rückführbarkeit der Messkette. Der Kalibrier-Service von RS bietet hierfür zuverlässige Lösungen für den industriellen Einsatz.

Expertentipp: Kalibrierzertifikat sicher archivieren

Bewahren Sie Kalibrierzertifikate zentral und digital auf. Bei internen oder externen Audits muss nachgewiesen werden können, wann, wie und durch wen ein Manometer kalibriert wurde. Dies spart Zeit und schafft Transparenz.

Neuigkeiten aus unseren 5 passenden Branchenlösungen

Entdecken Sie spannende Neuigkeiten aus den Bereichen Design, Maschinenbau, Instandhaltung, Beschaffung sowie Sicherheit & Schutz

rs-components

Wir führen kontinuierlich Neuprodukte ein und stellen damit sicher, dass Sie Zugang zu den neuesten Technologien haben und so Anderen immer einen Schritt voraus sind. Erfahren Sie auf diesen Seiten, wie Sie unser breites Angebot für sich nutzen können.

rs-components-instandhaltung

Mit richtiger Instandhaltung Stillstandzeiten verringern und Energieressourcen sparen. Wir stellen Ihnen wissenswerte Artikel rund um den Bereich Instandhaltung sowie passende Produkte zur Verfügung.

rs-components-maschinenbau

Entdecken Sie spannende Neuigkeiten sowie passende Produktvorschläge aus dem Bereich Maschinenbau.

rs-components-sicherheit-schutz

RS bietet Ihnen als verlässlicher Partner wissenswerte Informationen für das Arbeiten in gefährlichen Umgebungen an.

rs-components-beschaffung

Finden Sie die passenden E-Procurement-Lösungen für Ihr Unternehmen und auf Ihren Bedarf zugeschnittene Services. Erfahren Sie hier, wie Sie Zeit und Kosten sparen können und wie wir Ihnen mehr als nur Produkte bieten.

Manometer kalibrieren: Kosten

Die Kosten für die Kalibrierung eines Manometers hängen von mehreren Faktoren ab. Dazu zählen Bauart und Genauigkeitsklasse des Geräts, Anzahl der Kalibrierpunkte, gewünschte Kalibrierrichtlinie sowie zusätzliche Services wie Justage oder Expressbearbeitung.

Typische Preisbereiche bewegen sich – je nach Komplexität – zwischen 50 und 150 Euro pro Gerät. Bei hochpräzisen Geräten oder branchenspezifischen Anforderungen (z. B. ISO 17025-konforme Kalibrierung) können höhere Kosten entstehen.

Kalibrier- und Re-Kalibrier-Service von RS

RS bietet zwei professionelle Dienstleistungen rund um die Kalibrierung von Manometern an: eine Erstkalibrierung direkt beim Kauf sowie eine Re-Kalibrierung für bereits genutzte Geräte. Beide Services unterstützen Unternehmen dabei, ihre Messmittel normgerecht und zuverlässig betreiben zu können.

Kalibrier-Service bei Neubestellung

Beim Kauf eines Manometers im RS Online-Shop kann auf Wunsch direkt eine Kalibrierung beauftragt werden. Die Kalibrierung durch den RS Kalibrier Service erfolgt vor Auslieferung, inklusive Erstellung eines Kalibrierzertifikats. Kunden erhalten so ein einsatzbereites, geprüftes Gerät mit dokumentierter Genauigkeit – ideal für den sofortigen Einsatz in qualitätskritischen Anwendungen.

Re-Kalibrier-Service für bestehende Geräte

Für Manometer, die sich bereits im Einsatz befinden, bietet RS einen umfassenden Re-Kalibrier-Service. Über ein Online-Formular lässt sich die Nachkalibrierung schnell und unkompliziert anfordern. Nach Einsendung des Geräts wird dieses geprüft und mit einem Kalibrierzertifikat zurückgesendet. Damit lässt sich die Messsicherheit über den gesamten Lebenszyklus des Geräts erhalten.

Fazit: Regelmäßige Kalibrierung für zuverlässige Messergebnisse

Manometer spielen eine zentrale Rolle bei der Überwachung und Steuerung technischer Prozesse. Ihre Messgenauigkeit ist entscheidend für Sicherheit, Produktqualität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Eine regelmäßige Kalibrierung stellt sicher, dass Druckmessungen korrekt und nachvollziehbar bleiben.

Ob im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen, bei sicherheitsrelevanten Anwendungen oder zur Einhaltung von Normen – der Kalibriervorgang ist ein wesentlicher Bestandteil des Prüfmittelmanagements. Unternehmen profitieren von einer klar dokumentierten Messmittelhistorie und minimieren das Risiko fehlerhafter Messungen.

RS unterstützt mit einem umfassenden Kalibrier- und Re-Kalibrier-Service, der sowohl bei der Erstbeschaffung als auch im laufenden Betrieb eine normgerechte Druckmessung ermöglicht. So bleibt die Messgenauigkeit langfristig erhalten – wirtschaftlich, effizient und auditfähig.

Empfohlene Artikel

Kalibrierung neuer Messgeräte

Kalibrierung neuer Messgeräte

Messgeräte müssen korrekt kalibriert werden, damit sie im Gebrauch ohne Probleme nutzbar sind. Wir geben einen kurzen Überblick über unseren Kalibrierservice beim Kauf neuer Messgeräte und zeigen, wie ein perfekt kalibriertes Gerät aussehen muss.

Druckkalibrierung in der Prozessindustrie

Druckkalibrierung in der Prozessindustrie

In der Prozessoptimierung ist die Druckkalibrierung ein wichtiges und immer wieder auftretendes Thema. Doch was genau ist die Druckkalibrierung und warum spielt sie eine so wichtige Rolle? Wir klären auf und bieten einen Einblick in die Welt der Druckkalibrierung in der Prozessoptimierung.

Verwandte Links

Exklusiv für Sie unsere neuesten Produkte und Angebote

E-Mail-Anschrift

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Anmeldung zur Verfügung stellen, werden gemäß der Datenschutzerklärung verarbeitet.