- Veröffentlicht am 4. Okt. 2023
- Zuletzt bearbeitet am 4. Okt. 2023
- 7 min
Kalibrierung neuer Messgeräte
Messgeräte müssen korrekt kalibriert werden, damit sie im Gebrauch ohne Probleme nutzbar sind. Wir geben einen kurzen Überblick über unseren Kalibrierservice beim Kauf neuer Messgeräte und zeigen, wie ein perfekt kalibriertes Gerät aussehen muss.

Die Kalibrierung der Messgeräte ist in der Industrie ein sehr wichtiges Themengebiet – vor allem, wenn es zum täglichen Einsatz der Messgeräte kommt. Sollte ein industrielles Messgerät einmal nicht korrekt kalibriert sein, dann kommt es schnell zu Fehlern und Abweichungen, die fatale Folgen haben können. Messgeräte müssen daher nicht nur oft, sondern auch korrekt kalibriert werden, um Probleme zu vermeiden.
Doch wie genau kalibriert man industrielle Messgeräte überhaupt, welche Arten der Kalibrierung gibt es und wie oft kalibriert man Messgeräte überhaupt? Für Neulinge im Bereich der Kalibrierung sind diese Fragen nicht einfach zu beantworten - wir geben einen präzisen und kurzen Überblick über die wichtigsten Fakten der Kalibrierung nach gewissen Standards und zeigen, warum das Kalibrieren überhaupt so wichtig ist.
Unser Kalibrierservice
Bevor wir auf die Details eingehen, ein kleiner Tipp – unser Kalibrierservice nimmt Ihnen viele Sorgen schon von Anfang an ab. Wenn Sie einen zu kalibrierenden Artikel aus unserem Sortiment bestellen, dann werden wir diesen vor dem Versand für Sie vorkalibrieren. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Multimeter-Kalibrierung handelt oder ob Sie ein Thermometer kalibrieren möchten – die Kalibrierung der Messgeräte wird in unserem DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditierten Labor durchgeführt.
Suchen Sie also nach zuverlässigen und perfekt kalibrierten Messgeräten oder auch anderem Zubehör, wie zum Beispiel Kalibrierungs-Prüfboxen, dann schauen Sie doch in unserem Shop vorbei!
Warum überhaupt kalibrieren?
Warum muss ein Messgerät überhaupt kalibriert werden – sollte es nicht von Anfang an funktionieren? Eine berechtigte Frage, die wir Ihnen gern beantworten. Bei einer Kalibrierung handelt es sich dabei um eine Art Vergleich, bei dem eine definierte Eingangsgröße – das “Normal” – mit dem Messergebnis des Systems verglichen wird.
Oft denkt man bei einer Kalibrierung der Messgeräte, dass in das System selbst eingegriffen wird, um etwaige Abweichungen zu korrigieren. Dies ist allerdings nicht der Fall, denn bei einer Kalibrierung geht es nur darum, das Messergebnis mit dem Normalzustand zu vergleichen und etwaige Abweichungen festzuhalten. Diese Abweichungen sollten nicht zu sehr vom Normalzustand abweichen – je nach Prüfverfahren gibt es dabei andere Standards.
Kaufen Sie ein Gerät, das kalibriert wurde, liegen diese genau gemessenen Abweichungen dem Gerät bei. So können Sie das Messergebnis nach einer Kalibrierung der Messgeräte selbst anpassen, wenn es nötig ist. Je nach Zertifizierung können diese Abweichungen einmal größer oder weniger groß ausfallen - welche Zertifizierungen es gibt, zeigen wir in den zwei nachfolgenden Kapiteln.
Wird ein Gerät nicht kalibriert, dann kann es durchaus sein, dass eventuelle Abweichungen nicht vom Nutzer des Messgerätes bemerkt werden. Je nach gemessener Messgröße und der Nutzung des Gerätes kann dies schlimme Folgen haben. Es liegt also im Interesse des Nutzers, dass Messgeräte immer genauestens kalibriert werden und eventuelle Abweichungen dem Gerät beiliegen.
Kalibrieren gemäß ISO-Zertifizierung
Es gibt in der Kalibrierung zwei häufig genutzte verschiedene Verfahren, mit denen die Messergebnisse einer Kalibrierung der Messgeräte kontrolliert werden. Das erste dieser Verfahren ist die sogenannte ISO-Zertifizierung, bei der nach ISO 9001 kontrolliert wird. Die Kalibrierung von elektrischen Messgeräten nach ISO 9001 wird der Messwert des zu kalibrierenden Gerätes mit einem “normal” eingestellten Gerät verglichen. Diese normalen Geräte werden wiederum regelmäßig kalibriert, um ein ständig vergleichbares Ergebnis zu erhalten.
Die Zertifizierung nach ISO ist relativ schnell und kostengünstig, da sie auch dann durchgeführt werden kann, wenn keine Akkreditierung vorhanden ist. Die Qualität der Messergebnisse kann daher etwas schwanken, reicht aber in der Regel aus. Dennoch sollte man vor dem Erhalt einer ISO-Kalibrierung ein wenig Recherche betreiben, ob das Labor generell gute und akkurate Messergebnisse produziert.
Generell gibt es beim Thermometer kalibrieren, Waage kalibrieren oder der Kalibrierung anderer Messgeräte aber keine Probleme und eine ISO-Zertifizierung ist problemlos durchführbar, wenn man Kosten sparen möchte. Sie ist allerdings nicht weltweit gültig und kann gelegentlich von Auditoren abgelehnt werden.
Kalibrieren gemäß DAkkS-Akkreditierungsstandards
Die Kalibrierung nach DAkkS-Akkreditierungsstandards, wie sie auch in unserem RS-Labor angewandt wird, ist um einiges genauer und strikter als die Kalibrierung nach ISO-Zertifizierung. DakkS steht dabei für die “deutsche Akkreditierungsstelle GmbH” und nutzt die Norm DIN EN ISO/ IEC 17025. Diese sehr strikte Norm stellt die genauen Anforderungen für die Kalibrierung der Messgeräte, die ein akkreditiertes Labor erfüllen muss. Erfüllt ein Labor diese Vorgaben, dann kann sich der Nutzer sehr sicher sein, dass sein Messgerät genauestens kalibriert wird und Abweichungen auf die minimalst mögliche Größe ermittelt werden. Somit sind mit Messgeräten, die per DakkS akkreditiert sind, sehr genaue Messungen möglich.
Die Kosten für eine solche Akkreditierung sind demzufolge auch etwas höher als bei der ISO-Zertifizierung, doch dies schlägt sich, wie schon erwähnt, auch in der Genauigkeit wieder. Der mitgelieferte Kalibrierschein, der nach einer Kalibrierung der Messgeräte ausgestellt wird, ist allerdings weltweit gültig. Labore, die per DakkS akkreditiert sind, werden regelmäßig auf ihre Qualität und Genauigkeit überprüft, damit sichergestellt wird, dass die Messgeräte akkurat und qualitativ hochwertig bleiben. Möchte man also die absolut höchste Genauigkeit für seine Messgeräte sicherstellen, dann ist eine Akkreditierung per DakkS-Labor die beste Wahl.
Das Kalibrieren aller Messgrößen
In unserem Labor kalibrieren wir ohne Probleme alle gängigen Messgrößen – dazu zählen elektrische, thermodynamische und lineare Messgrößen sowie Umweltmessgeräte und mechanische Werkzeuge. Dennoch gibt es leichte Unterschiede, wenn man eine Wärmebildkamera kalibrieren oder eine Waage kalibrieren möchte. Wir beschreiben einige Beispiele für Messgrößen kurz in den folgenden Kapiteln.
Kalibrieren elektrischer Messgrößen
Beim Kalibrieren von elektrischen Messgrößen wird, wie bei den meisten Größen, ein elektrisches Gerät mit einem Normalzustand verglichen, um Abweichungen feststellen zu können. In diesem Fall sind einige der gemessenen Größen die Spannung oder die Frequenz. Beispiele dafür sind das Multimeter kalibrieren, das verschiedene elektrische Messgrößen erkennen kann, oder auch Oszilloskope. Vor allem bei letzterem ist eine genaue Kalibration sehr wichtig, damit die elektrische Spannung genau wiedergegeben werden kann.
Kalibrieren thermodynamischer Messgrößen
Im Bereich der Thermodynamik kommt es beim Thermometer kalibrieren oder Infrarot-Thermometer kalibrieren auf höchste Genauigkeit an. Geräte, die thermodynamische Werte messen, erfassen neben der Temperatur auch oft Werte wie Feuchte, Oberflächentemperatur oder Lichtstärke. Auch in diesem Fall wird die jeweilige Messgröße mit einem vorhandenen Normalzustand verglichen und jede noch so kleine Abweichung notiert.
Kalibrieren linearer Messgrößen
Auch lineare Messgeräte wollen mit höchster Sorgfalt kalibriert werden. Dazu gehören zum Beispiel das Mikrometer kalibrieren oder auch Messschieber. Wie auch bei den anderen Messgrößen geht es hier darum, die linearen Größen mit einem bestehenden Normalzustand eines ähnlichen Gerätes zu vergleichen. Neben Größen wie Länge oder Winkel werden hier auch Beschleunigung und Drehmoment in den jeweiligen Messgeräten getestet, um die genauesten Werte im Vergleich zum Normal zu erhalten.
Kalibrieren von Umweltmessgeräten
Der Bereich der Umweltmessgeräte ist sehr umfassend – so gehört das bereits erwähnte Thermometer kalibrieren auch zu diesem Bereich. Doch Messgeräte in der Umwelttechnik messen noch viel mehr – so zum Beispiel den Luftdruck, die Luftfeuchte oder auch den Schallpegel. Das Kalibrieren von Umweltmessgeräten kann recht kompliziert sein und sollte daher, wenn möglich, nach DakkS-Normen durchgeführt werden. Für passende Produkte aus dem Sortiment schauen Sie sich gern in unserem Umwelt-Test- und Messgeräte-Zubehör-Bereich um!
Kalibrieren mechanischer Messgrößen
Zu guter Letzt müssen auch die Messgeräte, die für mechanische Messgrößen gedacht sind, in regelmäßigen Abständen kalibriert werden. Zu den Messgrößen zählen in diesem Fall zum Beispiel, wie schon in der linearen Sektion erwähnt, dynamischer und statischer Druck, aber auch Beschleunigung oder Drehwinkel. Auch hier werden die Messgeräte mit einem Normalzustand verglichen, um Abweichungen möglichst gering zu halten.
Fazit
Wie Sie sehen können, ist das Kalibrieren der Messgeräte kein einfaches Thema. Das liegt vor allem daran, dass es in der Industrie mannigfaltige Messgeräte gibt, die alle anderen Messgrößen auf verschiedene Art und Weise messen. Schon aus diesem Grund wurden die ISO- und DakkS-Zertifizierungen ins Leben gerufen, um mit vergleichbaren Messwerten und einem geprüften Prozess etwas Ordnung zu schaffen. Die Genauigkeit der Messgeräte ist in vielen Industriebereichen enorm wichtig, von der Prozesstechnik über die Instandhaltung bis hin zur Fertigung.
Wir hoffen, dass wir etwas Licht in dieses komplexe Thema bringen konnten. Wenn Sie Messgeräte bei RS bestellen, dann können Sie sich sicher sein, dass wir diese nach DakkS-Normen genauestens kalibrieren. Messgeräte brauchen allerdings auf lange Zeit eine regelmäßige Kalibrierung, um genau funktionieren zu können. Der Abstand dieser Kalibrierung hängt dabei vom Gerät, aber auch von der Nutzdauer ab.
Wenn Sie Fragen haben oder durch unser Sortiment stöbern wollen, schauen Sie gern bei unserem Kalibrierservice vorbei – wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Empfohlene Artikel
Kategorien
Verwandte Links
- Kalibrierung von Schall- und Vibrationsmessgeräten
- Optimierte Lagerhaltung in der Instandhaltung
- Automatisierung und Robotik in der Anlagentechnik
- Hygrometer kalibrieren – so geht’s
- RS Re-Kalibrierungs-Service
- Die elektrische Sicherung (Überstromschutzeinrichtung)
- Produkte und Lösungen für die Kalibrierung von mechanischen Messsystemen
- Cat-6-Kabel-Ratgeber