Kürzlich gesucht

    Thermoschalter

    Was sind Thermoschalter?

    Thermostate werden in Temperiersystemen zur Regelung von Luft oder Flüssigkeiten eingesetzt und können sowohl im gewerblichen als auch im häuslichen Bereich eingesetzt werden. Die beiden Haupttypen sind Kapillarthermostate und Bimetallthermostate.

    Wo verwendet man einen Thermo-Schalter?

    Ein Thermostat wird verwendet, um entweder die Temperatur einer Flüssigkeit in einem Tank oder die Luft in einem Raum/System zu regeln. Der Thermostat schaltet die Anlage bei Bedarf einfach aus oder ein, so dass eine konstante Temperatur gehalten werden kann.

    Was sind Kapillarthermostate?

    Kapillarthermostate bestehen aus einem Fühler, einem Kapillarrohr, Membranen, einer Sonde und einem Expansionsmedium. Wenn sich das flüssige Medium erwärmt und ausdehnt, wird der Temperatursensor erwärmt, so dass er in der Membran in eine Verdrängungsbewegung umgewandelt wird. Durch diese Verschiebung können die Kontakte im geschlossenen Kreislaufsystem druckbedingt geöffnet oder geschlossen werden. Aufgrund ihrer Genauigkeit und einfachen Installation werden Kapillarthermostate häufig zur Regelung von Luft- und Wassertemperaturen eingesetzt und eignen sich für den Einsatz in Speicherheizungen und Warmwasserspeichern.

    Was sind Bimetallische Thermostate?

    Bimetall-Thermostate bestehen aus einem Streifen aus zwei verschiedenen Metallen, die unterschiedliche Längenausdehnungskoeffizienten aufweisen. Der Bimetallstreifen dient als elektrischer Kontaktunterbrecher in einem elektrischen Heizkreis. Wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird der Stromkreis unterbrochen. Die Metallstreifen innerhalb des Thermostaten bestehen aus zwei verschiedenen Materialien und sind miteinander verschraubt. Im Stromkreis wird dann eine Brücke angelegt und an Ihre Heizungsanlage angeschlossen. Das Band führt bei eingeschalteter Heizung Strom durch den Stromkreis. Wenn die Bänder heiß werden, dehnen sich beide Metalle aus, aber eines mehr als das andere. Das heißeste Metall verbiegt sich und öffnet den Stromkreis. Sobald der Stromkreis geöffnet ist, wird der Strom unterbrochen und die Heizung abgeschaltet. Sobald die Heizung ausgeschaltet ist, kühlt der Raum ab, was wiederum das Metallband abkühlt und ihm erlaubt, wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Wenn es abkühlt, kehrt das Metall wieder in den Stromkreis zurück und schaltet die Heizung wieder ein, wenn der Stromfluss wieder hergestellt ist. Das Metallband braucht eine Weile, um sich auszudehnen und zusammenzuziehen, so dass die Heizung nicht ständig alle paar Sekunden ein- und ausgeschaltet wird.

    Sie wollen mehr wissen? Wo finden Sie weitere Informationen?

    Bitte checken Sie auch die spezifischen Datenblätter, die auf der Produktseite des jeweiligen Artikels zu finden sind

    Filter
    Sortieren nach
    Seite
    1
    von
    0
    pro Seite
    Seite
    1
    von
    0
    pro Seite