Klettbänder
Klettbänder können auch als Haken- und Flauschband bezeichnet werden. Das Material des Trägerbandes kann variieren, aber Klettbänder werden normalerweise aus Nylon oder Polyester hergestellt. Hierbei handelt sich um eine Art Verschlusssystem für Befestigungselemente, das aus zwei Arten von Bändern besteht, die, wenn sie zusammengedrückt werden, einen sicheren Verschluss bilden. Das Material des Trägerbandes kann variieren, aber Klettverschlüsse werden normalerweise aus Nylon oder Polyester hergestellt. Es handelt sich um ein Verschlusssystem, das aus zwei Arten von Bändern besteht, die, wenn sie zusammengedrückt werden, einen sicheren Verschluss bilden. Das eine Band, das so genannte Hakenband, hat eine raue Seite, die aus winzigen Haken besteht, und das andere Band, das so genannte Schlaufenband, ist mit weichen Schlaufen versehen. Wenn die beiden Bänder zusammengedrückt werden, greifen die Haken des Hakenbandes in die Schlaufen des Schlaufenbandes ein und verbinden sie miteinander. Die beiden Bänder können bei Bedarf auseinandergezogen werden, wobei ein charakteristisches Reißgeräusch entsteht. Unsere Produktpalette stammt von führenden Marken wie Velcro, 3M und RS PRO.
Wie kann man selbstklebendes Klettband anbringen?
Die meisten Klettbänder haben eine druckempfindliche selbstklebende Rückseite für eine sichere Befestigung. Ein Klettband mit Stoffrückseite kann auf Textilien wie Kleidung, Beuteln, und Möbeln aufgenäht werden. Wärmeaktiviertes Klettband nutzt Wärme von einem Eisen, das den Klebstoff klebrig macht, um dann an der Oberfläche des Gewebes festgeklebt werden zu können.
Arten von Klettbändern
- Standardklettband: Dies sind separate Klettbänder, die praktischerweise zusammen verkauft werden, sie können aber auch separat erworben werden.
- Back-to-Back-Klettband: Dieses Band hat Haken auf einer Seite und Schlaufen auf der anderen Seite, sodass es um sich selbst gewickelt werden kann, um Kabelbündel zu sichern.
- Selbsteinrastende Haken und Schlaufen: Dieses Band, das auch als gemischtes Haken- und Schlaufenband bekannt ist, hat Haken und Schlaufen auf der gleichen Seite und bietet so eine einteilige Lösung.
- Pilzhaken-Band: Dieses Band hat pilzförmige Stiele, die aus der Rückseite herausragen. Wenn diese Stiele zusammengedrückt werden, greifen sie ineinander, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten
Welche verschiedenen Größen gibt es?
Klettbänder sind in verschiedenen Längen und Breiten erhältlich und können auch auf einem Streifen in separaten Kreis- oder Quadratformen geliefert werden.
Eigenschaften und Vorteile von Klettbändern
- Schnell und einfach zu verwenden
- Sehr stark
- Einfach zu lösen
- Kann um Objekte herum angebracht werden
- Wartungsfrei
Wo kann man Klettbänder anwenden?
- Kleidung
- Weiche Möbel
- Beschilderung
- Aufhängen von Bildern
- Trennwände
- Ausstellungen
- Werkstätten
- Kabelführung
- Gartenlauben
Warum sollten Sie sich für RS entscheiden?
Wir legen auf Kundenzufriedenheit den größten Wert und ist bei uns an erster Stelle. Wir haben uns seit Jahrzehnten etabliert und verfügen über unerreichte Kompetenz, wenn es darum geht, Kunden hochwertige Produkte zu liefern. Wir unterstützen Ingenieure auf der ganzen Welt, und liefern Produkte an Kunden in über 160 Ländern. Bei einer Bestellung bis 22 Uhr