Teile-Nr.

Gummidurchführungen

Gummidurchführungen, bzw. Tüllen sind Kunststoff- oder Gummiteile, die eine Kante aus funktionalen oder ästhetischen Zwecken abdecken. Tüllen werden in der Regel in elektrischen Anlagen genutzt, z. B. für Metall-Einbaudosen. Sie werden verwendet, wenn Drähte durch eine Platte geführt oder Kanten geglättet werden müssen.


Woraus bestehen Kabeltüllen?


Die meisten Tüllen bestehen aus Kunststoff, Gummi oder Nylon. PVC ist ein beliebtes Material, da es stark und strapazierfähig ist. Die meisten Kabeltüllen sind schwarz, aber es sind andere Farben verfügbar, z. B. durchsichtig, weiß, natur farbend, oder grau.


Welche verschiedenen Arten von Kabeltüllen gibt es?


  • Runde / ovale Tüllen passen in Löcher, die in Platten geschnitten wurden. Sie werden häufig zum Schutz der Kabel von scharfen Kanten oder zur Zugentlastung für das Kabel verwendet. Wenn ein Loch in eine Platte geschnitten wird, kann häufig eine scharfe Kante zurückbleiben. Die Tülle sorgt nicht nur dafür, dass es besser aussieht, sondern dient auch als Stoßfänger für Kabel und Draht bei einer Durchführung. Die meisten runden/ovalen Tüllen werden durch Drücken oder Einrasten befestigt.

  • Tüllenstreifen sind Streifen, die auf eine Plattenkante gesetzt werden. Sie wurden entwickelt, um das Erscheinungsbild zu verbessern oder die Kante zu schützen. Tüllenstreifen sind in verschiedenen Längen erhältlich, die häufig zugeschnitten werden können. Es sind auch wärmeaktivierte Klebebänder verfügbar.

  • Blindtüllen sind identisch mit runden Tüllen, haben aber kein Loch in der Mitte. Sie werden häufig verwendet, um Löcher zu füllen, die derzeit nicht verwendet werden, um zu verhindern, dass Staub eindringen kann. Einige Blindtüllen verfügen über ein kleines Loch. Diese werden als Membrantüllen bezeichnet. Das Loch sitzt eng um das Kabel herum, um es vor dem umliegenden Bereich zu schützen und zu verhindern, dass Staub zur Elektrik dahinter gelangen kann.

Wie wählen Sie die passende Tülle aus?


Wenn Sie nach runden Tüllen suchen, müssen Sie die Platte und das Loch betrachten, in dem die Tülle sitzen soll. Die Tülle muss der Größe der Plattenbohrung und der Plattendicke entsprechen. Der Bohrungsinnendurchmesser muss außerdem so gewählt werden, dass der Größe der durchgeführten Kabel entsprochen wird. In der Regel sind Tüllenabmessungen in Millimetern (mm) angegeben.
Wenn Sie einen Tüllenstreifen/eine Tüllenkante in Betracht ziehen, muss der Streifen über die Breite der Plattenkante passen. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass der Streifen lang genug ist, um die gewünschte Kantenlänge abzudecken. Die meisten Streifen können bei Bedarf zugeschnitten
werden.

Wir bieten unter anderem Produkte von folgenden marktführenden Herstellern an:


  • RS PRO

  • HellermannTyton

  • SES Sterling

  • Lemo

  • Abbatron

  • und viele mehr

Sie wollen mehr wissen? Wo finden Sie weitere Informationen?


Bitte checken Sie auch die spezifischen Datenblätter, die auf der Produktseite des jeweiligen Artikels zu finden sind

Wird geladen

Filter
Sortieren nach
Seite
1
von
0
Seite
1
von
0