Anmelden / Registrieren um Ihre Vorteile zu nutzen
Kürzlich gesucht

    Fettpressen & Zubehör

    Eine Fettpresse ist ein Gerät, das speziell dafür entwickelt wurde, Schmierstoffe wie Fette unter Druck an schwer zugängliche Stellen in Maschinen zu bringen. Diese Stellen, oft Lager oder Gelenke, benötigen eine kontinuierliche Schmierung, um reibungslos und ohne übermäßigen Verschleiß zu funktionieren. Der Mechanismus einer Fettpresse ermöglicht es, dass Fett mit kontrollierter Geschwindigkeit und unter konstantem Druck in die Schmierstellen injiziert wird.

    Wie funktioniert eine Fettpresse?

    Die Funktionsweise einer Fettpresse ist relativ einfach. Sie besteht aus einem Zylinder, der mit Fett befüllt wird, und einem Handgriff oder Hebel, der das Fett über ein Ventil oder eine Düse in die entsprechende Schmierstelle drückt. Fettpressen arbeiten in der Regel manuell oder pneumatisch, wobei der Druck in beiden Fällen durch den Benutzer oder ein Druckluftsystem aufgebaut wird.

    Ein wichtiges Merkmal einer Fettpresse ist der sogenannte „Nippel“, auch als Schmiernippel bekannt, der an der Maschine befestigt ist. Durch diesen Nippel kann das Fett exakt an die benötigten Stellen gelangen, ohne dass ein Übermaß an Schmierstoff verwendet wird. Dies spart nicht nur Material, sondern verhindert auch, dass überschüssiges Fett zu Verunreinigungen führt oder Maschinenteile beeinträchtigt.

    Arten von Fettpressen

    Es gibt verschiedene Arten von Fettpressen, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind. Zu den gängigsten Typen gehören:

    • Handhebel-Fettpressen: Diese werden manuell bedient und sind die einfachste und günstigste Variante. Sie eignen sich ideal für kleinere Aufgaben und Maschinen, bei denen eine präzise Schmierung notwendig ist.
    • Pneumatische Fettpressen: Diese Modelle nutzen Druckluft, um das Fett effizient und gleichmäßig zu verteilen. Sie sind besonders in großen Industrieanlagen beliebt, in denen viele Maschinen regelmäßig geschmiert werden müssen.
    • Akkubetriebene Fettpressen: Diese Fettpressen bieten maximale Mobilität und sind mit einem Akku ausgestattet, der den Einsatz ohne Kabel ermöglicht. Diese Modelle sind ideal für Techniker, die Wartungsarbeiten an schwer zugänglichen Orten durchführen.
    • Kartuschen-Fettpressen: Bei diesen Fettpressen wird das Fett in vorgefüllten Kartuschen geliefert, was die Handhabung und den Austausch deutlich vereinfacht. Sie sind sowohl in handbetriebenen als auch pneumatischen Varianten erhältlich.

    Vorteile von Fettpressen

    Die regelmäßige Verwendung einer Fettpresse bietet zahlreiche Vorteile, sowohl für kleine als auch für große Maschinen und Anlagen:

    • Reduzierter Verschleiß: Durch die gezielte Schmierung mit einer Fettpresse wird der Verschleiß von Lagern und Gelenken deutlich reduziert. Dies verlängert die Lebensdauer der Maschinenkomponenten.
    • Effizienzsteigerung: Gut geschmierte Maschinen laufen reibungsloser und effizienter, was zu einer besseren Leistung und weniger Energieverbrauch führt.
    • Kosteneinsparungen: Indem Maschinen weniger häufig gewartet oder repariert werden müssen, sparen Unternehmen langfristig Kosten. Darüber hinaus verhindert die präzise Anwendung von Fett den unnötigen Verbrauch von Schmierstoffen.
    • Sicherheit und Zuverlässigkeit: Regelmäßige Schmierung sorgt für die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit von Maschinen. Dies minimiert das Risiko von plötzlichen Ausfällen oder Unfällen, die durch unzureichende Schmierung verursacht werden könnten.

    Fettpressen in der industriellen Wartung

    In der Industrie sind Fettpressen ein unverzichtbares Werkzeug für die Instandhaltung von Maschinen und Anlagen. In Bereichen wie der Automobilindustrie, der Landwirtschaft oder dem Maschinenbau sorgen sie dafür, dass Maschinen kontinuierlich laufen. Gerade in der Fertigung, wo Maschinen oft rund um die Uhr im Einsatz sind, spielen Fettpressen eine zentrale Rolle, um teure Ausfallzeiten zu vermeiden.

    Wichtig ist hierbei, dass die richtigen Schmierstoffe verwendet werden, die den spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschinen entsprechen. Unterschiedliche Maschinenkomponenten erfordern unterschiedliche Arten von Schmierstoffen, von Hochtemperaturfetten bis hin zu wasserfesten Fetten.

    Worauf beim Kauf einer Fettpresse achten?

    Wenn Sie eine Fettpresse kaufen möchten, sollten Sie auf mehrere wichtige Faktoren achten:

    1. Kapazität: Die Menge an Fett, die die Presse aufnehmen kann, sollte zu den Anforderungen Ihrer Maschinen passen.
    2. Druckleistung: Je höher der Druck, desto leichter kann das Fett in schwer zugängliche Bereiche gedrückt werden.
    3. Kompatibilität: Stellen Sie sicher, dass die Fettpresse mit den Schmiernippeln Ihrer Maschinen kompatibel ist.
    4. Benutzerfreundlichkeit: Leicht handhabbare Modelle mit ergonomischen Griffen erleichtern die regelmäßige Wartung.

    RS liefert hochwertige manuelle wie auch Druckluft-Fettpressen und Zubehör. Entdecken Sie bei uns auch vielerlei Schmier- und Dichtungsmittel im Bereich Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spender.

    Anleitungen & Artikel

    Messer schleifen wie ein Profi – so geht's!

    Messer schleifen wie ein Profi – so geht's!

    Ob dick oder dünn: Bei der Wahl des richtigen Koaxialkabels, z.B. für Satellitenempfang, hilft Ihnen unser Ratgeber.

    Weiterlesen
    Alles, was Sie über Entgrater wissen müssen

    Alles, was Sie über Entgrater wissen müssen

    Saubere Kanten und Ränder ohne Ausfransungen sind kein Hexenwerk. Lesen Sie hier, welche Arten von Entgratwerkzeugen es gibt und wie Sie diese effektiv einsetzen.

    Weiterlesen