EPROM

EPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) ist ein löschbarer programmierbarer Lesespeicher. Dies ist ein Festspeicherchip, der seinen Speicherinhalt ohne die Hilfe eines Netzteils beibehält.
Das Basis-Transistorgerät in einem EPROM unterscheidet sich vom normalen MOS-Transistor. Es wird ein Floating-Gate-Avalanche-Injection-MOS-Transistor verwendet. Es gibt zwei Gates zu diesem MOS-Transistor. Eines ist ein Floating-Gate, d. h. es hat keine elektrische Verbindung zu diesem Gate.
Arten von verfügbaren Halbleiterspeichern mit unterschiedlichen wünschenswerten Eigenschaften:
ROM
Schreibgeschützter Speicher, nichtflüchtig (der Speicherinhalt wird auch ohne die Hilfe eines Netzteils beibehalten), energiesparend und mit hoher Dichte.
RAM
Random Access Memory ist flüchtig.
PROM
Mit dem programmierbaren ROM können Sie eigene Inhalte oder Programme schreiben. Es kann nicht gelöscht werden, weshalb Sie es nur einmal programmieren können.
EPROM
Sie können alles, was Sie programmiert haben, löschen und neu programmieren, sodass der Speicher wiederverwendet werden kann. Kann mit UV-Licht gelöscht werden. Dies bedeutet, dass Sie den Speicherchip aus dem Stromkreis nehmen und UV-Licht aussetzen. Diese Speicherchips werden mit einem speziellen Paket geliefert, das dies ermöglicht. Die standardmäßige Raumbeleuchtung kann nicht verwendet werden, um den Chip zu löschen, da sie nicht genügend UV-Licht bietet. Helles Sonnenlicht kann jedoch zum Löschen führen. Daher ist das Fenster mit einem Etikett geschützt. Es gibt ein Glasfenster, durch das Sie diese Speicherzellen mit UV-Licht belichten können. Wenn sich die Elektronen im Floating-Gate befinden, werden sie durch die hohe Energie, die sie akquirieren, angeregt, überwinden die Siliziumdioxid-Barriere und bewegen sich auf das Siliziumsubstrat oder das Control Gate. Sobald dies der Fall ist, verringern Sie die Schwellenspannung. Dies kann bis zu 30 Minuten dauern, in denen Sie den Speicher dem UV-Licht aussetzen müssen. Danach bewegen sich die Elektronen aus dem Floating Gate heraus, sodass der Speicher zur Neuprogrammierung bereit ist.
Der Nachteil von EPROM ist, dass die Löschung des gesamten Inhalts Zeit in Anspruch nimmt. Sie haben keine Kontrolle darüber, welche Teile gelöscht werden.
Unterschiede zwischen EPROM und EEPROM
EEPROM (elektrisch löschbarer programmierbarer ROM) kann elektrisch gelöscht und neu programmiert werden. Das verwendete Gerät wird als FLOTOX (Floating Gate Tunneling Oxide) MOS bezeichnet. Es ist flexibler als EPROM, zum Beispiel können Sie einen einzelnen Speicher intern löschen, ohne den Chip zu entfernen. Es gibt auch zwei Transistoren pro Zelle statt einem, so dass die Dichte eines EEPROM im Vergleich zum normalen EPROM etwas geringer ist.

...
Weiterlesen Weniger anzeigen

Filter

Ihre aktuelle Kombination von Filtern ergab 0 Treffer. Bitte ändern Sie Ihre Auswahl.