Tastaturen und Mäuse Sets

Was ist eine Tastatur?Eine Tastatur wird als Satz schreibmaschinenartiger Tasten definiert, mit dem Sie Daten in einen Computer oder andere Geräte eingeben können. Computertastaturen sind ähnlich wie bei elektrischen Schreibmaschinen, enthalten aber zusätzliche Tasten. Das Standard-Layout mit Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen ist als QWERTY bekannt, kann aber auch als AZERTY (französische Version) oder QWERTZ angelegt sein.Die meisten Tastaturen haben Zahlen, Buchstaben, Symbole, Pfeile, aber einige haben auch ein numerisches Tastenfeld, Funktionen wie Lautstärkeregelung, Tasten zur Abschaltung der Einheit oder dafür, sie in den Ruhezustand zu versetzen. Tastaturen können außerdem kabelgebunden oder schnurlos sein.Was ist eine kabelgebundene Verbindung im Vergleich zu einer schnurlosen Verbindung?Sie können Ihre Tastatur über Bluetooth oder einen HF-Receiver mit dem Computer verbinden, im Vergleich zu kabelgebundenen Tastaturen, die über ein USB-Kabel mit der Hauptplatine verbunden sind und zwar über den USB-Anschluss Typ A. Laptops haben eine integrierte Tastatur, diese wird jedoch als verkabelt eingestuft, da sie durch Kabel mit dem Computer verbunden ist. Wenn es um Tablets oder Telefone mit Touchscreen geht, benötigen diese keine physischen Tastaturen, aber diese sind mit USB-Buchsen ausgestattet, an die Sie Ihre externe Tastatur anschließen können.Was ist eine Computermaus?Eine Computermaus ist ein Eingabegerät, das zusammen mit einem PC verwendet wird. Durch Bewegen der Maus über eine flache Oberfläche kann der Bildschirm-Cursor zu verschiedenen Elementen auf dem Bildschirm bewegt werden. Auch bei Computermäusen gibt es kabelgebundene und schnurlose Ausführungen.Unterschied zwischen kabelgebundener und schnurloser ComputermausKabelgebundene Mäuse sind ein großer Vorteil für Gamer. Sie haben nicht so viele Verzögerungen wie schnurlose und das ist äußerst wichtig, wenn es auf Präzision ankommt. Bei der Verwendung von kabellosen Mäusen müssen Sie die Interferenzen in der Nähe berücksichtigen, die Mausbewegungen unruhig machen können. Deshalb ist bei Computerspielen die kabelgebundene Maus die bessere Option. Ein weiterer Vorteil der kabelgebundenen Maus ist der Preis. Diese sind in der Regel billiger als schnurlose und benötigen auch keine Batterien.Die schnurlose Maus ist definitiv bequemer. Sie müssen sich keine Gedanken um Kabel machen, sie sind tragbar und Sie können sie verwenden, während Sie in den Meetings sind oder per Laptop präsentieren. Die kabellose Maus kann für Ihren Fernseher verwendet werden, wenn Sie diesen als Monitor verwenden und bequem vom Sofa aus bedienen möchten. Sie ist einfach zu verwenden, wenn Sie die gleiche Maus auf Ihrem Laptop oder Computer verwenden möchten, während kabelgebundene Mäuse nicht einfach zu trennen und zu entfernen sind, um sie zu bewegen.Hier bei RS Components bieten wir Tastatur- und Maussets an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

...
Weiterlesen Weniger anzeigen

Filter

Anzeige 1 - 1 von 1 Produkten
Produkte pro Seite
Beschreibung Preis Modell Kabelgestützt/Drahtlos Tastatur Kabelgestützt/Drahtlos Maus Tastaturtyp Layout der Tastatur Standardtasten Multimedia-Tasten Integrierter USB-Hub Maus Tracking Art Maustasten Farbe Abmessungen der Tastatur Breite der Tastatur Höhe der Tastatur
RS Best.-Nr. 185-7719
Herst. Teile-Nr.SC0171
€ 15,45
1 Stück
Stück
- - - - QWERTY (Spanien) - - Ja - - Rot, Weiß - - -